中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Alex Misiti's Blog

人工智能的发展 Avinash N  Bhat
还记得《终结者2》吗?是的,1991年上映的《终结者2》被认为是有史以来最好的科幻电影。但是你有没有想过这部科幻小说会变成现实呢?得益于人工智能技术,它在机器人、物联网和自主汽车领域创造了惊人的发展。

自动化终于走进千家万户 Patrick Mannion
在以往,由于缺乏互操作性、接口设计不合理以及成本高昂,智能家居自动化设备的发展一直遭受重重阻碍,而如今,这些设备将真正走进千家万户。

低成本安全处理器为自动化设计构筑安全防线 Majeed Ahmad
家居和楼宇自动化是指能够通过智能电话、平板电脑和在线门户,远程管理家用电器、照明、安防系统、暖通空调系统 (HVAC) 来改变人们管理日常生活的方式。但现在的家居和楼宇自动化系统尚不完善,缺少了安全性方面的设计。 虽然智能的网络连接为世界各地的房屋和楼宇赋予了自动化功能,但这种连接方式的激增也引发了严重的问题:在设备直接连接到互联网后,一些关键的漏洞无疑会造成很高的风险。也就是说,缺乏适当的安全机制和边界管控就像是“在一个瓷器商店内放着一只公牛”,肯定会对智能家居造成严重的破坏。

人工智能在照明系统中的运用 Paul Golata
想象一下,当你走进一间房子灯光就突然亮起,屋内各种陈设物件都仿佛自己有意识一般和你互动,各种电器机械都神奇地开动了起来……如果是在你的童年时代遇到这样的房子,恐怕人们多半会认为这里闹鬼。不过这是在现在,这个地方也根本没有闹鬼,也就无需劳烦捉鬼敢死队出动了。

深度学习:神经网络算法的昨天、今天和明天 Wang Dongang
本文介绍了神经网络算法的提出背景、早期科研的努力,系统分析了神经网络算法的仿生原理和具体的算法结构,理清了神经网络的发展脉络,并分析当下神经网络的研究热点和未来发展和应用的趋势。

5G前瞻:利用反向思维迎接5G挑战 Paul Golata
第五代(5G)无线技术有望借助移动网络实现全球互联。我们将一起了解创新的5G技术为支持超高速通信而实现的革命性飞跃,以及贸泽的关键电子元器件供应商如何为这一进程提供支持。

5G基础设施的高速传输之路 Barry Manz
第五代 (5G) 基础设施的首个实证并不是移动网络基站,而是Verizon™用来为家庭和企业提供超高速宽带传输的固定无线接入 (FWA) 基站。对于许多人来说,这似乎不符合直觉判断,原因有以下两点...

电动汽车充电基础设施全方位解析 David Talbott
多年来,电动汽车 (EV) 行业一直处于缓慢增长的状态,但现在已开始发生重大转变。爱迪生电气协会 (Electric Edison Institute) 最近的一份报告显示,按照最近8年的电动汽车销量计算,如今美国道路上的电动汽车数量已超过100万辆。目前新电动汽车的销量是一年前同期时间的两倍,分析师估计,达到第二个百万辆的销量只需要三年。到2030年,美国道路上的电动汽车数量将超过1800万辆,全球道路上的电动汽车数量将从1.25亿辆到2.2亿辆不等。

电动车持续发展,搞好充电基础设施是关键! Robert Huntley
目前世界各地在争相将燃油汽车替换为电动汽车,预计电动汽车的普及率将迅速攀升。与目前部署的充电桩数量相比,预计电动车 (EV) 的迅速采用将会对可用的充电桩数量带来重大改变。在本文中,我们将研究电动车采用率的增加将对配电基础设施提出怎样的要求,以及在规划电动车充电基础设施时必须考虑的一些因素。

电池管理和连接器对电动汽车竟如此重要 Bill Schweber
电子工程师只要和电动汽车(包括纯电动和混合电动)打交道,往往都要在工作中运用各种电池技术,它们一般都属于某种形式的锂离子化学。然而,如果要管理构成电池组的大量电池,仅凭这些技术是力不从心的,因此设计人员必须实施电池管理系统 (BMS)...

按日期查看博客