中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Barry Manz是Manz Communications, Inc.(曼兹通信公司)的总裁,该公司是他于1987年创立的技术媒体关系机构。他曾与100多家公司在射频、微波、国防、测试和测量、半导体、嵌入式系统、光波及其它市场进行过合作。Barry曾为多家线下和线上贸易刊物撰写过文章,亦撰写过各种白皮书、应用笔记、研讨会论文、技术参考指南和网页内容。他是Journal of Electronic Defense杂志的特约编辑、Military Microwave Digest杂志的编辑、MilCOTS Digest杂志的共同创办人,也是Microwaves & RF杂志的主编。


5G的非凡潜力以及面临的艰巨挑战 Barry Manz
即使您并不熟悉无线技术,想必也一定听说过5G。在今年早些时候举办的世界移动通信大会上,5G顺理成章地成为了最重要议题之一,各大电视广播公司以及不计其数的主流网络和纸媒也纷纷报道了有关5G的话题,盛况宛若当年4G (LTE) 行将到来之际。然而,5G至少还需要五年才能普及,为何它现在就能如此博人眼球?

小小传感器却能在风力发电机中发挥大作用! Barry Manz
风力发电机看起来像摩天大楼一样高大,但却要依靠数十个低成本微型传感器来监测器其运行状况,以确保高效安全地运行。 从表面上来看,现代风力发电机就像是一台21世纪的大风车,通过转子叶片将风能转换为电能,而不是像过去一样利用风能来碾磨谷物或抽水。再深入一点,风力发电机将机械工程和电气工程的创新结合在一起,为人们展现了一个完美的杰作。尽管风力发电机的转子可以达到79米长,塔高超过183米,但是它的关键部件,比如传感器的尺寸却只有几厘米。这些传感器确保了发电机这个庞然大物在面对压力、振动和其他危险时,仍能安全运行。

5G基础设施的高速传输之路 Barry Manz
第五代 (5G) 基础设施的首个实证并不是移动网络基站,而是Verizon™用来为家庭和企业提供超高速宽带传输的固定无线接入 (FWA) 基站。对于许多人来说,这似乎不符合直觉判断,原因有以下两点...

左手蜂窝通信右手LPWAN,要让物联网无处不在,它们都有几把刷子? Barry Manz
对于物联网网络的设计师来说,「网络连接」一定是最让人头大的问题之一。在传感器之间相互通信的「边缘地带」,各种通信标准互相竞争,它们之间大都互不兼容;而从边缘到Internet和云之间的连接则只存在两类互相竞争的标准:无线运营商标准和LPWAN。LPWAN提供商通常会使用多种标准,包括一部分专有标准;蜂窝通信行业的路线图则侧重于简化和增强以长期演进(LTE)标准为中心的当前产品的功能。因此,即使在长距离通信连接市场中只存在两个基本竞争者,也仍然有必要了解有关每个竞争者的基本信息,以及它们的优缺点和对特定应用的适用性。

5G时代来临,机器人的春天还会远吗? Barry Manz
机器人和蜂窝通信两个看似无关的技术,在第五代无线技术(5G)出现后有了关联,因为与前几代不同,5G不只是提高数据速率和扩大覆盖范围。为此,国际电信联盟(ITU)制定了一个称为IMT-2020的全球规范,它将彻底改变蜂窝网络的搭建方式、连接设备、运行频率,以及应用范围。

射频技术能否有效防范信用卡欺诈? Barry Manz
Target的大规模数据泄露事件有一个好处就是让人们认识到,即便是最强大的安全系统也有可能被黑客侵入。大家都认为,Target是一个典型的多层系统,其防御能力超过了Visa和MasterCard已经非常严苛的保障措施要求。但不管怎么说,黑客还是成功侵入,这立刻引发了人们对于美国信用卡交易为何如此不安全的强烈抗议,并呼吁使用不需要通过读卡器进行 “刷卡”这种物理接触的非接触式卡片。为平息这种抗议,Visa、MasterCard和American Express一直坚持要求零售商必须在2015年10月之前装上智能卡读卡器,否则遭受欺诈损失的责任将完全由他们承担。

以太网供电技术再升级,最大供电能力达90W Barry Manz
随着以太网供电 (PoE) 技术的发展,它已成长为一个全球市场,预计到2025年市值将超过30亿美元,是目前的三倍多,是2015年的八倍。不过即便如此乐观的估计也可能偏保守,因为分析师每年都在提高他们的预测值,而且个中原因也不难理解。IEEE 802.3 PoE标准终于实现了在单根5e类 (CAT 5e) 电缆上传输约90W功率的能力。随着世界上越来越多的城市逐渐互联,这项能力可谓是应运而生。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客