中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Paul Golata于2011年加入贸泽电子。作为高级技术内容专家,Paul凭借出色的战略领导力、战术执行力以及先进技术与相关产品的整体产品线和营销方向,为贸泽电子的成功做出贡献。 Paul通过编写独特而有价值的技术内容为设计工程师提供最新的技术资讯,促进并增强了贸泽电子作为首选分销商的地位。在加入贸泽电子之前,Paul曾在Hughes Aircraft Company、Melles Griot、Piper Jaffray、Balzers Optics、JDSU和Arrow Electronics担任过制造、营销和销售相关职位。Paul拥有伊利诺伊州芝加哥市德睿理工学院的电子工程学士学位;加州马里布佩珀代因大学工商管理硕士学位;德克萨斯州沃思堡的西南浸信会神学院神学硕士及文学士学位;以及德克萨斯州沃思堡西南浸信会神学院的博士学位。


车载数据中心:问卷调查 Paul Golata
四十年前,当我还是一名高中生时,那时的汽车就只有两项主要电子技术。1972年的雪佛兰Nova也没有全球定位系统 (GPS)、驾驶辅助系统或倒车影像, 甚至没有电动车窗和电动门锁(图1), 需要上下摇动车窗,用手敲打所有的锁才能打开或关上。

数字疗法:让患者在居家环境中实现自我治疗 Paul Golata
早在亚历山大大帝 (公元前356-323年) 征服西亚和波斯,在地中海和波斯湾周围传播希腊文明、语言、思想、文化和理想 (希腊主义) 之前,“医生,治好你自己吧”这句格言就已经出现了。大家公认为是希腊剧作家兼悲剧之父埃斯库罗斯 (公元前525-455年) (不一定正确) 使用过这么一条普世格言。从《被缚的普罗米修斯》开始,这个概念被提炼成谚语“欲医人,先医己”。医学术语“therapeutic”也可以追溯到希腊语中的therapeutikos,意思是“照料”或“治疗”。在计算机广泛应用的信息化时代,这句格言可能需要更新为“病人,治好你自己吧”。

何为脑机接口?一篇文章帮你搞懂! Paul Golata
脑机接口 (BCI) 应用加速了医疗器械行业的转变。在文中,我们将深入探讨此领域,并介绍测量脑电波所需信号链中的一些关键电子元件,以及AI是如何将这些元件整合起来的。

惯性测量单元 (IMU) 探秘 Paul Golata
传感器融合结合了多种传感器和软件解决方案,可实现信息和通信技术、物联网以及汽车解决方案。在下文中,了解惯性测量单元 (IMU) 如何将多个传感器组合成一个集成的单片设备。

互联智能LED照明网络:智能建筑中集成的智能照明 Paul Golata
当今的LED照明不再仅限于照亮黑暗的空间。与互联智能网络中基于低压IP的基础设施相结合后,LED照明已成为强大系统网络的一部分,这些系统协同收集、分析、管理、控制和响应设定的目标和实时传感器反馈。由此形成的“智能建筑”在性能上更有优势,它可以动态响应运行问题,大幅提高效率,并节省电力和成本。 集成的智能照明如何与其他系统配合工作? 集成系统并实现收益最大化将需要哪些技术? 本文将剖析互联智能照明,并探讨基础设施技术。

沟槽就是战壕:英飞凌碳化硅CoolSiC™ Paul Golata
英飞凌碳化硅CoolSiC™ MOSFET和二极管产品可满足对更智能、更高效的能量生成、传输和消耗的需求。英飞凌trench MOS技术正在引领电源管理。

深度剖析超宽禁带技术,看它如何成就卓越设计! Paul Golata
意大利血统让我不仅热爱意大利美食,就连汽车也是喜欢法拉利SF90 Stradale比雷克萨斯ES300多一些。SF是Scuderia Ferrari的缩写,90表示成立90周年,因此可以看出这是一款为庆祝法拉利车队成立90周年推出的公路跑车。SF90 Stradale是首款采用插电式混合动力电动汽车(PHEV)架构的法拉利跑车,其内燃发动机集成了三台电动机。尽管法拉利的混合动力汽车被誉为高性能的工程艺术品,但这款新的混合动力电动汽车更是具备超凡极致的表现(车辆仅在2.5秒内可达0-100公里/小时速度),创下了法拉利最新记录。

汽车照明的未来,将由谁来主导? Paul Golata
这篇文章写于秋季,处于典型热带气候的德克萨斯州天气开始变冷,白天也开始变短,日落时间大概会在晚上7点。某天晚上,我应朋友邀约去夜骑,我们下午6:30出发,骑行了大概两个小时。我在车把上安装了CatEye OptiCUBE手电筒,在黄昏时用来照明。它有三个直径5mm的白色发光二极管,可以投射出大约150坎德拉的光,虽然亮度不够,但非常有必要,可以让我在夜间骑行时,看到前方道路的标线和边缘。手电筒能为我照亮前方10-20米的道路,方便我了解路况。而且由于手电筒安装在车把上,当我转动车把和重新对中时,手电筒的光照也会随之移动,始终根据我的转弯和操纵方式来投射光线。 在骑车回家的路上,我突然意识到,转动车把来查看每个角落,这个操作与许多汽车制造商正在采用的自适应前照灯系统 (AFS) 的概念非常契合。

人工智能在照明系统中的运用 Paul Golata
想象一下,当你走进一间房子灯光就突然亮起,屋内各种陈设物件都仿佛自己有意识一般和你互动,各种电器机械都神奇地开动了起来……如果是在你的童年时代遇到这样的房子,恐怕人们多半会认为这里闹鬼。不过这是在现在,这个地方也根本没有闹鬼,也就无需劳烦捉鬼敢死队出动了。

5G前瞻:利用反向思维迎接5G挑战 Paul Golata
第五代(5G)无线技术有望借助移动网络实现全球互联。我们将一起了解创新的5G技术为支持超高速通信而实现的革命性飞跃,以及贸泽的关键电子元器件供应商如何为这一进程提供支持。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客