中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

您是否确定要退出您的“MyMouser”账户?
Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


降低噪音:限制电磁干扰 Stephen Evanczuk
EMI是一种有害的电磁信号,它从外部渗透到电子电路中,电磁感应、静电耦合或传导是产生电磁干扰的原因。本文的重点是如何正确设计电子解决方案来帮助工程师“降低噪音”,限制汽车和工业应用中的电磁干扰,让这类干扰不再是问题。

如何保障每个互联设备的信息安全?听听专家的意见! Warren Miller
我们几乎每天都能听说某个大型零售商或银行机构的安全漏洞遭到了攻击。展望不久的将来,我们只能无奈地预计,随着黑客使用的工具越来越复杂,以及他们能够盗取的信息价值不断增加,这些漏洞攻击将会越来越频繁地发生。而事实上,针对嵌入式系统的攻击也的确在急剧增长。美国政府最近要求关键基础设施公司(互联嵌入式系统的最大用户之一)检查其网络是否受到来自“Energetic Bear”黑客组织的恶意软件的感染。美国国土安全部工业控制系统网络应急小组发布这一请求,是出于对美国电网可能面临风险的担忧。

电子技术、安全性和物联网 Paul Golata
智能电网已经打破物联网(IoT)的梦幻色彩,为人们提供实用价值。本文中,我们将讨论为何智能电网的「出牌节奏」不符合人们普遍对于物联网的幻想。我们将展示如何开展真正的物联网部署来更好地管理宝贵的资源,并解释安全性为何对物联网至关重要。

物联网未来展望 M. Tim Jones
物联网(IoT)是一个充满活力的市场,它在推动着变革的同时也在帮助我们应对变化。新的应用每天都在出现,物联网生态系统也在随之发展。下面就让我们来探索未来推动物联网的关键因素以及物联网所面临的部分挑战。

在车间中部署以太网前评估其涵盖范围 Rick Griffin
在一些行业分析师的观点中,诸多业务需求正推动着企业内部的工业和商业网络进行融合,其间时常提及的优势点包括优化运行时间和产量、追求产品质量、提升工作流程的速度和效率以及满足客户服务需求等。现实中,全球竞争态势愈演愈烈,利润率却不断下滑,不少制造企业迫切需要简化运营、提高产能并降低总体成本,于是「网络集成」这件事便迅速提上了议事日程。 如今,越来越多的企业正寻求借助以太网将制造和业务这两个层面联系起来,从而赢得竞争优势。这与当初通过工业网络来控制机器的技术如出一辙,该项技术只花了几年时间便得到了广泛应用。

以太网供电技术再升级,最大供电能力达90W Barry Manz
随着以太网供电 (PoE) 技术的发展,它已成长为一个全球市场,预计到2025年市值将超过30亿美元,是目前的三倍多,是2015年的八倍。不过即便如此乐观的估计也可能偏保守,因为分析师每年都在提高他们的预测值,而且个中原因也不难理解。IEEE 802.3 PoE标准终于实现了在单根5e类 (CAT 5e) 电缆上传输约90W功率的能力。随着世界上越来越多的城市逐渐互联,这项能力可谓是应运而生。

避免毫米波应用中的连接器反射 Robert Huntley
随着新一代蜂窝通信5G的发展势头日渐增强,部署5G通信基础设施的竞争也开始如火如荼地进行。移动运营商们正忙于部署基础设施,并启动营销计划,以吸引大家升级自己的智能手机服务合同与手机配置,从而充分利用5G显著提高的数据速率。与上一代3G向4G的转变不同,5G的通信架构不是一次迭代升级。5G首次使用了24至40GHz毫米波(mmWave)频谱中的频率,另外还与已许可和未许可sub-6GHz频段中的多射频通信网络共存。

USB-C强势崛起为通用充电标准 Robert Huntley
随着越来越多的消费类电子设备改用电池供电,如何给这些设备充电就成了一个重要问题。记得以前的手机使用的充电器五花八门,其中有一些可能还在你的抽屉里。除了手机充电器,其他设备如剃须刀、相机和手持游戏机也各自需要不同的充电器。出差或度假经常需要随身携带一袋子充电器,因为极少有充电器能通用于多个设备。

Li-Fi:不需要无线电的无线连接技术 Charles Byers
目前,WiFi、3G/4G蜂窝网络和相关技术在各个领域都被应用的很好,我们每个人以及日益增加的物联网(IoT)设备都在采用这些技术,这也导致网络容量已经快接近极限。因此,我们需要提升基于无线电的网络容量来满足带宽的需求,这是具有挑战性的。

时效性网络(TSN)让工业控制如虎添翼 Sravani Bhattacharjee
确定性是工业连接设计中的一个重要考量因素。工业控制和自动化应用需要以特定的时间间隔发送和接收数据,另外还需要以非常低的延迟提供有保证的数据。数据丢失(例如在关键的喷气推进系统中)会导致非常危险的后果。

按日期查看博客

档案