中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


设计可穿戴心率监测器 Joseph Downing
近年来可穿戴设备在多个市场呈现爆炸性增长,这很大程度上是因为它们提供的便利性以及大量的相关信息。运动跟踪器(比如三星的Gear Fit 2)、医疗设备(比如Qardio®Arm血压剂)以及Under Armor(安德玛公司)推出的UA SpeedForm® Gemini 3智能跑鞋就是其中一些例子。这些设备能够为用户提供各种反馈信息,包括睡眠质量、VO2水平、运动水平、步行和跑步节奏等数据点。

协作机器人:模仿人类的复杂性仅仅是个开始 John Blyler
在漫威娱乐出品的第一部钢铁侠电影中,主角托尼·斯塔克(Tony Stark)开发了一个大型机械助手,命名为Dum-E。作为目前工业级制造机器人的缩小版和更加安全的版本,Dum-E具备足够的语音和手势识别能力,此外还可以进行运动控制,帮助托尼完成很多的工作。 Dum-E不仅展示了协作机器人(cobot)的巨大潜力,而且还展示其关键的功能。例如这台协作机器人可以与托尼一起工作,在维修设备的过程中帮助托尼拿着钢铁战甲的机械靴子。然后托尼会对着它大喊大叫,让它停止到处喷洒阻燃剂;它不情愿的放下手臂,发出一声叹息,以此来表示它理解。协作机器人保证人类的安全——保护托尼免受火灾——体现了对阿西莫夫机器人第一定律的坚持:机器人不能够伤害人类或因为自己的不作为而让人类受到伤害。 开发协作机器人需要创建很多复杂的系统来感知、交流,并且能够与人类一起安全的四处活动。

使用OpenVINO™工具套件洞察顾客心情 M. Tim Jones
了解消费者情绪是产品、服务等反馈流程中的重要一环。近年来,情绪分析(也称为意见挖掘)已被证明是提供顾客反馈的有用工具。情绪分析就是对社交媒体语境中的文字和自然语言进行分析和处理,其基本原理是根据某种形式的交流(如社交平台或网站上的评论)来了解顾客对某一主题的看法。 情绪分析的一种演变是检测顾客在货架前看到产品时的心情。这种类型的情绪分析不仅可以统计顾客对产品的看法,而且还可以支持直接互动—例如,如果顾客表现出对产品感兴趣,就通知销售人员。在本文中,我们将探讨如何利用Intel®OpenVINO™工具套件中的Shopper Mood应用程序,根据顾客面部表情的视频输入,自动推断他们在看到商品时的心情。

蓝牙网格技术和家居自动化 Robert Huntley
2016年蓝牙5.0规范发布,相比之前的标准它具备更高的数据传输速率,并且为引入蓝牙低功耗(BLE)网络功能提供了方便,尤其是那些物联网(IoT)领域应用新需求的功能。就在一年后,即2017年7月31日,采用蓝牙网格技术的设备1.0推出了,实现了基于蓝牙的多对多通信。网格规范支持多达32,767(2的15次方)个节点,这使得其非常适合部署在需要连接大量单个设备的物联网和智能家居应用领域。

功率密度与效率:如何权衡 Robert Huntley
能量转换效率是一个重要的指标,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基础上再有所提升。为了实现这一提升,开始逐渐采用越来越复杂的转换拓扑,如移相全桥(PSFB)和LLC变换器。而且二极管将逐渐被功耗更低的MOSFET所取代,宽带隙(WBG)器件更是以其惊人的开关速度被誉为未来的半导体业明珠。

5G时代来临,机器人的春天还会远吗? Barry Manz
机器人和蜂窝通信两个看似无关的技术,在第五代无线技术(5G)出现后有了关联,因为与前几代不同,5G不只是提高数据速率和扩大覆盖范围。为此,国际电信联盟(ITU)制定了一个称为IMT-2020的全球规范,它将彻底改变蜂窝网络的搭建方式、连接设备、运行频率,以及应用范围。

射频技术能否有效防范信用卡欺诈? Barry Manz
Target的大规模数据泄露事件有一个好处就是让人们认识到,即便是最强大的安全系统也有可能被黑客侵入。大家都认为,Target是一个典型的多层系统,其防御能力超过了Visa和MasterCard已经非常严苛的保障措施要求。但不管怎么说,黑客还是成功侵入,这立刻引发了人们对于美国信用卡交易为何如此不安全的强烈抗议,并呼吁使用不需要通过读卡器进行 “刷卡”这种物理接触的非接触式卡片。为平息这种抗议,Visa、MasterCard和American Express一直坚持要求零售商必须在2015年10月之前装上智能卡读卡器,否则遭受欺诈损失的责任将完全由他们承担。

在数据饥渴的时代,信号链设计应该注意哪些方面? Mark Patrick
随着物联网 (IoT) 的日益火爆,云和边缘平台上的高性能计算让无所不在的应用对数据有了更迫切的需求。从我们的个人健康和移动生活到家庭和办公室,这些数据让整个社会的运转变得越来越聪明。

想要全面了解物联网开发套件?来看看这篇文章! Greg Toth
物联网应用的高速增长催生了越来越多的开发套件,为从事物联网产品和系统设计的工程师提供了丰富多样的新工具。但在选择开发套件时,五花八门的产品也会让设计师感到眼花缭乱。

如何轻松实现5G天线设计挑战? David Talbott
第五代新无线(5G NR)通信框架带来了蜂窝通信的全新方法。得益于更大的带宽,5G新无线能够支持可扩展波形、多种接入机制以及业务复用,并且可以在支持现有服务的同时向前兼容将来的需求。 虽然5G无线需要采用比以往的协议更复杂的数据处理,其数据传输速度也显著高于以往的协议,但其成功的关键之一在于天线设计。本文回顾了5G用例和5G规范如何改变天线设计,以及这些新设计如何克服实现5G网络面临的严峻挑战。

按日期查看博客