中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Grayhill, Inc.'s Blog

贸泽换算器为您的设计提供可靠支持 Tommy Cummings
早在1974年,参加夏令营时我就组装过晶体管收音机。我当时就被这些晶体管、电路、线路和小小的试验板所吸引。在经过焊接和测试后,这个原始装置竟然还可以工作。但正是这次非常有意义的体验激发了我对科技的兴趣。 求知欲强的人,无论老少、新手还是经验丰富的人,在遇到关键技术要素时,都需要一个可靠的资源来提供帮助。 这时你就需要贸泽换算器来帮忙了!只需将该页面标记为书签,找到适当的换算器,就可以得到你想要的答案,而无需在网上搜索各种工具。对于大多数电子行业计算,无论复杂还是简单,我们的综合资源页面都有您需要的工具。

家居安全系统有了新定义,速来围观 Nihar  Kulkarni
家居安全系统的技术发展有助于阻止入室盗窃,在我们外出时保障家居安全。家居安全产品制造商的目标是让他们的设备接入不同的系统,实现跨功能运行。

减轻开关应用中的瞬变和EMI噪声 Mark Patrick
设计电源是一件复杂的事情。如今,电能的来源多种多样,我们也越来越不能忽视对这些宝贵能源进行有效的管理。线路供电、太阳能供电、电池供电、以太网供电以及能量收集技术,都是我们可以利用的电能来源。受电负载不仅提出了必要的电压和电流标准,其所采用的半导体也变得越来越敏感,为此电源就要满足特定的规格,其要求不仅限于严格的纹波容限,还需要能够减轻大幅度迅速变化的负载条件导致的影响,同时又不在电源轨上引入瞬变并产生过多的EMI。例如,机器学习领域的许多计算密集型应用中使用的FPGA的电流可以在几微秒内从几安培升至50A以上。

转换器新技术,让小空间也有大容量 Mark Patrick
不仅仅是消费电子产品对空间的要求越来越高,随着工厂部署电子设备的增加,把更多的技术应用到特定领域已成为当务之急。在寸土寸金的现在,人们普遍认为,每一条生产线或资产的控制设备占用的空间越小越好,最好能安装在一个控制柜中。这种设计限制要求控制系统和相关电源具有极高的集成度。在电源方面,由于PCB空间限制需尽量避免使用分立元件,让我们看到了采用模块化方法进行电源转换的优势。模块化封装DC/DC转换器具有集成式开关控制器IC,是控制柜常用分布式总线电源架构的重要组成部分。但即使是这样,通常也还需要外部元件来实现完整的电源转换功能。

工业化+数据化:机器学习加持下的工业4.0 Wang Dongang
本文介绍了工业4.0的特点,并用实际案例展现了生产生活不同阶段工业4.0的典型场景。机器学习与数据作为工业4.0中各项技术的核心,对工业4.0的发展起到关键作用。在未来工业化和数据化相结合的工业4.0中,大型企业与中小型企业都将面临不同的机遇与挑战。

电源管理:散热方法大汇总 Bill Schweber
当电气工程师提到“电源管理”这个词时,大多数人会想到各种具有转换器、稳压器和其他功率处理以及功率转换功能的直流电源。但是,电源管理远不止这些功能。由于效率不够,所有电源都会发热并且所有组件都必须散热。

ZigBee与Z-Wave,我该选哪个? Tyler Wojciechowicz
物联网 (IoT) 的市场正在持续增长。无论在消费者中还是在工程师之间,都在越来越广泛地讨论着有关物联网的话题。在物联网兴起的推动下,越来越多的物联网新产品不断涌现,各种物联网生态系统百花齐放,并且都声称自己具有独特的优势。面对何其多的选择,买家可就犯了难,毕竟要选出最适合自己设计需求的技术会是一件无比纠结的事情。在众多的物联网生态系统中,ZigBee和Z-Wave是两种比较流行的无线方案,两者都非常适合用在智能家居、智能能源、电信、医疗保健、远程控制(RF4CE,用于消费电子产品的射频)、楼宇自动化和零售服务等场景中。不过,它们各自有着不同的规格和应用,适合的用途也不同,而要理解两者之间的区别也并非易事。本文就将对这两种技术进行比较,同时还将向您科普一些有关ZigBee和Z-Wave的必要知识。

小小传感器却能在风力发电机中发挥大作用! Barry Manz
风力发电机看起来像摩天大楼一样高大,但却要依靠数十个低成本微型传感器来监测器其运行状况,以确保高效安全地运行。 从表面上来看,现代风力发电机就像是一台21世纪的大风车,通过转子叶片将风能转换为电能,而不是像过去一样利用风能来碾磨谷物或抽水。再深入一点,风力发电机将机械工程和电气工程的创新结合在一起,为人们展现了一个完美的杰作。尽管风力发电机的转子可以达到79米长,塔高超过183米,但是它的关键部件,比如传感器的尺寸却只有几厘米。这些传感器确保了发电机这个庞然大物在面对压力、振动和其他危险时,仍能安全运行。

数字孪生来了,你准备好了吗? Paul Pickering
在物联网 (IoT) 无处不在的连接和低成本传感器的推动下,数字孪生 (DT) 模型正迅速走进制造业和其他行业。不过实施DT计划将对信号链的各个层级提出严格要求,特别是在靠近或位于孪生机器的边缘节点上。在本文中,我们将简单介绍传感器和边缘节点架构,说明边缘节点的重要性,并讨论边缘节点通信,帮助大家最大限度地发挥DT的全部潜力。

下一波便携式智能诊疗设备让人人成为家庭医生 Warren Miller
我们对许多便携式医疗设备已经耳熟能详。数字温度计、血压计、血糖监护仪、血氧仪和脉搏/心率监测仪都属于常见的非侵入式医疗设备。随着时间的推移,这些设备已经从医院转移到了家里。这种趋势还将持续下去,因为设备正在加入更敏感的监测能力和先进算法,使得诊断和治疗功能不断从医院转出。

按日期查看博客