中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

您是否确定要退出您的“MyMouser”账户?
Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Erik Smith's Blog

Amazon Echo音箱为火车汽笛噪音控制提供反向技术思路 Charles Byers
定向声场分析与控制是一个日渐成熟的探索领域。一个常见的例子是智能音箱家庭自动化设备,如Amazon Echo、Google home或Apple HomePod,它们可以使用到达声波的相位来确定设备感兴趣的音频的方向。利用这种技术,设备能够将注意力集中在单个语音源上,而忽略来自其他方向的低音量语音或背景噪声,从而大大提高语音识别的准确性。

智能互联照明和物联网 Paul Golata
人类是充满智慧的,所以我们发明了能够为自己提供照明的装置。在世界各地大大小小的城市、城镇和村庄,人们利用自己创造的照明设备把黑暗的地方照亮。我们所处的文明社会各个方面都有着千丝万缕的联系,这是一种社会秩序,推动着社会向前发展。这些照明设备能够将各个地方照亮,为我们提供一个更加光明的未来。

MEMS技术的前世今生 David  Askew
微机电系统 (MEMS),在欧洲也被称为微系统技术,在日本则被称为微机械,是一类尺寸很小且制造方式特别的器件。MEMS器件的典型长度从1毫米到1微米不等,比人类头发的直径还小很多倍。

赛车直播中的实时数据哪里来?遥测技术走起! Lynnette Reese
在过去的十几年中,赛车以及其他各种在广播电视等媒介上转播的观赏性运动都发生着巨大变化。借助遥测技术,或者更直白的说法是远程监控技术,车迷可以直观地看到每个车队的具体表现,并通过无线电扫描仪或通过官方渠道订阅无线数据和流媒体视频源,来收听车手在车内的通话,还可以借助手机来观看赛车内各个摄像机位拍摄的影像。

与传统振荡器相比,MEMS振荡器究竟有哪些优势呢? Paul Pickering
手机、计算机、收音机、手表和许多其他设备的成功都离不开电子振荡器。振荡器可生成精确稳定的输出频率,进而产生定时脉冲并同步事件。 便携式和可穿戴电子产品的兴起,推动了降低包括振荡器在内的各类电子元件的能耗和占地面积的需求。基于微机电系统(MEMS)技术的振荡器将精确的输出频率和低功耗相结合,在时钟电路中被广泛采纳。 本文将介绍MEMS技术、MEMS振荡器以及它们为什么能在便携式和非便携式应用中取代传统的解决方案。

以太网浪涌防护应用方案 Tony Ping
在人们的生活中,以太网随处可见。例如:电信交换线路、工业以太网的系统连接。以太网在各行业已经成为主要通信标准。尤其在工业自动化领域,随着工业4.0的普及,工业以太网已经得到了全面而广泛的应用。但是,这些以太网的接口通常会受到快速瞬变危害(ESD)和长时间雷电脉冲的影响。以太网的线缆通常暴露在户外,直接遭雷击的概率会更大。这就需要先进的解决方案来为这些接口提供足够的保护,避免遭受各种过电压危害而导致系统设备的损坏,提升整体防护等级。本文介绍了目前主流的以数据接口的浪涌防护方案以及相关的产品应用。

话说智慧城市 Tony Ping
随着5G,大数据和AI的时代的到来,国内基础设施建设的不断深入,城市也即将迎来一次非常大的转型。由智能家庭、智能建筑、智慧社区扩大为智慧城市,这将在不久的未来得以实现。智慧城市就是综合运用传感、大数据分析和5G技术将感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括环境、公共安全和城市建设等在内的各种需求做出动态的响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市自适应的管理和运行,进而为人们创造更美好的生活。

应用于工业4.0安全可靠的无线传感网络 Tony Ping
随着互联网、数据分析和云计算等系统的出现,使得工业4.0的推进和实施成为可能。工业物联网有可能通过采用工业无线传感器网络(WSN)来推动自动化技术的进一步发展。将控制系统中的数据与物联网节点所获取的数据进行交互,可以提供更全面的数据集,使公司能够优化其整个价值链。本文主要介绍了,工业物联网的重要节点,无线传感网络的发展趋势以及无线通信的解决方案。

汽车48V混动系统的发展驶入快车道 TDK
差不多五年前,美国政府就规定汽车制造商生产的新车和卡车平均油耗要达到54.5mpg(23.17公里/升),几乎是平均燃油经济性的两倍。随着电动车与混合动力技术进入快速发展通道,基于48V电源的所谓"微混动力"和"轻混动力"系统的发展也驶入了快车道,原来曾长期使用的12V汽车电气系统即将结束自己的历史使命。

为什么说网关是部署物联网的关键?让我们一探究竟 Sravani Bhattacharjee
在互联网刚刚兴起时,“网关”一词实质上是指能够转换协议的硬件。随着互联网的发展,路由器和交换机成为了主要的网络设备,我们几乎忘记了网关的存在,直到最近物联网(IoT)的出现。 今天,几乎所有的物联网项目都离不开网关。根据体系结构范围,有可能需要多个网关,每个网关扮演不同的角色。因此不难想象,快速扩张的物联网网关市场预计到2021年出货量将超过1.39亿台,这一数字来自ABI Research 2019年第3季度关于M2M/IoT路由器和网关的调查报告。 是什么让网关对物联网如此重要?

按日期查看博客

档案