中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
All prices include duty and customs fees.

您是否确定要退出您的“MyMouser”账户?
Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


话说智慧城市 Tony Ping
随着5G,大数据和AI的时代的到来,国内基础设施建设的不断深入,城市也即将迎来一次非常大的转型。由智能家庭、智能建筑、智慧社区扩大为智慧城市,这将在不久的未来得以实现。智慧城市就是综合运用传感、大数据分析和5G技术将感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括环境、公共安全和城市建设等在内的各种需求做出动态的响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市自适应的管理和运行,进而为人们创造更美好的生活。

应用于工业4.0安全可靠的无线传感网络 Tony Ping
随着互联网、数据分析和云计算等系统的出现,使得工业4.0的推进和实施成为可能。工业物联网有可能通过采用工业无线传感器网络(WSN)来推动自动化技术的进一步发展。将控制系统中的数据与物联网节点所获取的数据进行交互,可以提供更全面的数据集,使公司能够优化其整个价值链。本文主要介绍了,工业物联网的重要节点,无线传感网络的发展趋势以及无线通信的解决方案。

汽车48V混动系统的发展驶入快车道 TDK
差不多五年前,美国政府就规定汽车制造商生产的新车和卡车平均油耗要达到54.5mpg(23.17公里/升),几乎是平均燃油经济性的两倍。随着电动车与混合动力技术进入快速发展通道,基于48V电源的所谓"微混动力"和"轻混动力"系统的发展也驶入了快车道,原来曾长期使用的12V汽车电气系统即将结束自己的历史使命。

为什么说网关是部署物联网的关键?让我们一探究竟 Sravani Bhattacharjee
在互联网刚刚兴起时,“网关”一词实质上是指能够转换协议的硬件。随着互联网的发展,路由器和交换机成为了主要的网络设备,我们几乎忘记了网关的存在,直到最近物联网(IoT)的出现。 今天,几乎所有的物联网项目都离不开网关。根据体系结构范围,有可能需要多个网关,每个网关扮演不同的角色。因此不难想象,快速扩张的物联网网关市场预计到2021年出货量将超过1.39亿台,这一数字来自ABI Research 2019年第3季度关于M2M/IoT路由器和网关的调查报告。 是什么让网关对物联网如此重要?

如何精确预测电池电量?看完这篇你就懂了! Robert Huntley
电池是便携式电子设备的唯一电力来源。无论是使用智能手机、健身追踪器、运动相机、室外导航设备、相机还是手持式收发器,都会遇到意想不到的低电量警告。大多数情况下,这类警告信息只会带来不便,但对于安全和应急设备来说,可能会造成严重的后果。

无线充电的市场在哪?可穿戴设备当仁不让! Landa Culberson
无线充电是一个潜力巨大的市场,吸引了业界广泛关注。受到各家标准互不兼容和消费市场冷淡的影响,无线充电市场初期增长缓慢,但随着可穿戴技术的出现和普及,无线充电得到了真正驱动其快速增长的动力。这两者的结合不仅能够引起人们的关注,更让谷歌、微软、苹果等众多一线大牌都参与进来,希望借无线充电智能手表的东风,在可穿戴设备的市场中占有一席之地,也让一大半曾表示不知无线充电为何物的消费者认识到了无线充电技术的概念和价值。然而,在无线充电市场中,可穿戴设备依然只占一小部分,无线充电能够带来回报的大部分机遇依然寄托在手机、平板电脑等应用之上。本文将重点介绍一些采用无线充电技术的新产品,涵盖可穿戴设备、车载设备以及介于这两者之间的应用。

无线充电技术的新旧创意大盘点 Paul Pickering
在过去的几年间,无线充电市场蓬勃发展,无线充电标准趋于整合,并且不断有新的供应商和新产品涌现。与此同时,一些技术的发展也取得了令人振奋的成果,下面就与大家一起讨论无线充电技术现在的发展情况以及未来的展望。

温室照明的自动化与控制实战演练 Michael Parks
在之前的园艺项目中,我们研究了温度、环境湿度、自身湿度、pH值和CO2含量对植物生长的影响。在本文中,我们将研究植物光合作用的另一个关键因素—光照。本项目将允许园艺工作人员监测和远程控制人工光照。控制环境园艺(CE)是借助数字技术来控制植物生长的一种奇妙方式,它正在成为一种越来越重要的机制,协助稳定地球粮食供应链。与室内垂直农场一样,有时我们的园艺项目无法保证光照度,这时使用人工智能照明就非常重要。

电动汽车无线充电 David Talbott
今天,电动汽车(EV)正逐渐成为一种普遍的出行方式,有关各种充电方式孰优孰劣的讨论也日趋热烈。无线充电作为新兴的电动汽车充电方式,近年来在业内广受关注,其支持者将之视为一种更简单、更方便的方式,因为它能让人们摆脱充电电缆的束缚。此外,他们还设想通过在路面嵌入充电板来对静止或运动中的车辆充电。目前已有多家企业在积极测试此类系统,甚至已经有企业可以提供给电动汽车加装无线充电功能的套件。但话说回来,无线充电在电动汽车上的可行性究竟几何?

物联网实现长期成功,风险评估首先要做到位! Stephen Evanczuk
物联网 (IoT) 应用在将外围传感器、网关和云资源结合起来的同时,也将遭到前所未有的攻击,因为这会引入大量潜在的攻击面和安全漏洞。随着IoT应用与企业基础设施的关联愈发紧密,这就需要对这些威胁、所引发的可能性及影响有一个清楚的了解。通过有条不紊的对威胁和风险进行评估,开发团队可以在必要时加强安全性,或者对可接受的风险做出明智的决策。

按日期查看博客

档案