Enter Title

智能电网

开启智慧能源新时代

智能电网技术早在本世纪初就已经提出,但我们离真正高效的能源管理还有多远?

过去三十年来,工程师和政策制定者一直在共同努力,为消费者打造效率更高、安全性更强、停电次数更少的电网。实现这一愿景需要许多不同系统和设备的互操作性。

一个灯泡,象征着一种理念或创新。这个灯泡被描绘成一个简单的椭圆形,一束放射状的光从顶部射出

电网

数字化和智能控制可减少建筑物的二氧化碳排放量,预计这一数字到2050年将减少3.5亿吨。

数据来源:IEA

优势和阻碍

实现能源基础设施的现代化绝非易事。在推动智能电网技术的同时,创新也伴随着巨大的挑战。工程师在设计创新解决方案时,应考虑以下几点。

优势

一个由圆圈组成的网格,有一条路径把它们连接起来

灵活定制

提高电网效率可以降低电力公司和消费者的成本,促进采用可定制的能源技术来满足不同的用户需求。

一块盾牌,里面有一个打了勾的圆形

可靠性和恢复能力

实时的能源流动监控可以实现智能电网自动化,这项功能需要精确设计的强大技术。

一片带有叶柄和叶脉的树叶,放在由放射线环绕的圆圈内

利用可再生能源

智能电网可促进可再生能源供需的动态平衡,确保向高需求地区高效传输能源,并且尽可能减少储能损失。

阻碍

一堆箱子中,有一个箱子以蓝色线条和射出光线的方式突出显示。

技术集成

设计智能电网产品需要将各种技术、协议和标准集成到可互操作的解决方案中,这一过程需要大量的测试和投资。

一幢类似于法院或政府大楼的建筑物

合规性和采用率

不断变化的能源政策和严格的可靠性标准增加了开发和实施成本,可能会推迟智能电网方案进入市场。

画着眼睛的盾牌,象征着安全和警惕的概念

网络安全

要保护智能电网的完整性,就必须实施加密、身份验证和实时威胁检测等安全措施。

推动市场发展

受全球对廉价能源需求增加、碳足迹管理意识增强以及可再生能源兴起的推动,预计到2029年,智能电网投资将达到约1850亿美元。

北美

欧洲

亚太

南美

中东和非洲

603亿

2023

717亿

2024

1850亿

2029

数据来源:Markets & Markets

电网附件

硬件的耐用性和灵活性对于确保整个电网的正常通信和高效能源流动而言是非常重要的。

越来越多的设备需要从消费者和电力公司获取数据,因而网络硬件的采用正在大幅增长。在以下几个领域中,工程创新正不断取得进展:

一个电表安装在浅绿色的墙壁上

智能电表

电池和其他储能技术可将低需求时段产生的多余能量储存起来,供需求高峰时段使用,从而提高电网的稳定性和效率。

两名电力工人正在架设电线。左边的工人站在斗车里,右边的工人正在爬上电线杆。他们都戴着黄色安全帽、身穿安全背心

先进传感器

监控电线、变压器和其他关键电网基础设施的性能和状况,以便发现故障、优化维护并防止停电。

一名身穿黄色连体服、头戴白色安全帽的工人正在检查一块大型配电板

相量测量装置

PMU可测量电波的流动,提供有关电网健康状况的实时数据、测量恢复能力,并增强电网整合或移除额外能量收集源的能力。

一处大型电池储能系统 (BESS) 设施的鸟瞰图。该BESS 由许多矩形电池容器组成,纵横排列地很整齐

储能系统

电池和其他储能技术可将低需求时段产生的多余能量储存起来,供需求高峰时段使用,从而提高电网的稳定性和效率。

可持续电力系统

擘画未来能源新格局

虽然智能电网技术尚未发挥出全部的集成潜力,但在汽车、家庭网络和微电网等应用中,我们可以看到各行各业都在使用智能电网技术。

一个由太阳能电池板和电动汽车充电桩组成的电网系统。四排太阳能电池板呈网格状排列,每块电池板都能产生清洁能源。

采用先进电子设备的充电设施可实现双向能量流的无缝AC/DC转换,并且使用了低谐波失真的高效逆变器和转换器,这些转换器借助碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 半导体实现出色的性能,并且符合IEEE 1547和UL 1741标准。

车对网 (V2G) 网络借助这种双向能量流,为更大的电网提供支持。它们在合适的时间获取电力,减少高峰期对电网的压力,并在不需要用电时回馈电力,提高电网的稳定性和效率。该系统使电动汽车能够充当移动储能装置,有助于构建起更加平衡、恢复能力更强的能源基础设施。

一个由三栋房屋组成的社区,每栋房屋的屋顶都安装了太阳能电池板,车库里还安装了电动汽车充电桩

车对家 (V2H) 网络让电动汽车 (EV) 能够通过双向充电器和家庭能源管理系统 (HEMS) 为家庭供电。双向充电器可将电动汽车电池中的直流电转换为交流电,在电网停电或需求高峰期,在能源管理控制器的管理下,为家庭供电。该系统的主要组件包括智能电表、逆变器,以及家庭配电板内的负载管理系统,以确保与电网无缝集成。

高效的逆变器和优化的充电算法可解决电源转换效率和电池衰减等难题。监管合规性和智能电网兼容性可确保安全性和可靠性,并为紧急备用、通过削峰填谷节约成本以及促进电网稳定等功能提供支持。

以可再生能源为重点的智能电网系统。左侧的风力发电机非常显眼,进一步强调了对可再生能源的依赖。电网基础设施由连接房屋、储油罐和风力发电机的线条表示,强调了系统的互联性。

微电网是一种本地化能源系统,可以独立运行,也可与主电网连接运行,具有本地化的发电、储能和配电功能。它通常包含太阳能电池板和风力涡轮机等可再生能源,以及电池或其他储能技术。微电网由先进的控制系统管理,可优化能源使用、平衡供需并确保可靠性。

微电网可抵御电网中断,减少对集中式电源的依赖,并支持在社区或设施层面集成清洁能源解决方案。例如,大学校园可以使用微电网集成太阳能电池板和电池储能,使其能够在电网停电期间继续运行,同时减少碳足迹。

订阅用户可提前访问并获得独家内容,欢迎及早订阅,用专业知识增强您的设计。