贸泽开售面向Sub-GHz IoT 应用的Silicon Labs EFR32FG23 Flex Gecko无线SoC
2021年11月29日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Silicon Labs的EFR32FG23 Flex Gecko无线片上系统 (SoC)。EFR32FG23 Sub-GHz无线解决方案兼具远距离射频和节能特性并通过了PSA 3级安全认证,可满足市场对电池供电的安全、高性能物联网产品的需求。
贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32FG23 SoC针对多协议Sub-GHz连接提升了传输范围和能源效率,适用于各种工业物联网 (IIoT)、 智能城市以及楼宇和 家庭自动化应用。这些SoC集成了功率放大器,能够实现1英里以上的传输距离,同时具有出色的接收灵敏度和快速唤醒功能以及超过10年的超长电池寿命。此款单芯片多核解决方案结合了经过优化的超低发射和接收无线电功率(在10 dBm 868 MHz时TX电流为13.2 mA,在868 MHz时RX电流为3.7 mA)以及出众的射频性能(输出功率高达+20 dBm,在868 MHz、2.4 kbps GFSK时RX灵敏度为-125.3 dBm),是电池供电的区域网络节点、无线传感器和偏远地区联网设备的理想选择。
EFR32FG23 SoC拥有配套的开发工具,包括Silicon Labs FG23 868MHz-915MHz +14dBm开发套件。这款紧凑的全能型开发平台套件可用于快速开发和制作Sub-GHz loT产品原型,同时支持FG23的板载分段式LCD控制器,以及其他关键功能,如低能耗传感器接口 (LESENSE) 和脉冲计数器。
有关详情,敬请访问https://www.mouser.cn/new/silicon-labs/silicon-labs-efr32fg23-socs/。
作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。
2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn。
2026 - Silicon Labs 是低功耗无线连接领域的领先创新企业,致力于开发连接设备、改善生活的嵌入式技术。Silicon Labs将尖端技术集成到高度集成的SoC中,为设备制造商提供创建高级边缘连接应用所需的解决方案、支持和生态系统。Silicon Labs总部位于德克萨斯州奥斯汀,在16多个国家开展业务,是智能家居、工业物联网和智能城市市场创新解决方案的值得信赖的合作伙伴。
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。