STM32CubeMX
STM32CubeMX支持轻松配置STM32微控制器、微处理器,并通过逐步过程为Arm® Cortex®-M内核生成相应的初始化C代码,或为Arm Cortex-A内核生成部分Linux® 器件树。
第一步包括选择STMicroelectronics STM32微控制器、微处理器或匹配所需外设集的开发平台,或在特定开发平台上运行的示例。
对于微处理器,第二步允许为整个系统配置GPIO和时钟设置,并以交互方式为Arm Cortex-M或Cortex-A分配外设。借助特定的实用程序(如DDR配置和调谐),可轻松开始使用STM32微处理器。对于Cortex-M内核,配置包括与微控制器完全相似的其他步骤。
对于微控制器和微处理器Arm Cortex-M,第二步包括配置每个所需的嵌入式软件,这得益于引脚分配冲突解决器、时钟树设置助手、功耗计算器,以及配置外设(GPIO或USART)和中间件堆栈(USB或TCP/IP)的实用程序。
借助增强型STM32Cube扩展包,可以扩展默认软件和中间件堆栈。STMicroelectronics或STMicroelectronics合作伙伴的软件包可直接从STM32CubeMX中提供的专用软件包管理器下载,而其他软件包则可从本地驱动器安装。
STM32CubeMX交付中的一个独特实用程序STM32PackCreator,有助于开发者构建增强型STM32Cube扩展包。
最终,用户将启动与所选配置选项相匹配的一代。此步骤为Arm Cortex-M提供初始化C代码,可随时用于多种开发环境,或者为Arm Cortex-A提供部分Linux®器件树。STM32CubeMX在STM32Cube中交付。
概述
特性
- 直观的STM32微控制器和微处理器选择
- 易于使用的丰富图形用户界面,支持以下配置:
- 引脚分配,可自动解决冲突
- 外设和中间件功能模式,可动态验证参数约束,适于带配置动态验证的ArmClock树。
- 电源序列,带估计的消耗结果
- 为Arm Cortex-M内核生成兼容IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE(GCC编译器)的初始化C代码项目
- 为Arm Cortex-A内核生成部分Linux器件树(STM32微处理器)
- 可开发增强型STM32Cube扩展包——得益于STM32PackCreator
- 将STM32Cube扩展包集成到项目中
- 可用作独立软件,运行在Windows® 、Linux和macOS®(macOS是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标)操作系统和64位Java Runtime环境中
X-CUBE-AI
X-CUBE-AI是STM32Cube扩展包,属于 STM32Cube.AI生态系统的一部分,通过自动转换预训练的人工智能算法扩展了STM32CubeMX的功能。包括神经网络和经典机器学习模型,以及将生成的经过优化的库集成到用户的项目中。
使用它最容易的方式就是按照用户手册《人工智能 (AI) X-CUBE-AI扩展包入门》(UM2526) 的描述,在STM32CubeMX工具(5.4版本或更新)内下载它。X-CUBE-AI扩展包还提供了多种方法来验证台式电脑和STM32上的人工智能算法,并且测量STM32器件的性能时无需用户编写的临时C代码。
特性
- 从预先训练的神经网络和经典机器学习模型生成STM32优化库
- 原生支持各种深度学习框架,例如Keras和TensorFlow™ Lite,并支持可导出到ONNX标准格式的所有框架,例如PyTorch™、Microsoft Cognitive Toolkit、MATLAB® 等
- 支持各种内置scikit-learn模型,如孤立森林、支持向量机 (SVM)、K-means等
- 支持8位量化Keras网络和TensorFlow™ Lite量化网络
- 通过外部闪存的存储配重和外部RAM的激活缓冲器,支持使用更大网络。
- 通过STM32Cube集成,轻松实现跨不同STM32微控制器系列的移植性
- 通过TensorFlow™ Lite神经网络,可使用STM32Cube.AI运行时间或TensorFlow Lite微控制器运行时间生成代码
视频