电子元器件
未雨绸缪 方能有备无患
工业自动化
工业自动化,触手可及
在互联网刚刚兴起时,“网关”一词实质上是指能够转换协议的硬件。随着互联网的发展,路由器和交换机成为了主要的网络设备,我们几乎忘记了网关的存在,直到最近物联网 (IoT) 的出现。
今天,几乎所有的物联网项目都离不开网关。根据体系结构范围,有可能需要多个网关,每个网关扮演不同的角色。因此不难想象,快速扩张的物联网网关市场预计到2021年出货量将超过1.39亿台,这一数字来自ABI Research 2019年第3季度关于M2M/IoT路由器和网关的调查报告。
是什么让网关对物联网如此重要?
简单来说,物联网网关可能只是一块硬件或软件,用于从传感器等I/O设备收集和聚合数据。然后,将数据传送到本地数据中心或云服务器。在这种简化的上下文中 (例如,在MQTT中),网关充当“代理”功能。
然而,据Gartner®Inc.预计到2020年将有200亿个物联网设备投入使用,而供应商也在大力宣传各种网关功能,到那时就会很容易混淆物联网网关的作用。为此,我们需要先来认识一下网关在物联网中的基本功能。
物联网网关最常见的用途是作为边缘设备,少数供应商将其作为“边缘”网关进行销售。如下圖所示,边缘网关可以直接连接物联网现场设备 (传感器、执行器等),也可以通过可编程逻辑控制器 (PLC)、分布式控制系统 (DCS)、工业控制系统/监控和数据采集 (ICS/SCADA) 等聚合现场数据。这些网关需要支持多种I/O接口,包括有线、无线甚至是串行连接 (如RS-232)。
在这种情况下,网关主要用于:
物联网体系结构的多个层级都会用到网关 (来源:Practical Industrial Internet of Things Security)
在工业企业中,传统设备是部署物联网的主要障碍。由于工业设备的使用寿命长,与其替换传统设备,不如将传统设备集成到工业物联网(IIoT)架构中。但是应该怎么做呢?
传统产品的一些常见问题是:
为了便于在棕地环境中部署IoT,或者在具有传统系统的信息技术环境中引入新软件,可以采用IIoT网关,因为它可以转换专有协议、清理传入数据、向数据添加上下文,并充当“代理”以促进固件更新、数据访问和执行其他安全功能。
在工业站点中,不同的网段通常使用不同的专有协议。随着时间的推移,工业信息系统(即数据记录系统、资产管理器、生产实施系统等)开始使用各种IP和以太网标准。然而,这些变体只支持特定的行业垂直市场。例如,电力公司使用DNP3、DC-BUS连接协议,而楼宇自动化则依赖于MODBUS、DAC网络连接协议。
这种网络分段会影响跨垂直领域的互操作性。例如,在智能城市项目中,楼宇自动化和公用事业必须相互关联。跨不同垂直领域的连通性是网关可以填补的另一关键空白,而且网关还可以连接工业站点内的各个网络。
在高端领域,物联网网关作为内部部署和云之间的接口,无需连接云端,即可执行以下操作:对传入数据运行复杂的分析算法和机器学习模型,实现工厂自动化,执行身份识别和验证服务,进行预测性分析等。这类网关通常会模糊网关和物联网平台之间的界限。
物联网网关由软件和硬件组成。软件可以在专用或虚拟化平台上运行。软件栈可执行各种功能,如协议转换、数据处理、存储、聚合和分析。
随着物联网应用的发展,物联网网关的作用也将越发的重要。设计与平台无关的网关软件是未来创新的一项基本任务。使用与平台无关的网关软件可避免供应商锁定,并能轻松添加新功能。AWS Greengrass和Microsoft® IoT Edge就是两个很好的例子。
由于网关暴露在室外条件下,因此非常有必要设计用于极端环境的网关。这就要求硬件具备防篡改功能,并支持广泛的工作温度范围。“无风扇”网关耗电量较少,适合于资源受限的设置。
作为物联网体系结构的重要组成部分,物联网网关的市场正在迅速扩大。主要推动者有惠普企业、英特尔、思科、戴尔、富士通、微软、IBM、红帽、甲骨文、VMware、华为、Pivotal等企业。
随着新物联网连接技术和标准的出现,该行业完全有能力推出适合新角色的网关,也将迎来网关电子元件和软件创新与实施的伟大时刻。
Sravani Bhattacharjee是一名数据通信技术专家,有着20多年的从业经历。她是《Practical Industrial IoT Security》(工业物联网安全)一书的作者,这是第一本有关工业物联网安全的出版书。Sravani曾担任Cisco的技术主管直到2014年,在此期间领导主持了多个企业云/数据中心解决方案的架构设计和安全评估工作。作为Irecamedia.com公司的负责人,她目前致力于与工业物联网创新力量合作,通过撰写各种评论和技术营销内容,来推动相关认识和商业决策的进步。Sravani拥有电子工程专业硕士学位。她是一名IEEE物联网小组成员,一位作者,还是一位演说家。