中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


2020年嵌入式技术发展的新动向 Tony Ping

图片来源:Monstar Studio/Shutterstock.com 

近些年来,随着物联网、云计算等新兴领域的快速发展,作为这些行业应用技术中最核心部分的嵌入式系统,更是受到普遍关注已经逐步渗透到人们的日常生活中。包括智能音箱、机顶盒、高清电视、智能家居均能发现嵌入式技术的影子。此外,嵌入式技术更是物联网产业、工业4.0和智能化发展的重要基础,嵌入式技术也在互联和智能的大潮中不断发展已经渗透到集成电路、通信、软件和云计算等技术领域。在新产品和系统设计采用嵌入式新技术,既可以推动创新和产品升级换代,也利于从工业化到智能化的转变。2020年已经到来,作为智能领域中最核心,最基础的嵌入式系统而言,会有怎么样变化呢?这主要体现在以下四个方面。

  1. 边缘计算的嵌入式智能系统

随着云连接应用的“数量”和“复杂性”程度的增加,对“本地”和基于云端需求的决策的变得越来越重要。对于依赖于本地传感器数据进行决策的应用程序(如机器人、工业过程控化以及自主导航车辆),高速决策的需求至关重要。在云中进行决策所涉及的延迟,以及对带宽、功耗的影响,都会太大,因此越来越需要能够运行做出决策的人工智能的自给自足的“边缘智能”。

  1. 人工智能应用正不断扩大

人工智能无处不在,我们都在日常生活中经历过。随着连接的应用程序数量的增加,这些系统生成的数据量也会几何级的增长。如果在超市大卖场中面部识别应用程序-购物者是男性吗?女性?他们是几岁的人?向他们介绍什么是最好的信息?在有大型数据集中的地方,可以训练人工智能分析和决策。而且应用也多种多样:从零售到工业,甚至医疗和安全领域。如英特尔NCS2平台,可提供业界领先的性能、功率和功耗。该神经计算棒支持Open VINO™,这是一款可加快解决方案开发并简化部署的工具包。神经计算棒2简单易用,可即插即用,并支持常用框架和开箱即用的示例应用程序。可以使用具有USB端口的任何平台进行原型设计和操作,而不必依赖云计算。为AI应用的快速原型设计提供了一个可承受的平台。

图1: Intel神经计算棒2(来源:贸泽电子)

  1. 简化“云端”连接

随着供应商意识到云连接在实际应用中越来越广泛的应用,他们正在创造创新、高效的方式来帮助工程师来实现简单和可靠的配置。不仅从连接方便的角度来看,还要确保连接是安全、有效的。例如:Microchip Technology著名的AC164160方案。AC164160设计用于演示AVR MCU在物联网传感器节点解决方案中的有效性。该评估板通过智能模块采用分步解决方法,以减少MCU执行带来的复杂算法。AVR-IoT WG评估板使用智能模块,包括ATECC608A密码协处理器芯片、ATMEGA4808 MCU和ATWINC1500 Smart Connect IoT模块。

图2:Microchip Technology AVR-IoT WG 评估板(来源:贸泽电子)

  1. 安全

安全一直是一个永恒的话题。当我们拥有更多的连接设备,无论是工业设备还是家用设备,都会增加人们可能认为的“攻击面”或对那些不太诚实的人可用的表面积。在嵌入式领域,制造商一直在寻找保护硬件、软件和通信安全的方法。

 




« 返回


平珏先生现任贸泽电子亚太区技术行销经理,曾任菲尼克斯电气(中国)有限公司产品市场经理等职务。具有10多年的产品应用、解决方案、市场开发、市场应用、产品评估的专业经验;覆盖工业自动化、人工智能、工业机器人等领域。 毕业于上海交通大学,获得通信工程学士学位及控制工程硕士学位。


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客