图源:spaxiax/Shutterstock.com
工程师通过仪器能够查看和了解不同电子、机械部分或整个系统内的情况。这些设备通过获取、分析和显示数据,让工程师可以监视和控制机械并进行所有必要的更正。在测试或原型制作过程中,仪器可帮助改进电路,让设计更新颖、更出色。
由于需要具有丰富功能和高可用性的高性能仪器来满足各种应用面临的设计挑战,我们将会介绍这些仪器为满足客户需求而需要具备的特性,然后研究仪表放大器这个关键设计组件的重要属性。
不同的市场对仪器有不同的要求,军事市场更看重可靠性,消费市场更看重成本,医疗市场更看重安全性,而汽车市场则是综合看重上述所有要素。尽管如此,仍然有必要指出,为满足未来需求而设计的新仪器通常必须具有以下一项或多项特征:
一旦确定了仪器的工作条件和性能指标,就必须在框图中标识该设备的功能组件。必须选择合适的传感器、信号处理电路、数字和无源组件,以及电源。要满足这些需求,需要高性能组件的完整物料清单 (BOM),如模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 等。ADC用于将模拟信号(如温度传感器、无线电接收器或摄像头的输出)转换成数字信号进行处理。而DAC用于将数字信号转换回模拟信号。
许多应用都需要进行大量的信号调节,以减少噪声,增加动态范围并补偿传感器的非线性,仪器才能有效、准确地测量信号。例如,医疗仪器模拟前端中的信号调节要求在存在较大差分直流电势时检测小信号,这对产品设计提出了挑战。比如心电图 (ECG),采集和记录心脏的电活动(图1)。构成心脏细胞外壳的每个细胞膜都有一个相关的电荷,该电荷在每次心跳期间都会去极化。这些脉冲在皮肤上表现为微小的电信号,可被ECG检测到,转换为波形并放大。
图1:ECG设备的框图(图源:Texas Instruments)
这个过程中的一个关键元件 - 仪表放大器(或称in-amp),是一种特殊类型的放大器。它通常是测量前端的第一个组件,因此其性能对整个仪器的性能至关重要。
一般来说,从传感器获得的信号振幅非常小,因此必须先放大,然后才能进行处理和显示。简单来说,仪表放大器的功能就是从噪声环境中的压力或温度传感器以及其他信号源中提取感兴趣的小信号(大共模信号之上的差分信号),并放大两个输入信号电压之间的差值。
仪表放大器广泛用于医疗设备,例如ECG和EEG监护仪,血压监护仪和除颤器。可能使用仪表放大器的其他仪器应用示例包括音频(例如,作为麦克风前置放大器)、电缆射频 (RF) 系统中的高频信号放大,以及用于视频成像的高速信号调节。 通过测量三相交流电机的电压、电流和相位关系,仪表放大器还可用于电机监控(监测和控制电机速度、转矩等)。
仪表放大器和运算放大器之间的主要区别在于,运算放大器是一种开环设备, 而仪表放大器则带有一个预设的内部反馈电阻器网络,该网络与其输入端子隔离。与运算放大器一样,它的输出阻抗也非常低。 选择适合特定电路设计的仪表放大器需要清楚地了解其特性以及如何在产品数据手册中体现它们。 定义高品质仪表放大器的几个属性包括:
现在,我们来看一下在Mouser.com网站的“新品速递”部分找到的几个真实示例。Analog Devices的AD8428仪表放大器旨在精确测量微小的高速信号。它具有业界领先的增益精度 (0.2%)、噪声和带宽。ADI AD8428(图2)具有固定增益2000,是业界最快的仪表放大器之一。AD8428的高CMRR(最小值为130 dB),可防止有害信号破坏采集数据。器件的引脚排列旨在避免寄生电容失配,该失配会在高频下降低CMRR。据说该ADI器件非常适合用于传感器接口、医疗仪器和患者监护应用。
图2:AD8428的功能块(图源:Analog Devices)
Texas Instruments INA826精密仪表放大器具有极低的功耗,并能在很宽的单电源或双电源范围内工作。从负电源电压到1V正电源电压,整个输入共模范围内的共模抑制比均超过84dB。TI INA826使用轨到轨输出,非常适合从2.7V单电源以及高达±18V的双电源的低电压操作。TI INA826仪表放大器设计用于多种应用,包括工业过程控制、断路器、电池测试和ECG放大器。
总而言之,为了应对市场上不同行业提出的设计挑战,电子仪器和测量设计正在突破性能、功率和集成功能的界限。本文介绍了现代仪器满足客户期望所需的特性,并研究了仪表放大器的重要特性。贸泽电子公司拥有大量的仪表放大器和其他部件及设计资源,可帮助工程师采集、监测、控制或测量不同信号、过程和协议。