图片来源: Bee Bright/Shutterstock.com
第四次工业革命 (或工业4.0) 正向我们走来——通过互联网、云计算、数据分析和工业物联网 (IIOT) 基础设施的出现而成为可能。尽管之前的工业技术使工厂、发电厂、炼油厂、天然气管道、铁路运输等各个系统的监测和控制成为可能,工业物联网通过采用工业无线传感器网络 (WSN) 来推动自动化技术的进一步发展。
将控制系统中的数据与物联网节点所获取的数据进行融合,可以提供更全面的数据集,使用户能够优化其整个价值链。例如,了解工厂关键设备的运行状态有助于预测问题可能发生的时间/地点,这样可以避免和减少停机的风险,每年为公司节省大量资金。这样还可以减少所需进行维护工作的频率,从而降低运营成本。
据估计,到2023年全球每年将有34亿台无线传感器网络芯片组出货 (高于2018年的10亿台)。短距离无线通讯方式 (如802.15.4、蓝牙、Wi-Fi和专有协议) 目前占所有发货量的90%以上,但低功耗长距离通讯方式 (SigFox、Lora和NB-IoT) 正在以更快的速度增长。预计未来五年,无线传感器网络设备的相关领域 (工业、农业和建筑) 的年收入将超过130亿美元。
通常来说,控制系统通常更重视其安全和可靠性,而不是系统成本,这些系统有助于确保制造或加工场所的顺利和高效运行,因为任何错误、延迟或事故都将导致收入损失甚至人身伤亡。随着无线通信、能效、小型化和智能嵌入式计算技术的进步,以及更强健、低功耗的设计、长寿命的纽扣电池,这些均导致了可靠和安全的无线传感器节点的发展。这些节点能够满足严格的行业要求,并且能够在最极端的应用程序设置下工作。
由于无线传感器网络技术的成本较低,使得在整个系统中部署数百个甚至数千个传感器节点相对容易,也相当经济,从而形成了类人的物联网系统。这种可扩展性,再加上支持多种无线网络协议的能力,进一步提高了生态系统的可靠性,包括传感器节点、中继器和网关的广泛网络,所有这些都实现了工业4.0所必需的空间和通道冗余。
除了恶劣或偏远的操作环境和工业设施的庞大规模外,工程师还应考虑到所有金属、混凝土和设备带来的干扰,以及来自内部和周围其他电子设备的电磁干扰。所有这些都决定了要实现的工业物联网节点类型,或者应该支持哪种组合无线协议,取决于具体应用。蓝牙低能耗 (BLE)、ISA-100.11A、无线HART和ZigBee都是有效的选项。
Microchip的2.4GHz收发器模块具有极低的接收电流,这样可以延长电池寿命。IEEE802.1.1模块具有一个易于使用的API驱动程序接口,可以连接到公司免费的TCP/IP协议栈及其主流的PIC微控制器单元 (MCU)。这些低功耗嵌入式Wi-Fi模块消除了从零开始开发RF电路并获得代理证书的复杂性和成本。RN1810型号包括一个板载TCP/IP网络栈、密码加速器、电源管理子系统、实时时钟、2.4GHz收发器和射频功率放大器。
图1:Microchip MRF24WB0MA/MRF24WB0MB无线模块 (来源:贸泽电子)
Panasonic的PAN9026模块将IEEE 802.11a/b/g/n支持与蓝牙BDR/EDR/LE功能结合在一起,为智能能源、家庭网关和物联网的应用提供灵活的连接选项。它具有动态快速通道切换 (DRCS) 功能,可在2.4GHz和5GHz下同时工作。 这两个独立运行的标准使数据速率达到150Mbps,再加上400mA (传输) 和70mA (接收) 的超低电流。通过集成电源管理、高速双核处理器 (CPU)、802.11i安全标准支持和高速数据接口,它提供了物联网部署所需的速度和可靠性。
图2:Panasonic PAN9026 Wi-Fi和BLUETOOTH®无线电模块 (来源:贸泽电子)
Silicon Labs EM35X系列由完全集成的片上系统 (SOC) 组成,该系统具有2.4GHz、符合IEEE 802.15.4-2003标准的收发器、32位ARM Cortex-M3微处理器、闪存和RAM,以及许多对ZigBee系统设计者有价值的外围设备。收发器元件采用了一种有效的架构,超过了IEEE 802.15.4-2003标准规定的动态范围要求15分贝以上。集成接收通道过滤允许与2.4GHz频谱中的其他通信标准 (如IEEE 802.11-2007和蓝牙) 牢固共存。
ADI的 Smart Mesh IP无线解决方案,由嵌入式芯片和预认证的PCB模块组成。这些模块配有完全开发的、经过现场验证的智能无线网状网络软件。Smart Mesh无线传感器能够通过超低功耗、安全的无线通信提供强大的数据可靠性 (>99.999%)。使得传感器可以放置在任意的IIOT环境中。Smart Mesh及其相关网络管理板的核心是Eterna IEEE 802.15.4e SoC,它采用了高度集成的低功耗2.4GHz无线电设计同时还具有 一个运行Smart Mesh网络软件的ARM Cortex-M3 32位微处理器。
图3: ADI. Smart Mesh® IP™无线解决方案 (来源:贸泽电子)
支持工业4.0技术发展所需的无线传感器网络硬件正在实现这一目标。现在,可以在市场上找到达到所需性能的组件和模块,同时还可以应对电源预算限制、具有挑战性的操作条件和一系列不同的安全威胁。因此,在未来几年中,自动化程度提高带来的诸多好处将开始在全球范围内实现。
平珏先生现任贸泽电子亚太区技术行销经理,曾任菲尼克斯电气(中国)有限公司产品市场经理等职务。具有10多年的产品应用、解决方案、市场开发、市场应用、产品评估的专业经验;覆盖工业自动化、人工智能、工业机器人等领域。 毕业于上海交通大学,获得通信工程学士学位及控制工程硕士学位。