电子元器件
未雨绸缪 方能有备无患
工业自动化
工业自动化,触手可及
在今年理想L9推出后,喝彩和嘲讽两种声音参半。喝彩声来自对其座舱的智能化、舒适化的称赞;嘲讽则斥责其只重视在座舱内发力,而忽略了行驶等机械素质的本原。
两种声音其实反映出了同一个趋势:汽车的产品定义在逐渐丰富,汽车的消费观念在改变。车已经不仅仅是生产力工具,更是以消费者为中心的一体化数字平台,一台超大号智能设备。汽车座舱所承载也不仅仅是驾驶和载客这些简单的功能,而是正逐渐演化为一个智能化的第三生活空间。
图1:理想L9智能座舱 (图源:理想官网)
回顾汽车座舱的发展历程可以发现,汽车座舱经历了从机械化、到电子化、再到智能化的发展阶段。在2000年以前,汽车座舱中采用的是简单的机械仪表和音频设备,交互方式也多采用物理按键的方式。
在2000年到2015年,消费电子的蓬勃发展一定程度上也推动了汽车座舱的电子化,像液晶仪表、影音娱乐系统、触摸屏等开始在一些高端车型中出现。但当时通常一车一方案,定制化程度较高,并没有实现规模化的市场条件。
从2015年后,随着域控概念的出现,汽车座舱由此开始加速智能化发展,同时人们对于座舱也有了新的认识和要求。其中显示技术成为智能座舱应用中的重要部分开始了快速演进。显示上的演进包括:大尺寸液晶屏幕替代传统中控;高刷液晶仪表、HUD取代传统指针仪表;流媒体后视镜替代传统后视镜;新增人工智能助手等。人机交互方式也升级为手势操作、语音操作等混合自然交互方式。
图2:智能座舱的演进 (图源:东吴证券)
由此可见,智能座舱发展中的一个重要趋势就是屏幕数量增多,尺寸变大,刷新率和分辨率提升。据群智咨询数据,2022年上半年全球汽车整车销量约3,766万辆,同比下滑约10.7%。
但前装车载显示面板的出货约8,581万片,同比增长约5.6%。在汽车销量下滑的情况下,汽车显示应用却仍保持较大增幅,可见显示技术在当前智能汽车发展中至关重要。
图3:2022上半年全球汽车前装显示面板出货数据 (图源:群智咨询)
传统的方案采用的都是一个屏幕一个芯片的方式,这种设计方案的缺点较多:BOM成本高;整体座舱的交互体验也相对割裂;存在信号延迟的问题;来自不同供应商方案的协调调试也很繁琐,开发周期长;可靠性并不理想等。
2015年世界通信大会上,伟世通首次推出智能座舱解决方案SmartCore。它在一个多核SoC级芯片上运行车载娱乐系统、数字仪表、HUD等多个独立系统,重新定义了信息传输方式,让多屏交互更易实现。随后这一方案在奔驰高端车型上实现搭载。而当前,多芯多屏和一芯多屏的显示方案正在成为主流趋势。
图4:三星和哈曼合作推出的一芯多屏方案 (图源:ResearchInChina)
作为一芯多屏方案的核心,多系统运行、高算力、高安全性、高可靠性的SoC成为行业追捧的热点。行业领先的处理器厂商纷纷投身其中。
其中包括高通的SA8155P,采用7nm工艺,提供8TOPS超强算力;三星的Exynos Auto V9,采用8nm工艺支持6屏显示;瑞萨的H3提供40,000 DMIPS算力,性能是前代的4倍;瑞芯微的RK3588M,一芯驱动5块屏幕,具备360度环视算法等。
但其实除了这些主芯片之外,整个智能座舱的组成还需要很多种不同类型芯片的参与,除了这些芯片之外还有许许多多芯片,成为了幕后功臣。
芯片是成就智能座舱体验的关键,那么如何选择合适的芯片来搭建智能座舱的方案?本文接下来会给出一些选型建议。
处理器方面推荐的是Microchip Technology的SAM9X60低功耗微处理器,全系列采用ARM926EJ-S架构,运行速度是微控制器(MCU)的两到三倍,可支持大型软件应用程序并提供对Linux操作系统环境扩展功能的访问。
我们推荐的具体产品型号在贸泽电子官网上的料号是SAM9X60D1G-I/LZB,这是SAM9X60D的SOM模块系统(SOM)。外型尺寸仅为28mm × 28mm,单个封装中包含MPU和4Gb SLC NAND闪存,以及电源、时钟和存储器。
图5:SAM9X60D1G-I/LZB (图源:Microchip官网)
触摸屏交互推荐的同样是来自Microchip的ATMXT1189TD-A系列汽车触摸屏控制器,该系列适用于最大13英寸的显示屏;用于中控台、导航系统或后座娱乐系统。支持利用自电容和互电容测量实现自适应触摸,从而识别所有触摸,避免误触检测。我们推荐直接采用ATMXT1189TDAT maXTouch评估板来进行器件评估和快速开发,该评估板在贸泽电子官网上的料号是ATMXT1189TDAT-SPI-PCB。
图6:ATMXT1189TDAT maXTouch评估板 (图源:贸泽电子)
座舱中的通信离不开以太网,这里给大家推荐的以太网交换芯片是来自Microchip的KSZ8841系列,这是一款具有32位/33MHz PCI处理器接口的单端口快速以太网MAC芯片。给大家推荐的具体型号在贸泽电子官网上的料号是KSZ8841-PMQLI-TR。
此外作为汽车应用,信号可靠性尤为重要。如下图7所示,在汽车CAN总线网络中需要共模抑制线圈来抑制总线中同向传输的共模噪声,滤除网络或电信设备高速差分数据线里的共模EMI干扰,保持信号的完整性。在这里给大家推荐的共模抑制线圈是来自Bourns的DR SMD系列数据线扼流圈。
图7:DR331-513AE在汽车电子控制器局域网络中的应用 (图源:Bourns)
先来介绍下Bourns,这是一家全球领先的芯片制造商,从1980年就开始提供汽车解决方案,并于2005年成立了汽车工业部,先后收购了多家汽车电子领域相关公司。目前专注于汽车传感器、电路保护解决方案等产品供应,所有汽车产品均根据IATF 16949的要求制造。
图8:Bourns在汽车领域的发展史 (图源:Bourns)
我们推荐的DR SMD数据线扼流圈具有超过1,000MHz的宽频率范围、0.1A至0.5A的额定电流范围以及高质量环形磁芯。同时Bourns DR扼流圈提供双线或扇形绕组。推荐的具体产品型号在贸泽电子官网上的料号是DR331-513AE。
汽车智能座舱中必然也离不开USB的使用,而作为汽车应用中USB的使用同样需要关注安全和可靠性问题。如下图9所示,Bourns也专门针对这类应用需求提供了USB 2.0单端口保护-数组解决方案。
图9:USB 2.0单端口保护-数组解决方案 (来源:Bourns)
该方案中的MF-NSMF Multifuser® AEC-Q200 PTC自恢复保险丝符合AEC-Q200标准和RoHS指令,采用对称设计。该器件具有非常小的尺寸(1206封装),可以快速响应故障事件,非常适用于即插即用保护、电池和端口保护。我们推荐的具体产品型号在贸泽电子官网上的料号是MF-NSMF150-2。
未来,智能汽车是获取用户数据的重要窗口,智能座舱是车厂打造差异化竞争力和护城河的关键。作为交互的媒介,“一芯多屏”会是智能座舱演进过程中最为重要的技术趋势。贸泽提供丰富的智能座舱显示相关芯片产品,助力您快速完成面向未来的智能座舱设计。
M博士's Blog