电子元器件
未雨绸缪 方能有备无患
工业自动化
工业自动化,触手可及
我们生活在一个由模拟构成的世界中。不过,数字处理的出现,为我们体验这个世界并与之互动带来了全新的方式,包括卫星导航、自动驾驶汽车、增强现实,当然还有那永远都离不了身的手机。
要想实时或者准实时地处理那么多信息,就必须要有强大的处理能力,这样的处理能力显然是受益于摩尔定律的。对于设计工程师而言,他们也可以从多种处理技术中来进行选择,以便将最合适的技术运用到手边的应用中。这些处理技术涵盖了传统处理器、图形处理单元 (GPU) 和可编程逻辑 (PL)。
在上述处理技术中,可编程逻辑恐怕是最鲜为人知的一种,人们也往往认为它是用起来最具挑战性的处理技术之一。
可编程逻辑能够让用户在真正意义上并行实现其算法和应用,从而创造出更具有确定性、响应更加迅速的解决方案, 因而适用于需要实时处理和响应的场景, 例如视觉和信号处理以及雷达等。
传统意义上,可编程逻辑器件可分为复杂可编程逻辑器件 (CPLD) 与现场可编程门阵列 (FPGA) 两种类别,其中CPLD基于“门海”(sea-of-gate) 的方式提供由寄存器和逻辑函数构成的简单器件结构。
至于FPGA,它提供的结构要比CPLD更加复杂,通常还会包含多种专用硬件元件,例如存储块、数字信号处理、时钟管理、千兆串行收发器和IO块。
FPGA的基本构成要素是查找表 (LUT)、寄存器和灵活IO单元结构, 其中LUT能够实现逻辑方程式,而寄存器则为实现顺序逻辑设计提供了必要的存储元件。LUT和寄存器结合在一起,即可实现通常所说的“逻辑片”,其简单示例如(图1)所示。现代器件中的这些逻辑片包含诸多选项,以便实现组合逻辑电路或时序逻辑电路,这些选项包括本地分布式内存,以及可通过配置将LUT用作移位寄存器的功能。
图1:简单的LUT结构
在FPGA器件中,通常将两个逻辑片组合在一起,形成可配置逻辑块 (CLB)。这些CLB相互连接,以便通过路由和交换矩阵实现必要的功能,如(图2)所示。
图2:可通过交换矩阵配置路由块和互连。
FPGA通常使用硬件描述语言 (HDL) 设计,其中最常见的两种是Verilog和VHDL。和传统的软件语言相比,这些语言需要在更加低级的层面上定义设计,它们具体描述的是寄存器级别上的传输,例如实现状态机、计数器等。VHDL和Verilog都固有地支持并发的概念,这是对FPGA架构的并行架构进行建模所必需的。此外,通过高级综合 (HLS) 使用C、C++或OpenCL等高级语言开发FPGA IP块的做法也正变得越来越普遍。虽然这些语言并不支持并行,但工程师可以使用编译器指令来指示并行结构, 而使用更高级的语言有助于工程师更快地完成开发和验证。
FPGA器件的IO结构可以直接对接各种IO标准,包括LVCMOS等单端标准以及LVDS、TMDS等差分标准, 但这种IO结构的“技能”可远不止于此—— 现代化的IO结构还可以实现片上端接、精细PS延迟,甚至SerDes结构。也就是说,FPGA有效地提供了各种对接接口,连接起了各种标准、定制或传统接口。这种灵活性还使系统设计人员摆脱了引脚绑定的束缚,这与使用带固定IO引脚分配的专用标准产品 (ASSP) 有着显著区别。
因此,要设计出可编程逻辑设计解决方案,需要执行以下步骤:
通过仿真,工程师可以确保他们实现的设计在功能上符合设计要求。他们可以创建激发RTL(寄存器传输级别)模块的测试平台,这些平台可以提供输入并监视结果输出,然后通过查看仿真波形来验证这些模块的行为,如(图3)所示。或者,他们也可以编写更复杂的测试平台,用来检查和验证输出。
图3:RTL仿真输出
尽管FPGA在性能和接口上具有显著优势,但开发基于FPGA的解决方案可能会比开发传统软件更加复杂。不过,我们有现代化的设计工具,尤其是高级合成工具以及各种可以免费获取的知识产权,并且现代化器件的功能也更加强大,这些都让“FPGA更难开发”成为了历史。
如果您还不熟悉FPGA的历史,这里就先简单地介绍一下。FPGA是Ross Freeman和Bernard Vonderschmitt于1985年随着XC2064的发布而发明的, 这款FPGA先驱产品具有64个可配置逻辑块。今天,Xilinx的现代化器件可为用户提供893.8万个系统逻辑单元、3840个DSP元件、76Mb块内存和90Mb的UltraRAM——这与最初的产品相比堪称巨大飞跃。
当然,上面提到的器件是Xilinx现阶段最大型的FPGA产品,对许多应用而言确实有点杀鸡用牛刀了。为了帮助指导工程师选择适合其应用的FPGA,Xilinx提供了一系列FPGA和片上系统器件,这些器件能够支持多个不同系列的各种解决方案。
Xilinx围绕28nm节点开发了一系列成本优化型产品,总共提供三个不同的器件系列,均针对不同的用户需求进行了优化。
该产品组合中的器件可以支持从传感器融合到精确控制、图像处理和云计算等一系列应用。
对于超高性能和更专业的应用,Xilinx提供了28nm、20nm和16nm三个技术节点上的Kintex和Virtex系列。随着UltraScale和UltraScale+系列器件的不断发展,其性能和功能得到了显著提高。
Kintex器件在三个技术节点上提供了不断提升的性能、逻辑资源和收发器:从Kintex器件中的6.55万个逻辑单元到Kintex UltraScale+器件中的11.43万个逻辑单元。它们提供GTH和GTY千兆收发器,分别支持高达16.3Gbps和32.75Gbps的数据传输速率。
Virtex是Xilinx FPGA中性能最高的系列。这些器件不仅提供多达893.8万个系统逻辑单元和58Gbps高速收发器,而且还支持高带宽存储器 (HBM)。该系列产品具有4GB至16GB的片上DRAM和高达460Gbps的带宽,其内存性能是DDR4 DIMM的约20倍。Virtex HBM器件适用于为网络和存储加速的应用。
Xilinx开发工具支持从最小的Spartan-7到最大的Virtex UltraScale+的所有器件, 涵盖了设计生命周期中的各个方面,从RTL捕获直到仿真以及开发用于处理器核心的软件。
当然,您还可以选用其他各种商业和开源软件工具,它们涵盖了从合成到仿真的各个阶段;此外,同时支持仿真和形式验证的验证工具正变得越来越多。
如果您希望进一步了解贸泽分销的Xilinx产品,请访问
Adam Taylor非常擅长为多种最终应用开发嵌入式系统和FPGA。在他的职业生涯中,Adam使用FPGA实现了多种多样的解决方案,涵盖雷达系统、安全关键型控制系统 (SIL4) 和卫星系统等领域,同时他对图像处理和密码学方面也有所涉猎。
Adam从事过多个经理职位,带领过多家大型跨国公司实现长足发展。多年来,他在航天工业中扮演着重要角色。他曾担任Astrium卫星有效负载处理组的设计主管达6年之久,此外还在一家空间影像公司担任了三年的首席工程师,负责了多个影响深远的项目。
FPGA是Adam最早接触的领域。他撰写过许多有关电子设计和FPGA设计的文章和论文,包括330多篇博客文章,并且通过2500多万条评论阐释了如何使用Xilinx的Zynq和Zynq MPSoC。
Adam是一位特许工程师。他是IET英国工程技术学会的会员、林肯大学和Arm Innovator项目的嵌入式系统客座教授,同时还是工程和咨询公司Adiuvo Engineering and Training的所有者。