Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


家电语音控制让智能家居管理更上层楼 Sagar C S

图片来源:Andrey Suslov/Shutterstock.com

在现代家庭中,有很多五花八门的家用电器,有时我们会忘记它们放在哪里了,以及它们有什么功能。每天,我都会在沙发或床上看到一堆遥控器,需要花点时间才能想起来每个遥控器对应的是哪个设备。随着家用电器数量的增加,操作遥控器时需要记住的指令和信息也会大幅增加,让我们的大脑不堪重负,而且这种负担没有放缓的迹象。Juniper网络公司最近的一项研究表明,到2023年,使用的数字语音助手数量将接近80亿(是当前数字的三倍),主要受智能家居设备发展的影响。如果像我这样的技术人员都感到难以管理这些新设备,想象一下不懂技术的人们又当如何?针对这个问题,语音命令技术提供了解决方案,可以帮助所有人轻松使用这些智能设备。下面我们就来看看语音控制如何实现节能、减轻人类负担,并帮助维护和保养家用电器。

语音控制的基础

在智能家居中,实现语音控制的基本要求是要有一个可通过智能手机或智能扬声器访问的虚拟辅助人工智能 (AI) 技术平台。市场上常见的虚拟助手平台包括Amazon® Alexa®、Google Assistant、Apple®的Siri®和Microsoft® Cortana®等。这些平台有许多关联的兼容智能扬声器(Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod等)。

Alexa语音服务 (AVS) 可通过低功耗设备,使用STMicroelectronicsX-CUBE-VS4A软件访问。STM32F7 32位MCU+FPUSTM32H7高性能MCU 等微控制器可通过此软件访问AVS。 开发人员可以使用这些微控制器来开发新的低功耗设备,而不是选择现有的智能扬声器。

NXP Semiconductors 面向Alexa的SLN-ALEXA-IOT交钥匙解决方案等开发板可帮助制造商将Alexa轻松集成到智能家电中。如果我们想创建一个能够对家用电器进行语音控制的项目,也可以使用Arduino Uno微控制器板、继电器、Android®应用和蓝牙模块等基本微控制器来完成。

语音控制的优势

对于大多数人来说,家用电器的语音控制似乎是一种奢侈品,但对于容易忘记设备指令的老年人来说,它可以被视为一种必需品。残障人士会发现语音控制电器比手动操作更容易。语音控制也会给孩子们带来便利,因为他们可能够不到电子开关。

从电视到灯泡,大多数以前手动控制的电器现在都可以用语音控制。如果我们想在电视上看某部电影,首先我们需要搜索所有可用的频道或在线流媒体平台,然后再播放。启用语音控制后,我们只需说出电影的名称,就可以直接在平台上播放。

在家的时候,我们经常从一个房间转移到另一个房间做各种各样的事情,离开时常常忘记关灯。如果使用语音命令,就可以躺在舒适的床上直接说“关灯”(1)。你还可以告诉智能灯改变光照强度,调整到环境光模式,甚至根据自己的心情改变灯光颜色。如果你在半夜醒来时感到很冷,还可以告诉恒温器把房子温度调高几度。

图1:使用语音控制来设置空调温度(图片来源:ProStockStudio/Shutterstock)

在厨房里,更是如此。许多厨房用具都可以通过语音控制,让您不会忘记电炉上还有一个平底锅,电热水壶里的水开了,微波炉里还热着咖啡。在繁忙的日子里,有了语音控制,就再也不会发生什么东西被烧焦了这种事情。

电器安全

在我们离开家之后,虚拟助手平台还可以确保我们的家和家电的安全。如有安全警报响起,如火警或安全警报,我们的手机就会弹出通知消息。即便没有警报响起,我们也可以检查是否关闭了某个设备。如果我们忘关了,虚拟助手可以帮我们关掉。

开发人员正在创建虚拟助手,让它们以更高效的创新方式来执行任务。家电制造商现在正竞相制造更多支持语音功能的设备。现有的虚拟助手平台正在进行修改,让用户不必使用特定唤醒词就能控制家电,并且平台能区分不同声音,以提高安全性和个性化程度。

结论

支持语音命令的家电让我们的生活更加轻松惬意,人们对这种家电的需求正在迅速增加。随着家电数量的增加,我们应该准备一个毫不费力的控制策略,在智能家居中嵌入语音控制功能是最好的实现方法。将来,当我们劳累了一天回家后,将不会再怀念人类的陪伴,因为虚拟助手已经按照我们的喜好设置了所有东西,并且永远不会抱怨。

参考资料:

  1. https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/voice-controlled-home-automation-system
  2. https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/digital-voice-assistants-in-use-to-8-million-2023
  3. https://clearbridgemobile.com/7-key-predictions-for-the-future-of-voice-assistants-and-ai/#7_Key_Predictions_for_Voice_in_2020

 




« 返回


Sagar 目前是贸泽电子的产品内容专员。他喜欢研究各种小玩意,酷爱读书。Sagar一直喜欢学习各种新兴技术,并热衷于写作。


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客