Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


宽禁带提升能量转换效率 Paul Lee

图片来源: Chaliya/Shutterstock.com

能量需求不断攀升

“节约能源”是我们都非常熟悉的口号,但全球能源需求短期内并不会下降。工业能源协会认为,到2040年,能源需求将比2018年增加约50%。乐观地说,只有三分之二的增长是来自可再生能源。经过简单的计算就可以知道,这意味着来自化石燃料的实际能量基本保持不变。你可能会认为,未来可再生能源的增加会让能源转换效率变得不那么重要。比如,无论你是否拦截太阳能并将其转化为电能,太阳能都能使环境变暖,并最终为负载提供热量。能量损失仍然是不必要的支出,特别是在目前可再生能源成本较高的情况下。因此在可预见的未来,石油和天然气仍会与太阳能、风能和其他能源混合使用,从能源到负载的能量转换效率仍然是主要问题。

能量转换:效率问题

对于采用谐振转换技术的现代设计,现在的能量转换效率已经很高,进一步的改善已经深入到了基本元件特性,特别是半导体开关。理想情况是,在“开关模式”设计中,这些开关要么是“关”,要么是“开”,无论哪种情况,只要“开”真的是短路,就不会消耗电力。而现实情况是,即便几毫欧姆的导通电阻也会造成显著的损耗。当晶体管在开/关状态之间切换时,它会产生一些瞬态损耗。 瞬态损耗有可能在很短的时间内达到千瓦级。因此,保持低损耗意味着要降低导通电阻,加快器件开关速度,从而使瞬态损耗持续时间更短,平均值更低。传统的硅基开关,如IGBT和MOSFET,正在不断改进,但新材料如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN)在材质特性上更胜一筹,现在有很大希望在能量转换效率上更进一步。

SiC和GaN宽禁带器件缩小了效率鸿沟

SiC和GaN在原子级别上就与硅 (Si) 截然不同。宽禁带是指材料中的电子从“价带”跃迁到“导带”以实现电流流动所需的能量。SiC和GaN所需的能量值大约是Si的两倍,这对用SiC和GaN材料制作的器件影响非常大。SiC和GaN的导通电阻更低,开关速度更快,适应的工作温度更高,芯片面积更小,特别是SiC,其热导率远优于Si和GaN。这意味着它们组合使用,生成的热量会更少,而多余的热量会被高效散出,从而成就尺寸更小、更高效的器件。另外,还有一些连锁反应的好处:更高的转换效率意味着更少的外部冷却;更快的开关速度允许其他系统组件缩小尺寸,降低成本和产品尺寸;驱动开关所需的功率远低于竞争对手Si器件;碳化硅和氮化镓本身就具有抗辐射能力 (rad-hard)。这些优点再加上其耐高温优势,使其非常适合航空航天应用。那么,有什么理由不受追捧呢?

宽禁带半导体的应用正在加速

设计师们喜欢SiC和GaN,不过要提醒的是:作为新技术,其成本也不可避免地更高一些。这些成本现在已经在逐步降低,制造商们声称,如果考虑到它们给整个系统带来的节约,其生命周期的总体成本其实更低。另外,它们在驱动设备方面比Si更挑剔。在有些情况下,用户要等到更多的可靠性数据后才会从更成熟的Si技术迁移过来。

与此同时,SiC和GaN器件制造商正在稳步革新,宽禁带技术被认为还有一段路要走。导通电阻减小,额定电压提高,创新型封装结构被用来最大限度地发挥器件的性能,实验室和现场的可靠性数据也在不断累积。即便是敏感的栅极驱动问题也已用与Si MOSFET封装在一起的SiC或GaN器件的共源共栅结构解决。

SiC和GaN有望成为半导体开关的未来,其效率增益正在接近实际互连设定的理论极限。对于电源工程师来说,要等到目标再次发生变动,才会祭出另一个宽禁带法宝。

 




« 返回


Paul Lee曾发表过200多篇关于电源主题的文章和博客文章,以及一本关于电源设计技术的书《Power Supplies Explained》。作为一名拥有电子专业学位的特许工程师,Lee曾担任Murata Power Solutions的工程主管,并管理欧洲电源制造商协会。


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客