(图源:SWKStock/Shutterstock.com)
机器人流程自动化 (RPA) 是指一系列工具,可在无需软件工程师介入的情况下开发自动化流程(图1)。最初引入RPA是为了减轻员工负担,提高效率和准确性。人们将重复性任务交给模拟人类与数字系统和软件交互的软件“机器人”,这些任务通过自动化来做,可以更高效、更准确地执行。最近,RPA的概念已扩展到在制造、仓储和物流业务中使用协作机器人 (cobot)。
图1:RPA软件机器人可以高效、准确地执行简单和重复性任务。(图源:TarikVision/Shutterstock.com)
目前有三种“风格”的RPA实现:
RPA的各种实现使用某种形式的直观用户界面(例如拖放)来开发所谓的“无代码”或“低代码”自动化。每种实现都瑕瑜互见,但它们的共同点是缺乏标准化。随着RPA使用量的增加,与RPA标准缺失相关的问题也在增加。归根结底,标准化的缺失大大阻碍了RPA在自动化领域的普及能力。这篇博文探讨了RPA标准化缺失的原因以及RPA演进的下一步。
问题在流程发现阶段的RPA部署开始的时候就已经出现。确保RPA部署能获得最佳投资回报 (ROI) 需要高效准确的流程发现。现有的流程发现工具以不同的方式指定流程自动化,通常需要手动干预来重构结果,然后才能在RPA平台上使用它们。因此,确定适合RPA实现的流程既昂贵又耗时。而且后面的问题还会越来越严重,包括:
各种RPA解决方案之间缺乏兼容性和互操作性将导致RPA用户在RPA部署的可移植性和可扩展性方面产生严重不良后果。虽然可移植性也很重要,但可扩展性才称得上是实现RPA的重要优点之一。没有明确的可扩展性途径,RPA的优点就会黯然失色。
RPA似乎擅长解决企业各个部门的特定战术问题,但它还必须更具战略性和集中性,才能解决潜在的可扩展性问题。企业选择的RPA平台必须具有适合长期使用的适当功能,以支持可扩展性。对于企业中先期采用RPA的部门来说,这不一定是“最佳”平台。
为了最大限度地发挥RPA的长期优势,实现RPA计划的整体战略原因必须与特定RPA供应商的整体能力保持一致。当然,只认定一家战略构想与企业不同的RPA供应商,或供应商一开始的构想与企业一致但后来改弦易张,这其中就会蕴含危险。
缺乏可移植性是与RPA相关的严重风险。不管出于何种原因,选中的RPA供应商不再能支持企业的RPA构想,后果都非常可怕。不同RPA供应商提供的解决方案缺乏固有的兼容性和互操作性,这可能会使企业只能吊死在现有供应商的这棵树上,否则就需要不计代价地从头开始重建整个RPA网络。
RPA标准化的时机可能已经错过。当前的参与者过于根深蒂固,在他们的各种产品开发路线上陷得太深,无法循着原路返回到标准化环境。但智能流程自动化(IPA,也称为SPA)的出现为制定标准打开了一扇门。IPA是人工智能的应用,是一种与RPA相关的技术(有关RPA和IPA的讨论,请查看关于“Democratizing Automation with RPA and AI”(利用RPA和AI实现自动化的普及)的配套文章)。随着IPA的引入,IEEE跳过了过去的RPA,转向了IPA标准化。
IEEE标准协会发布了IEEE 2755.1-2019《智能流程自动化产品特性和功能分类指南》,为“评估、评价、比较和选择机器人以及智能流程自动化产品和特性”提供了指南,有望实现IPA的标准化。该《指南》不完全是一个标准,它为140多个IPA特性和功能的评估提供了通用语言。该《指南》确定了它们的相对重要性,并为它们的评估提供了指导。IEEE 2755.1-2019是早期IEEE IPA标准IEEE 2755-2017《IEEE智能流程自动化术语和概念指南》的扩展。
由于标准化的缺失,供应商之间的RPA工具和实现当前不具备兼容性或互操作性。这增加了与RPA相关的复杂性和风险,并降低了RPA部署的预期投资回报率。虽然RPA标准化在未来不太可能发生,但还有另一条通向标准化的路可走,那就是通过IEEE的努力制定IPA技术的指南,这也可能是未来标准,这就是RPA演进的下一步。
Jeff是Jeta电力系统公司的联合创始人,该公司是一家被Computer Products公司收购的大功率开关电源制造商。Jeff还是个发明家,他在热能收集和光学超材料领域拥有17项美国专利。他是业内知名人士,经常就电力电子领域的全球趋势发表演讲。他曾受邀在许多行业活动上发表演讲,包括IEEE应用电力电子会议全会、Semico West、全球半导体联盟新机遇会议、IBM电力和冷却研讨会以及Delta Electronics全球电信电力高级员工研讨会。Jeff拥有加州大学戴维斯分校的定量方法和数学硕士学位。他在电力电子、电子元器件和其他技术主题方面有着30多年的写作经验。他从担任《EETimes》杂志的高级编辑时就开始撰写电力电子方面的文章。他创办了《Powertechniques》,这是一本有关电力电子设计的杂志,每月发行量超过3万份。随后,他又创立了全球电力电子研究和出版公司Darnell Group。Darnell Group发布了PowerPulse.net,为全球电力电子工程社区提供每日新闻。Jeff曾编写过一本开关电源教科书《Power Supplies》,由普伦蒂斯霍尔出版社的雷斯顿分部出版。