Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


一文盘点:智慧城市背后,那些关键的物联网无线技术 Mouser Electronics
是什么造就了今天智慧城市建设的快速发展呢?原因可能有多种,但快速、高效、大容量的物联网(IoT)无线连接技术的进步无疑起到了关键作用。

智能路灯该选什么样的无线通信技术? Mouser Electronics
通过利用物联网(IoT)和实时数据连接等先进技术,城市可以变得更加高效、可持续和宜居,其中一个例子就是智能路灯。

V2X如何从愿景变为现实?本文告诉你! Mouser Electronics
汽车正变得越来越自动化,未来的汽车不仅能检测道路上的障碍物和其他车辆,还能与它们进行通信,此时,就要用到”车辆对一切(V2X)”这一技术了。作为一种通信技术,V2X使得车辆能够与环境中的各种元素包括其他车辆、行人、基础设施以及网络等交换数据。通过共享信息,V2X可大幅提高交通效率,提升车辆的安全性,减少碳排放,同时非常有助于启用高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶。

800V直流快充:高端EV俱乐部的“入场券”,如何能拿到? Mouser Electronics
如今,电动汽车越来越受欢迎,随之而来的是对更高效充电解决方案的需求。然而,电动汽车的快速充电与智能手机等小型消费电子产品的快速充电有很大不同。在电动汽车中,快速充电技术需要将车辆电池的充电时间从几个小时缩短到十几分钟甚至更短的时间。直流快速充电是电动汽车目前很高效的快充技术,此时充电站通过直接向电池提供直流电,消除了从交流电到直流电的转换过程,使充电过程更快。

为什么mMIMO对于5G至关重要? Rudy Ramos
电信行业正在不断发展,每一代产品都能带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。全新的5G技术正在彻底改变我们的生活、工作和联系方式。在本周的New Tech Tuesdays中,我们将了解到天线技术如何与时俱进地满足现代通信需求。

如何找到一款更适合高压BMS解决方案?本文告诉你! Mouser Electronics
电动汽车的电池管理系统(BMS)是电动汽车中用于监测和管理电池系统性能的关键组件,它有助于平衡电池电量,防止过度充电和过度放电,从而确保锂离子电池的安全、可靠和有效运行,同时优化电池的整体效率和寿命。

Wi-Fi7标准已经就绪,离真正的商用还有多远? Mouser Electronics
随着数字生活方式的普及,无论家庭还是公共场所对10G宽带的需求与日俱增。这种数字化转型不仅需要高速的Wi-Fi,而且需要在整个家庭或办公室以非常低的、确定的延迟提供数据。未来的无线网络也必须为现代互联家庭构建,同时为数十台连接到互联网的高速设备供电。Wi-Fi 7就是为此量身定制的新的无线连接技术。

面对电动汽车和数据中心两大主力应用市场,SiC和GaN该如何发力? Mouser Electronics
氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)是宽禁带(WBG)半导体材料,由于其独特性,使其在提高电子设备的效率和性能方面起着至关重要的作用,特别是在DC/DC转换器和DC/AC逆变器领域。

智能制造时代,边缘人工智能该如何发力? Mouser Electronics
随着先进制造技术的采用,智能制造有望为各行各业的所有工厂带来完全不同的生产环境。在此过程中,工业物联网和人工智能之间的这种强大相互作用构成了智能制造革命的基石。占据中心地位的人工智能既可以分析海量的数据流以优化生产流程,保证高质量的产出,还可以预测设备故障以进行预防性维护。

电机驱动创新,如何解决机器人运动控制中的设计挑战? Mouser Electronics
电机是机器人执行器系统的关键部件,负责机器人的移动和控制。根据电磁原理,电机可将电能转化为机械能,从而为机器人的物理运动提供动力。现在,机器人可以完成从简单的轮子旋转到非常复杂的医疗手术等操作,这一过程通常由机器人控制器来掌控,它们通过向电机发送控制信号以达到执行这些动作的目的。因此,机器人中选定的电机及其驱动方案在很大程度上决定了机器人的精度、速度、扭矩以及其他重要的性能属性。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客