中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。
大多数订单满¥300 (RMB)即可免运费

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


汽车智能化发展如火如荼,车内联网技术如何应对? Doctor M
近年来,智能网联汽车的发展速度不断换挡,如今已成为汽车产业创新发展的重要方向,并直接影响到消费者购车的意愿。

谁在为工业以太网的稳定可靠保驾护航? Doctor M
从1973年以太网诞生开始,这个世界就注定将变得更加五彩斑斓。 在百兆、千兆、万兆等各种标准的推动下,如今以太网已经成为了应用最广泛的LAN协议和国际计算机行业标准。随着工业从3.0步入4.0时代,以太网也逐渐从人们的日常生活向工业领域迈进。

以太网供电将迎发展高峰 Jon Gabay
以太网供电 (PoE) 是为了响应供电设备 (PD) 之间快速、经济高效的网络通信需求而发展起来的。电气与电子工程师协会 (IEEE) 制定了各项安全标准,为互联设备提供支持。自2003年以来,IEEE已经批准并推出了多个版本的标准。对于传输速度较慢的10Mbps 10Base-T和100Mbps 100Base-TX,四对5类 (CAT5) 双绞线中只有两对用于传输信令,其余两对双绞线用于向终端设备供电

PoE技术在工业系统中的应用 Tony Ping
PoE技术(Power Over Ethernet)自动2003年发布以后,一直在工业系统中发挥着重要的作用。它作为一种以太网布线的双重技术,既能作为数据传输,又可以为设备提供电能。它可以利用现有网络布线基础设施进行供电的技术,能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低整个项目的成本。是实用性比较强的一项技术。本文主要介绍了PoE技术的一些特点,以及在自动化系统中的一些应用。

以太网浪涌防护应用方案 Tony Ping
在人们的生活中,以太网随处可见。例如:电信交换线路、工业以太网的系统连接。以太网在各行业已经成为主要通信标准。尤其在工业自动化领域,随着工业4.0的普及,工业以太网已经得到了全面而广泛的应用。但是,这些以太网的接口通常会受到快速瞬变危害(ESD)和长时间雷电脉冲的影响。以太网的线缆通常暴露在户外,直接遭雷击的概率会更大。这就需要先进的解决方案来为这些接口提供足够的保护,避免遭受各种过电压危害而导致系统设备的损坏,提升整体防护等级。本文介绍了目前主流的以数据接口的浪涌防护方案以及相关的产品应用。

时效性网络(TSN)让工业控制如虎添翼 Sravani Bhattacharjee
确定性是工业连接设计中的一个重要考量因素。工业控制和自动化应用需要以特定的时间间隔发送和接收数据,另外还需要以非常低的延迟提供有保证的数据。数据丢失(例如在关键的喷气推进系统中)会导致非常危险的后果。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客