要成功部署蜂窝路由器等无线设备网络,您需要能够快速配置和部署,然后随时管理、更新和监控它们。您需要一套远程管理解决方案,让您了解部署设备的运行状况,在出现问题时发出警报,让您能够快速准确地更新固件,并确保您的设备安全运行,而且能够防篡改。
DIGI Remote Manager提供所有这些功能,提供一个命令点来配置和部署DIGI联网设备,自动化处理,在整个活动网络上保持活动选项卡,让您以群组方式控制这些设备,并单独进行更新、补丁、安全和故障排除。
特性和功能
- 快速配置和部署
DIGI Remote Manager配置管理器是一项强大的功能,可同时配置任何数量的DIGI设备,实现快速部署。该配置管理器可用于在部署设备后的任何时间执行单独或群组固件更新。此外,它还可作为网络上的看门狗,确保您的设备配置保持合规,在设备不符合要求时通知您,并将它们修复到已批准的配置。 - 远程设备管理
管理联网设备并不是一次性工作。当今物联网部署中的设备更加智能、更具备边缘能力,对业务流程更加关键。而且,部署的网络规模更大,往往涵盖数百或数千个网络。DIGI Remote Manager是您的命令中心,用于保持设备的更新和合规性,通过它您可以部署大规模固件更新,发送Python文件以增强设备功能,并随时在其中的任何设备中进行故障排除和问题诊断。该配置管理器不仅可通过将所有需要相同配置的器件进行分组来实现快速初始设备配置,而且还可让您以单独和分组的方式随时管理这些配置。 - 远程设备监控
通过DIGI Remote Manager,网络管理团队能够在部署单个命令点后监控您的设备网络。从现场的台式或移动设备上保留几十台、数百台或数千台已部署设备的选项卡。获得关于单个和整个网络性能的可操作见解。 - 流程自动化
使用DIGI Remote Manager设置自动化流程,并确定您希望团队接收可操作警报的条件。获取关于设备运行状况的各种健康指标的通知,以保持选项卡显示部署状态,并最大限度地增加设备正常运行时间。配置和管理警报,通过仪表板对报警条件作出反应。 - 云集成和边缘计算
凭借DIGI Remote Manager,您可以通过双向、开放集成轻松扩展网络,并通过自定义代码、API和Python脚本向边缘添加智能功能。DIGI Remote Manager可在蜂窝无线电、网关和路由器以及诸多不同第三方服务等边缘设备之间起到促进作用。快速轻松地将DIGI Remote Manager与第三方云服务集成,例如Microsoft Azure、Amazon Web Services和Google Cloud平台。 - API软件集成
DIGI Remote Manager API可以与您的业务应用程序集成,因此您的团队可以通过熟悉的Web界面访问新数据,访问更高层次的业务逻辑,并从远程设备管理平台数据中创建定制报告和分析。使用DIGI Remote Manager API Explorer导航强大的RESTful Web服务API套件,在Microsoft Azure、Amazon Web Services、Google Cloud和诸多ERP系统等企业平台中创建仪表板和触发流程工作流程。 - 网络可靠性和正常运行时间
DIGI Remote Manager不仅监控设备运行状况并发送可操作警报,提供带外管理。凭借DIGI Remote Manager,您可以通过安全频带外管理控制台远程访问多种不同类型的设备。通过DIGI Remote Manager的业务级服务和运行DIGI Accelerated Linux (DAR) 操作系统的蜂窝产品结合,网络管理员可实现串行连接访问。 - 安全
DIGI进行内部和外部安全审核,并就新的和不断变化的威胁进行积极沟通。云安全团队时刻关注数据安全领域。DIGI安全合规小组拥有CISSP、RHCE、CCNP、MCSE、EC-COUNCIL认证安全分析师 (CSA) 和认证道德黑客 (CEH) 等认证,并通过ISO27002认证的首席实施者认证。
订阅
DIGI Remote Manager提供标准和高级订阅两种选项。这两种订阅计划均支持用户在系统上添加、配置和监控设备。高级订阅计划还添加了配置管理器,该工具可以创建设备快照,然后将其推广到其他单元。其他高级特性包括当首次连接到DIGI Remote Manager、载波集成、计划任务、自动设备安全合规管理等,能够将配置和固件加载到设备上。
DIGI Remote Manager Prime 5年软件服务将包括2020年10月1日或之后购买的蜂窝路由器和网关的2年延长保修,并适用于购买时在Digi Remote Manager上注册的原始设备。
(产品包括:Accelerated 6300系列、TX、IX、EX和Digi路由器、ConnectSensor、WVA、XBee®工业网关)
移动应用
现在,用户可以借助DIGI Remote Manager移动应用通过二维码轻松注册设备。在客户帐户中注册好设备后,您可以设置自定义配置,从而使用配置管理器功能自动应用。使用DIGI Remote Manager移动应用查看网络的整体运行状况以及单个设备状态。
黑暗模式
DIGI Remote Manager的黑暗模式选项确保现场使用平板电脑或手机的现场工程师无论照明或条件如何,都可以在其物理屏幕上轻松看清仪表板。