Enter Title

信息图

赋予机器“视觉”能力

智能摄像头处理、识别、检测、验证环境中的各种元素并做出反应

量身定制的机器视觉系统智能地解读周围环境,然后告诉其他机械装置如何操作。

智能摄像头对生产线上的产品进行拍照,将照片信息发送到图像处理站,在软件的帮助下,可以检测出产品是否有问题。如果存在问题,就会向机器人系统发出指令,将该产品移出生产线。

输出机器的“想法”

机器视觉系统实现高可靠性和性能所需的硬件

监控摄像头的镜头包含四个组件:硬件加速器、PCIe、RAM和I/O接口。

市场预测

机器视觉的未来

全球机器视觉市值预计到2028年将增长到184亿美元

2023年,全球机器视觉市值为129亿美元,但预计到2028年将达到184亿美元。

信息来源:MarketsandMarkets

机器视觉带来的好处

工业机器视觉为设备提供观察、分析和实施行动的能力,有助于:

提高生产力

降低成本

提高运营效率

确保数据准确无误

提供精准测量

提高安全性

一个全新的世界

由感知型人工智能提供支持

虚拟箱内的机械臂与箱外的人物剪影显示了机械臂的感知意识。

当摄像头和人工智能结合起来捕捉图像和数据时,它们可以彻底改变机器与世界的交互方式

感知型人工智能让机器人可以通过视觉能力感知周围环境中发生的一切,并做出重要决策,确保其运行速度不会减慢,其中包括做出对其角色来说至关重要的实时决策。

更广阔的视野

机器视觉 - 不止工业

汽车安全

到2050年,在汽车中使用机器视觉可挽救25万人的生命,防止1400万人受伤和3700万起车祸。

信息来源:美国汽车协会交通安全基金会

左边是一辆汽车,右边是人的轮廓,中间的分隔线表示汽车正在探测是否有人。

ADAS + 雷达+ 激光雷达 + NSS使汽车视觉系统能够更好地识别包括环境因素在内的一系列特征。这些视觉系统的覆盖范围使其对交通信号、潜在危险、路况、其他道路使用者等的反应更加灵敏。

智能能源系统

2022年,人工智能在能源市场的市值为68亿美元,预计到2029年将达到427亿美元。

信息来源:MMR

三台风力发电机,一个蓝色箭头模拟风从左到右经过它们。

机器视觉系统可以检测异常情况,预测维护需求,并在发电厂、管道和风力发电机等关键资产发生故障前识别潜在故障。在风力发电区域,机器视觉系统可以检测风速和风向,从而为发电机确定最有助于捕获能量的位置。

硕果累累的农业

为了满足预计的粮食需求,到2050年,作物产量需要提高60%。

信息来源:联合国粮食及农业组织

机械臂下方有几排圆圈,模拟机器人采摘农作物。 一个机械臂下面有许多排成行的灰色圆圈,机器人正在捡出一个蓝色圆圈。

在基于人工智能的机器视觉应用的推动下,智能农业有助于彻底改变精准农业和城市农业的做法,通过机器人引导和物体检测实现自动化。

注册获取独家设计见解,通过贸泽及早了解潮流设计趋势及相关内容