Infineon Technologies 面向物联网的智能联网照明系统

Infineon Technologies提供各种产品组合,可用于创建智能、高效、经济的联网照明系统。传感器、网络和软件连接或添加到LED基础设施中时,组成的系统所获得的服务和优势均超过照明本身的价值。LED照明行业的发展对能效、成本、需求、竞争和生产都产生了影响。智能联网照明解决方案支持更好地控制照明,为消费者提供更多选项以及更高品质的照明设计。

智能联网照明在照明行业突飞猛进。实现节能以及超越照明控制的新用例的关键因素就是传感器和连接性。

关于节能,采用无源红外传感器 (PIR) 传感器。雷达等新式传感器可以补足PIR传感器的不足,例如, 微小运动探测有限以及区域覆盖有限。雷达传感器可以无缝集成到灯具中,因为不需要像PIR传感器那样钻孔。

雷达技术还可以实现高级用例,例如,人数统计和人员跟踪。为了让整个系统更智能, 设备互联 是关键。设备互联带来以下好处: 

  • 仅在作为主光源的极少数灯具上部署传感器集线器作为从光源,以此降低成本
  • 可以利用中央控制单元的高计算能力,再次作为所有灯具的主光源
  • 中央控制单元可能是楼宇管理系统 (BMS) 或云的一部分,可以解决纯照明控制以外的高级用例
  • 这些用例包括资产管理,即通过人数统计,分析和优化会议室、办公桌等设施的使用量

由于其众多优点,蓝牙®网状已经成为智能联网照明的关键技术之一。其中一个关键优点是,可以作为本地控制元素部署的蓝牙设备无处不在。其他好处是标准化成熟的BT网状堆栈和互操作性。

除了智能和连接外,LED照明质量对所有占有者都具有至关重要的作用。LED照明已经成为一种成熟的技术,对光质量有严格的要求,以人为中心的照明发挥着关键作用。例如,色温对人类一天的活动产生了积极影响。上午,最好是冷色温,因为可以让我们保持清醒和警觉。晚上,暖色温有助于我们放松和休息。

可调白光 (TW) LED驱动器解决方案能够在2700K至6500K范围内调整比较色温,从而根据您的意愿和需求调节LED光。

雷达传感器

雷达技术可以解决PIR的难题。它的高灵敏度可以支持一些新功能,如方向、位置和速度检测,以及人口跟踪和计数。看看雷达技术的许多优点,人们可能会想,为什么它没有广泛应用于照明。雷达现在已经开始渗透照明应用,但许多灯具制造商还没有意识到这项技术的好处。

蓝牙SoC

 BLE(蓝牙低功耗)网状网络的普及扩大了照明应用的规模和范围。BLE网状设备的范围和覆盖支持通过智能手机和平板电脑应用程序以及用于楼宇管理的云应用程序实现低延迟、整个楼宇覆盖自动化和存在交互。

Infineon提供各种BLE网状网络MCU和通过认证的模块,支持照明控制功能、安全和占位传感器管理,以及稳健、安全、可靠的网络化管理解决方案。

可调白光照明解决方案

为了实现高照明质量,出现了向两级拓扑发展的强烈趋势。这些两级拓扑解决方案确保根据IEEE 1789和其他即将推出的法规,让光闪烁(或也称为“光纹波”)保持在低电平。Infineon提供用于一次侧交流-直流级以及二次侧直流-直流降压级解决方案。这些解决方案可结合在即插即用概念中。即插即用LED包括可调白光 (TW) 解决方案,可根据要求轻松选择。可调白光LED驱动器解决方案有助于调整相对色温,并根据环境和需求调节LED光。

Wi-Fi® +蓝牙组合

Innineon Wi-Fi® +蓝牙组合是生产就绪型、全认证Wi-Fi和蓝牙模块(基于Linux和RTOS平台)。许多Wi-Fi +蓝牙组合都支持Infineon的WICED Wi-Fi和ModusToolbox软件开发套件 (SDK),其提供代码示例、工具和开发支持,以便更轻松、更快捷地进行开发。

系统示意图

框图 - Infineon Technologies 面向物联网的智能联网照明系统
发布日期: 2021-02-23 | 更新日期: 2022-03-11