该系统具有统一的接口,简化了传感器的更换,并确保与现有软件框架和API兼容,以便无缝集成具有串行接口的目标传感器。可以使用基于Curiosity纳米开发平台的Microchip快速原型设计 概念来快速组装硬件。
传感器数据可以本地显示在OLED显示器上。可以使用提供的Raspberry Pi软件和Microchip的10BASE-T1S加密狗通过10BASE-T1S以太网将数据传输到Raspberry Pi。使用Node-RED可以在触摸显示器上完成用例的实现和数据的可视化。传感器数据被转换为基于对象的格式,从而实现了系统的极高灵活性和可扩展性。网络IP地址配置由无线路由器的动态主机配置协议 (DHCP) 服务自动管理。
特性
- 从概念到概念验证再到产品,快速启动
- 模块化设计,易于扩展和再使用,适用于多种传感器应用
- 展示开源软件LWIP-TC6 (MQTT、TCP/IP、10BASE-T1S) 的集成
- API以快速、简单的方式将传感器、执行器或显示器与串行接口集成(最好安装在MIKROE板格式上,以便即插即用)
- 标准MQTT客户端实现
- 灵活且可扩展地集成现代边缘设备
- 项目在安装到SAME51 Curiosity Nano评估套件 (EV76S68A)的 SAME51J20A 上运行
- 该板放置在Curiosity Nano Base for Click boards™(AC164162) 的MCU插槽中
- 使用MPLAB® X开发工具和集成软件开发平台MPLAB Harmony以及开源软件LWIP-TC6(包括MQTT客户端、TCP/IP 和10BASE-T1S驱动器)进行开发
- ScioSense的APC-1001J 空气质量传感器使用APC1 终端Click Bundle (MIKROE-5908) 安装在第三个mikroBUS™插座上
- APC-1001J传感器中的传感器数据显示在位于第二个mikroBUS插座上的OLED C Click (MIKROE-5545) 显示器上,当使用配有10BASE-T1S连接的Raspberry Pi 4 B上的GUI时,还可以显示其他数据(如警报)
- 使用Microchip LAN8651 MAC-PHY以太网控制器可实现10BASE-T1S通信,该控制器基于放置在第一个mikroBUS插座中的双线ETH Click (MIKROE-5543) 板
- 通过虚拟通信端口,传感器数据还可借助SAME51 Curiosity Nano评估套件的USB连接显示在PC终端上,其中数据以CSV格式传输
- 在Linux®/Windows® 主机(如Raspberry Pi 4 B)上的Node-RED中轻松实现用例,例如:
- 网络中DHCP自动IP地址管理的使用
- 与Node-RED GUI的外部连接
- 基于对象的网络系统功能实现,以实现最佳的模块化和可扩展性
- 源代码可供使用,但需要 Microchip 的批准
应用
- 消费电子产品
- 工业
- 家用电器
- 32位MCU
- 微控制器
- 嵌入式软件
- 有线网络
- 物联网(IoT)的网关解决方案
系统示意图
发布日期: 2025-08-27
| 更新日期: 2025-09-01