Renesas Electronics RA8T2电机控制微控制器
Renesas Electronics RA8T2电机控制微控制器 (MCU) 是电机控制的高端MCU,主要用于需要高控制精度的工业应用。除电机控制外,Renesas RA8T2还可通过以太网或EtherCAT提供同步通信与系统控制功能,而所有这些均可通过单芯片实现。此系列MCU采用先进的22nm工艺技术,实现了Arm® Cortex®-M85内核的高速运行和大容量存储器的集成。此外,其双核选项(采用Arm Cortex-M33内核)可显著提升并行操作性能。在电机控制用例中,主核心负责实时控制,而另一颗核心则负责系统控制和高速通信。特性
- 电机控制MCU提供1GHz运行性能
- 针对高效、高精度的电机控制应用,例如用于FA机床、制造设备和工业机器人的AC驱动器和AC伺服器
- 运行速度高达1GHz,性能是运行在480MHz Cortex-M85内核上的现有RA8T1组的2倍以上
- Cortex-M33 CPU核心(可选产品规格)在250MHz上运行,可与主芯体并行分配用于通信和非实时控制
- 作为MCU,配备高速磁阻随机访问存储器 (MRAM) 非易失性存储器,高速缓冲存储器进一步提高了MRAM的延迟时间
- 配备了大容量256KB TCM的Cortex-M85和128KB TCM的Cortex-M33(可选),64KB I/D缓存
- 不依赖于缓存的系统为用户提供了抖动更小的高精度实时性能,并且可以在处理许多中断和分支的电机控制时提供稳定的性能
- 8MB/4MB闪存,1MB/512KB MRAM和2MB SRAM
- 针对工业设备所需的高效率、高精度电机控制进行了优化的数字和模拟功能
- 定时器功能支持300MHz脉宽调制(PWM),易于控制软件处理,并高效生成波形以驱动逆变器
- GPT定时器的互补PWM功能(针对逆变器驱动力进行了优化)可以轻松实现控制算法,例如输出多相(包括单相和三相)互补PWM、自动插入死区时间、生成非对称PWM以及与AD和比较器的联动
- 模数转换器 (ADC) 的分辨率为16位,具有通道特定的采样保持功能(3个通道),可以同时高精度采样三相电流值,无需进行校正处理,从而减少软件负载,提高控制精度 - 配备两套,可以同时采样两台电动机的3通道电流
- 12位数字-模拟转换器 (DAC)、温度传感器和高速比较器
- GPT配备PWM输出和具有相位计数功能的定时器,可以使用两相脉冲编码器控制需要轴位置信息的AC伺服装置
- 端口输出使能(POEG)和高速比较器功能可在检测到过流时快速关断PWM输出,并可根据逆变器规格选择关断状态(Hi-z、Hi、Low)
- USB 2.0 FS、DSMIF、CAN FD、I2C/I3C、SDHI/MMC、OSPI及扩展存储器总线
- 支持工业领域日益普及的IA网络功能,可实现同步控制与冗余协议
- 2个千兆以太网端口,兼容各种IA协议和TSN(具有TSN功能的硬件开关)
- 内置2个可选的EtherCAT从站控制器,由于这是一个专用控制器,因此可以实现占位面积小的高速通信
- 以太网/IP和PROFINET计划作为合作伙伴解决方案
- 功能模块支持TSN - 这是一项用于电机和机床等工业设备的技术,它能基于同步功能的流量调度和整形
- TSN由IEEE标准定义,RA8T2支持以下标准,并计划添加更多标准
- IEEE 802.1AS-Rev - 实现网络上的时间同步
- IEEE 802.1Qbv - 在网络内调度流量,并在一定时间内将以太网帧交付到目标设备;现有以太网可以添加优先级,但Qbv还可以在一定时间内实现帧传输
- IEEE 802.1Qbu - Qbv允许调度,但下一个队列不能中断一个帧,直到它完成,允许高优先级的以太网帧在传输过程中中断低优先级的以太网帧,从而提高QoS(服务质量);在延迟要求严格的情况下,将802.1Qbu功能添加到802.1Qbv功能中
- 使用兼容的开发工具在电机控制MCU上进行可扩展操作
- 支持电机控制微控制器的通用评估板和工具
- 兼容灵活电机控制套件(MCK),可轻松开始使用无刷DC电机进行评估,用户还可以通过更换兼容CPU卡(MCB) 和逆变器板的组合,更换为其他MCU和逆变器进行评估
- 提供各种示例程序,例如基于定点的无传感器/有传感器(编码器、霍尔传感器)矢量控制、120°传导控制等,以便于评估
- 继承与现有MCK/MCB相同的接口规范,并通过添加2x以太网、2x EtherCAT从站、PMOD接口和SD卡插槽,除了电机控制之外,还可以评估通信和用户接口
应用
- AC驱动、不带绝对式编码器的AC伺服器、机器人和执行器
- PLC、电源逆变器和泵
- 电机网络通信模块
- 高端智能电器,如感应加热和洗碗机
- 电机预测性维护
- 工业传感器
视频
方框图
应用示例 - 同步控制机械臂
发布日期: 2025-09-05
| 更新日期: 2026-01-09