贸泽备货Analog Devices ADIN2111长距离以太网交换机助力工业自动化

新产品公告

联系我们


2022年7月1日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices (ADI) 的ADIN2111双端口以太网交换机。Analog Devices不断扩大其10BASE-T1L单对以太网解决方案产品组合,推出ADIN2111为10BASE-T1L线路、环形和菊花链网络提供完整的单芯片解决方案。与分立式解决方案相比,这些交换机的功耗降低高达50%,占板空间减少高达75%。ADIN2111交换机还增加了适用于控制器、传感器和执行器的长距离以太网连接,可帮助实现更高效且可持续的楼宇管理。

贸泽电子供应的Analog Devices ADIN2111以太网交换机搭载两个集成物理层 (PHY) 内核、一个媒体访问控制 (MAC) 接口、SPI、I/O时钟缓冲和模拟电路,可为网络拓扑提供灵活的解决方案,支持长达1公里的节点间距离。用来与主机通信的四线SPI可以配置为OPEN Alliance SPI或通用SPI,这两种模式均支持可选的数据保护或循环冗余校验 (CRC)。此款带SPI的集成交换机以10 Mbps全双工运行,支持16个MAC地址的帧转发,并具有可通过SPI访问的MDIO内存映射功能。

ADIN2111支持长达1700米的线路长度,而功耗仅为77 mW,两个PHY内核使用1.8 V到3.3 V的供电电压支持1 V或2.4 V的数据传输电压摆幅。该器件可以在两个以太网端口之间自动转发流量,无需外部管理。

ADIN2111交换机非常适合工业建筑和工厂自动化装置、边缘传感器和执行器,以及状态监测和机器连接等应用。该器件有配套的评估板 (EVAL-ADIN2111EBZ),也在贸泽有售。

有关详情,敬请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-adin2111-switches/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

关于Analog Devices

2026 - Analog Devices, Inc.致力于在现代数字经济中发挥重要作用,凭借种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、射频 (RF)、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成富有行动意义的见解。ADI服务于全球12.5万客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于美国马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问https://www.analog.com/cn。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539