贸泽开售Analog Devices用于卫星通信的ADMV4540 K波段正交解调器

新产品公告

联系我们


202234 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices ADMV4540 K波段正交解调器。ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有内置合成器,适用于需要全户外装置的新一代K波段高通量地面端卫星通信系统

贸泽电子分销的Analog Devices ADMV4540正交解调器是一款单芯片解决方案,供电电压为3.3V,总功耗低于3.2W。该器件带有内置合成器,此合成器包含压控振荡器 (VCO)、下变频器、滤波基带放大器、低噪声放大器 (LNA) 和串行外设接口 (SPI) 控制功能,能让设计人员进一步压缩整体占用空间。

该器件的射频前端由两个LNA路径组成,可支持多天线极化,工作频率范围为17GHz至22GHz。每个路径都具有优化级联的5dB双边带噪声系数,可获得高增益。通过器件的可编程4线SPI可对LNA路径进行选择。

ADMV4540还集成了小数N锁相环和低相位噪声VCO,可为器件的两个双平衡I/Q混频器生成必要的片内局部振荡器信号,使LNA输出下变频至基带。该解调器在信道之间具有出色的匹配,并具有较高的无杂散动态范围 (SFDR) 总增益,非常适合具有密集卫星星座、多重载波和附近有干扰源的卫星通信系统。

针对开发用途,贸泽还分销ADMV4540-EVALZ评估板,该板预装了ADMV4540解调器和各种必需的外部元件。该评估板需要配合系统演示平台-串行 (SDP-S) 控制器板使用,后者需另行购买。

如需进一步了解Analog Devices ADMV4540正交解调器,敬请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-admv4540-kband-quadrature-demodulator/

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽电子

2026 - 贸泽电子是一家授权半导体和电子元器件代理商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球代理商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,提供超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的28个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:htps://www.mouser.cn

关于Analog Devices

2026 - Analog Devices, Inc.致力于在现代数字经济中发挥重要作用,凭借种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、射频 (RF)、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成富有行动意义的见解。ADI服务于全球12.5万客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于美国马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问https://www.analog.com/cn

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
Mouser Electronics
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539