贸泽开售Laird Connectivity BL5340多协议BLE模块以低功耗实现出色性能

新产品公告

联系我们


2022年10月27日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity BL5340多核多协议蓝牙模块。这些模块采用Nordic Semiconductor nRF5340片上系统 (SoC),并配备双核Arm® Cortex®-M33微控制器,可同时支持无线连接和终端应用。

贸泽分销的Laird Connectivity BL5340模块充分运用了nRF5340 SoC的诸多硬件功能,包括对低功耗蓝牙5.2、802.15.4(Thread和Zigbee)以及NFC的支持。Cortex-M33微控制器具有两个内核,而且每个内核都支持各自的电源管理系统,因而设计人员可以将一个内核完全用于无线操作,并借助另一个内核来满足应用需求。

BL5340模块具备Arm TrustZone®、Arm CryptoCell-312等增强安全技术,并且配备了USB访问功能、随机数生成器、温度传感器、处理器间通信功能和看门狗定时器等。该模块提供两种天线配置:集成PCB天线选项可简化整体设计;天线引脚选项可连接外部天线。这些模块支持1.7V至5.5V电源电压,并且功耗极低,发射功耗仅为5.1mA,接收功耗仅为2.7mA。

与此同时,贸泽还分销DVK-BL5340开发套件。这是一款无线连接快速原型开发平台,客户可借助该套件测试并验证BL5340模块的硬件接口。BL5340及其开发套件还支持通过Nordic nRFConnect SDK和Zephyr RTOS进行编程,具有非常出色的开发灵活性。

BL5340模块通过了FCC、CE、ISED、RCM、MIC、UKCA和蓝牙SIG认证,支持资产跟踪、智能建筑、安全医疗外设和工业自动化等应用。

如需进一步了解,敬请访问https://www.mouser.cn/new/laird-connectivity/laird-bl5340-bluetooth-modules/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539