贸泽开售Linx Technologies的新型Wi-Fi和蜂窝天线为IoT与智能家居应用提供支持

新产品公告

联系我们


2023年1月5日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Linx Technologies的ANT-W63WSx刀片式Wi-Fi 6/6E/7天线和ANT-5GWWS6-SMA蜂窝式sub-6 5G天线。这些天线采用小巧的外形设计,可为Wi-Fi、蜂窝式IoT和智能应用提供强大的性能。

贸泽电子供应的Linx Technologies ANT-W63WSx刀片式Wi-Fi 6/6E/7天线,能为2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段下的物联网和智能家居应用提供卓越性能,同时支持Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7。这些独立接地偶极天线具有可调铰链旋转设计,可垂直、45° 和90° 定位,以提供出色的性能并减少冲击损坏。ANT-W63WSx天线提供全向辐射和线性极化模式,可采用SMA插头(公头)或RP-SMA插头(母头)连接器,以实现设计灵活性。

Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA蜂窝式Sub-6 5G天线是一种偶极、刀片式天线,为5G新无线、LTE和蜂窝物联网(LTE-M和NB-IoT)应用,提供了一种高成本效益且功能强大的天线解决方案。Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA还具有可调天线,可在617 MHz至5925 MHz的带宽范围内实现优异的性能和可靠性,并为家庭和商业网络提供全球蜂窝网络 (5G/4G/3G/2G) 服务。该天线连接有SMA插头(公头)连接器。

如需进一步了解ANT-W63WSx刀片式Wi-Fi 6/6E/7天线,敬请访问https://www.mouser.cn/new/linx/linx-ant-w63wsx-antennas/。

如需进一步了解ANT-5GWWS6-SMA蜂窝式Sub-6 5G天线,敬请访问https://www.mouser.cn/new/linx/linx-technologies-ant-5gwws6-sma-antennas/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

关于TE Connectivity / Linx Technologies

2026 - TE Connectivity/Linx Technologies通过开发和制造易于各种技能水平工程师使用的无线产品使无线变得简单。该公司的射频模块、遥控器、评估套件和主开发系统具有简单的硬件配置和清晰的文档。Linx产品使工程师和业余爱好者可以轻松地集成无线功能,从而可以摆脱从头开始设计RF功能的麻烦和费用。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539