MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售

即时发布

联系我们


 

2024年3月20日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售MEAN WELL的HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试和测量仪器、激光相关机器等应用。

MEAN WELL HRPG-1000N3系列可在工业领域严苛的振动或高温环境(高达+70°C)下提供稳定的电源,同时能在不加大功率的情况下,为需要更高启动功率的高功率感性或容性负载应用提供320%的峰值功率。这些单输出AC/DC器件的效率高达94%以上,输入电压范围达90V至264V,输出电压有2V、24V、36V和48V四种可供选择,其机械尺寸与之前的HRP(G)系列相同,便于更换升级,因此适用于各种工业设备。

MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源由一个可控制速度的内置风扇进行冷却,具有辅助电源、远程感测、远程开关控制,以及可与人机界面或自动化控制结合使用的相关监控功能。新型HRP(G)-150/300/600/1000N3系列通过了UL/IEC/EN 62368-1认证,可搭配各种机械或电子设备使用,包括机械手、电机负载、咖啡机、应急总线照明系统等。

如需进一步信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/meanwell/mean-well-hrpg-1000n3-power-supplies/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

关于MEAN WELL

2026 - MEAN WELL是一家领先的开关电源制造商,其产品包括交流/ 直流开关电源、直流/直流转换器、直流/交流逆变器和电池充电器。MEAN WELL电源广泛用于自动化、通信、医疗、移动标志和办公自动化领域。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539