Melexis MLX90830 Triphibian MEMS传感器在贸泽开售

让恶劣环境下的压力检测更可靠
新产品公告

联系我们


2024年3月26日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Melexis的MLX90830 Triphibian™ MEMS压力传感器。MLX90830采用悬臂设计,可测量各种环境下的气体和液体压力,精度高,可靠性强。该传感器既可作为独立器件使用,也可嵌入到电动汽车热管理系统的膨胀阀、电子压缩机或泵中,是HVAC-R应用的理想选择。

Melexis MLX90830传感器是率先采用Triphibian技术的一款新品。这款先进的压力传感器可在各种环境下为电动汽车提供稳定的性能和耐用性。该传感器的工作温度范围为-40°C至150°C,可测量2至70 bar范围内的气体和液体压力,还能在冰冻状态下正常工作。这意味着此传感器可以在各种可能的条件下工作。Melexis MLX90830传感器IC在出厂前经过预校准,确保开箱即可提供高精度测量。

该器件将电子元件和传感器集成到一个标准的SO16 IC封装中。其中压阻元件配置为惠斯通电桥,电桥输出经放大后传送到模数转换级。然后,经16位数字信号处理器 (DSP) 进行温度补偿,并通过数模转换器提供模拟电压输出。模拟输出可以与现有标准传感器直接互操作,同时又保留了新型MEMS器件的优势。

MLX90830具有可配置诊断功能,可提供量身定制的监控和故障诊断功能,且响应速度快(仅0.4ms),在整个寿命周期内可提供满量程输出±0.5%的精度。此外,Melexis MLX90830还通过了AEC-Q100和AEC-Q103-002认证,并符合ASIL标准。作为ASIL A SEooC (ISO 26262) 器件,它可确保汽车应用的高安全性和可靠性。

如需进一步了解Melexis MLX90830 Triphibian MEMS压力传感器 IC,敬请访问https://www.mouser.cn/new/melexis/melexis-mlx90830-sensors/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

关于Melexis

2026 - Melexis将对技术的热情与真正受启发的工程技术相结合,设计,开发并提供了创新的微电子解决方案,使设计人员能够将想法转化为支持可想象的最佳未来的应用。该公司先进的混合信号半导体传感器和执行器组件解决了将传感、驱动和通信集成到下一代产品和系统中的挑战,这些产品和系统可提高安全性,提高效率,支持可持续性并提高舒适度。

Melexis总部位于比利时,在全球19个国家/地区拥有1,500多名员工。该公司已在布鲁塞尔泛欧交易所(MELE)上市。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539