贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock2合成器

新产品公告

联系我们


2021年10月14日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics FemtoClock2高性能时钟频率合成器。该系列合成器可提供64fs RMS的超低抖动性能,可安装在需要多个100fs以下抖动性能参考时钟的开关、ASIC、FPGA或PHY附近。此外,这些高性能器件还可用作OTU3/OTU4映射所需的可调OTN参考时钟,也可用作可编程光纤模块的参考时钟。

贸泽分销的Renesas FemtoClock2合成器系列包含RC22504A合成器以及RC32504A抖动衰减器与合成器。这些器件还可以作为DCO来使用,用于频率裕量调节或OTN时钟应用。这些器件的PLL内核包含小数反馈模拟PLL(RC32504A器件可选用数字PLL),并使用频率介于25MHz至80MHz之间的晶振来工作。

FemtoClock2合成器具有四个差分输出或八个LVCMOS输出,支持从10MHz直至1GHz的任意频率(使用LVCMOS时的频率上限为180MHz)。借助客户可定义的内部一次性可编程存储器,这些多功能合成器可在复位后自动配置,最多可使用四种不同的配置。

FemtoClock2合成器的评估平台为RC22504A评估套件。工程师可以使用Renesas RICBox软件来开发配置,然后通过USB连接上传到评估板。该评估套件配备有Renesas低噪声电源稳压器和Renesas低噪声扇出缓冲器。

如需进一步了解Renesas FemtoClock2合成器,敬请访问https://www.mouser.cn/new/renesas/renesas-rc22504a-synthesizer/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539