贸泽电子推出农业资源中心探索智慧科技的应用

即时发布

联系我们


2025年5月7日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出农业资源中心,提供有关农业领域的技术创新的宝贵见解。通过传感器、无人机和人工智能的集成,农民能够收集和分析海量数据。农民可以借助卫星等技术的进步监测土地利用的变化,例如作物生长和植被健康状况,这不仅有助于满足不断增长的全球人口的粮食需求,还能保持可持续的耕种方式。通过了解田间环境,如一定水分含量中的pH值与二氧化碳浓度,农民可以更好地理解土壤质量,从而提高作物产量。

物联网设备的引入可以优化农业实践,例如通过RFID标签追踪牲畜的活动,分析其进食行为、压力水平和潜在的健康问题。这种新的数据分析水平确保了牲畜和植物在各种气候条件下,以及在温室和室内农业中都能获得适当的营养。借助联网设备,工程师能够通过传感器、微控制器和LED实现环境控制并调整生长条件。通过一系列创新,传统农业正演变为数据驱动的可持续产业。

丰富的资源库为工程师提供了从灌溉到施肥等阶段做出明智决策所需的工具。通过贸泽技术团队和值得信赖的制造合作伙伴提供的大量电子书、文章、博客和产品信息,您可获得宝贵的农业领域前沿技术知识。

贸泽库存有丰富的半导体和电子元器件,包括以下适用于智慧农业应用的产品和解决方案:

  • Analog Devices, Inc. (ADI) 的 EV-CATTLETAG-ARDZ Arduino开发板是一款从单节/多节太阳能电池收集能量的全集成解决方案。它可监测和分析牲畜状况,快速防止疾病蔓延、识别放牧模式并追踪健康状态。该器件配备适用于小型锂离子系统的电池充电器,以及适用于可穿戴设备和物联网等应用的数字温度传感器。
  • Siemens的LOGO!4逻辑模块是一款用于连接扩展模块且节省空间的基本接口。它可连接多达24个数字输入、20个数字输出、8个模拟输入和8个模拟输出。LOGO! 8.4系列配备可参数化背光的集成显示屏、操作员控制面板,以及用于控制程序和设定值的EEPROM存储器。这些模块可执行多种基本逻辑和特殊功能,包括脉冲边沿检测、定时器、计数器和模拟功能块。
  • u-blox的ZED-F9P GNSS模块在紧凑型封装中集成了多频段GNSS和实时动态定位技术,可在数秒内实现厘米级定位精度。该模块通过安全接口和先进的干扰及欺骗检测技术,确保定位和导航信息的安全性。收敛时间短且性能可靠,成为了工业导航和机器人应用的理想选择。
  • Quectel的FGH100M Wi-Fi® HaLow模块是符合IEEE 802.11ah标准的长距离、低功耗模块。该模块工作于850MHz至950MHz频段,支持1/2/4/8MHz信道带宽,最大输出功率为21dBm,理论最大传输速率达5Mbps。该模块专为满足物联网独特需求而设计,其Sub-1 GHz信号的远程覆盖能力,可扩展智能家居或智慧城市网络,使用户能控制1公里半径范围内的物联网设备。
  • Cree LED的XLamp® XP-G3 Horizon LED具有园艺专用的光束设计,并通过Horizon技术提供70°和90°光束度选项。这些LED将光输出向侧面扩散,照亮植物,使园艺照明设备可更靠近植物冠层安装而不会造成损伤。通过合理设计,Horizon LED可实现更高的系统效率和更低的园艺照明成本,是室内和垂直园艺的理想选择。

如需进一步了解,敬请访问https://resources.mouser.com/agriculture/。

如需了解更多贸泽新闻和新产品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539