贸泽开售STMicroelectronics VL53L9 dToF 3D LiDAR模块,助力工业、物联网和智能应用开发

新产品公告

联系我们


Learn more about the VL53L9 dToF 3D LiDAR module
了解更多关于 VL53L9 dToF 3D LiDAR模块的信息
2026年10月6日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 开售STMicroelectronics全新VL53L9直接飞行时间 (dToF) 3D激光雷达 (LiDAR) 模块。VL53L9将先进技术集成到紧凑且经济高效的封装中,为机器人、工业自动化、智能建筑、AR/VR和医疗保健应用中的低计算量边缘AI系统提供支持AI的输出数据。

STMicroelectronics VL53L9 dToF 3D LiDAR模块拥有出色的分辨率和性能,可为紧凑型边缘AI系统带来高分辨率的空间感知能力。VL53L9集成了单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列、后处理SoC、两个垂直腔面发射激光器 (VCSEL)、物理红外滤光片、超表面光学元件 (MOE) 以及嵌入式电源管理IC (PMIC),可提供精确的测距(从小于5cm至10m),并以最高60Hz的帧率传输后处理的2D IR图像。通过在VCSEL上方使用MOE,用户可以将优化的矩形视场 (FOV) 投射到场景中。VL53L9 dToF 3D LiDAR模块可实现更出色的测距性能,能够进行高达54 x 42个区域的多区域测距,并具备宽FOV,提供2.3K区域的分辨率、片上处理能力、每秒100帧的速率以及5cm至9m的检测范围。

贸泽还供应X-NUCLEO-53L9A1扩展板,这是一套完整的解决方案,用于学习、评估和开发基于VL53L9CX传感器的应用。该扩展板配备与Arduino R3兼容的接头,可与包括STM32 Nucleo开发板在内的多种开发工具配合使用。

此外,贸泽还供应STEVAL-VL53L9评估板。该产品已预装VL53L9CX传感器,并提供示例应用电路和用于飞线连接的接头,配合NUCLEO-N657X0-Q STM32开发板或STM32探索套件使用时,可实现快速原型设计。

如需更多信息,请访问https://www.mouser.cn/zh/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-vl53lp-tof-modules/。如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/zh/newsroom/。

作为全球授权分销商,贸泽电子库存有丰富的半导体和电子元器件,并积极引入原厂新品,支持随时发货。贸泽旨在为客户供应全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。为帮助客户加速设计,贸泽网站提供了丰富的技术资源库,包括技术资源中心、产品数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息、设计工具以及其他有用的信息。

关于贸泽

2026 - 贸泽是一家领先的授权代理商,专注于电子元器件和工业自动化产品领域。我们库存有逾680万种产品,来自1,200多家制造商品牌,为您提供业内最丰富的现货选择。在电子元器件业务方面,我们致力于为设计工程师和采购群体赋能,为其提供半导体、无源器件、互连产品及相关电子技术的新品导入服务。在工业自动化业务方面,我们帮助企业设计、构建和维护其生产设备与运营系统,提供包括最新传感器、面板、PLC及电机控制器在内的全面解决方案,所有产品均有现货供应,可立即发货。

贸泽提供业内一流的客户服务,在全球设有28个服务网点,以当地语言、当地货币和当地时区为您提供全方位支持。我们位于得克萨斯州达拉斯都会区的先进分销中心占地面积超150万平方英尺(约14万平方米),每天向全球223个国家/地区的65万家客户发货。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com。

关于STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics是一家全球领先的独立半导体公司,专注于在微电子应用领域中开发和交付半导体解决方案。STMicroelectronics将硅和系统专业知识、制造能力、知识产权 (IP) 产品组合和战略合作伙伴地位进行无与伦比的组合,在片上系统 (SoC) 技术方面占据着重要地位,其产品在实现当今融合趋势方面发挥着重要作用。

商标

贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。

如需了解更多信息,请联系:
Kevin Hess,贸泽
营销高级副总裁
+1 (817) 804-3833
媒体垂询,请联系:
Daphne Tien,贸泽
亚太区市场及商务拓展副总裁
+886 (2) 2799 2096 #4816
媒体垂询,请联系:
Ceres Wang,贸泽
亚太区营销沟通总监
+886 (2) 2799 2096 #4817
+886 (0) 953-091-539