电子元器件
未雨绸缪 方能有备无患
工业自动化
工业自动化,触手可及
图片来源: Zapp2Photo/Shutterstock.com
要实现工业4.0的智能工厂,就需要在设计上注重实现更智能、更快速、更低功耗的解决方案。这样的转变涉及工厂中的原材料加工和商品制造过程,需要通过价值、产品、服务和商业模式的数字化来实现。工业4.0的背后离不开技术的支撑,物联网 (IoT) 是这些技术中的一大重点。在物联网的加持下,通过无线连接和智能传感器,就能够连接起信息物理系统。
Maxim Integrated提供了一套工厂自动化解决方案组合,为实现工业4.0开辟了道路。在这场变革中,Maxim的IO-Link®有着非常出色的表现。这项激动人心的通信新技术是一种3线工业通信标准,可以让传统传感器变身为智能传感器,并且旨在将传感器和执行器连接到控制网络中。通过实现灵活制造,IO-Link®有助于提高工厂的产量和运营效率。在IO-Link®应用中,收发器是运行数据链路层协议的微控制器的物理层接口,并且支持24V数字输入和输出。Maxim收发器支持所有IO-Link®规格。
2019年春天,Maxim Integrated首席执行官Tunc Doluca发表了他的第一本书,名为Maximum Impact: Maxim's Quiet Rise as Silicon Valley's Most Prolific Analog Chip Maker(深度影响力:悄然崛起的Maxim何以在硅谷成为一家多产的模拟芯片制造商)。这本书记述了Maxim创始人的经历,以及Maxim在过去37年的发展历程——一段与硅谷的激情、灵感和创新交织在一起的故事。
硅谷的大环境可以为一家公司提供必需的要素,使之能够发现自身价值,并在行业中占据一席之地,从而获得足够的动力来走向成功。成功的硅谷企业,正是凭借其挑战现状的无畏态度、执行战略的高超能力以及来自于股东权益的驱动力,使自己从众多竞争者中脱颖而出。
Maxim在2018年11月的electronica上推出的Go-IO开发平台就是兑现其提供工业解决方案承诺的绝佳例子。该平台展现了Maxim最新的数字IO、电源和IO-Link技术。Maxim在展会现场搭建了一个足球制造工厂,通过实施工业物联网 (IIoT) 解决方案并借助由上述技术传递的实时运行状况和状态信息来进行控制和监测。不过,在当年正式开展前的媒体参观活动中,EE Times的一位日本编辑提了一个问题:“那么小的一个Go-IO模块是怎样支持模拟IO的?”当时的实际情况是,Maxim的一个团队开发了一款全新的模拟IO IC,并决定在Go-IO模块上秘密进行实测。这就是在展会现场用来控制足球工厂的模块。这间工厂在连续4天、每天运行10小时期间共生产了超过1000颗足球。最终,Maxim证实了这款模拟IO解决方案能够应对挑战,因为它在展会期间向云端传输了数千次振动、温度和IC诊断数据。
后来,在electronica展会上,之前那位EE Times编辑得以见识了Go-IO在实际运行中的真正实力——此时这颗模块正控制着足球工厂的运行,并将有关工厂运行情况和状态的诊断数据传输到云端。在演示过程中,他注意到当初模块预留的一个空位上安装了一块新的IC,这块IC被遮挡住了,无法看到部件标记。这就是新推出的软件可配置模拟IO解决方案,正在Maxim Integrated展馆现场的足球工厂内进行实测。在electronica展出的四天中,Maxim对全新的软件可配置模拟IO解决方案进行了实战测试,从而对它的性能有了更加深入的认识。
Maxim还推出了一款软件可配置的通用模拟IO解决方案:MAX22000。这款全新平台解决方案可以作为独立的4x 24位通用模拟输入和1x 18位通用模拟输出运行,也可以和可配置数字IO配套解决方案MAX14914A结合使用,此时MAX22000提供了一个真正的通用IO端口,可以通过普通的单线接口运行,也可以支持4线RTD温度/TC操作。这款产品支持双极操作,所需电流小于200mW,是完整的单通道通用模拟IO+数字IO解决方案。作为一款完整、紧凑的单通道通用IO设计,MAX22000只需占用不到0.5立方英寸的空间,并且提供低功耗操作,使客户能够在3in x 5in x 0.25in大小的空间(不到4立方英寸)内装入8个软件可配置的通用IO通道。
实现这种全新的真正双线可配置性,可以为流程自动化安装人员提供一个通用的IO端口,该端口无需再像现有解决方案那样花费大量精力进行布线或者将传感器匹配到正确的IO端口或模块。由于MAX22000可以确定模拟传感器是电流模式还是电压模式传感器,因此无需技术人员重新进行物理接线。此举可以降低安装成本,并且简化了在设施生命周期内满足扩展需求的方式——只需在工业控制器上使用这些新的通用端口,就可以根据指令适应各种模拟输入、模拟输出、数字输入或数字输出传感器。
这款通用模拟IO解决方案正是Maxim Integrated帮助解决工业应用设计挑战的全新力证。
本篇《智能自动化解决方案要“勇于创新”》博客文章由Jeff DeAngelis撰写,并由Mouser Electronics更新。
Jeff DeAngelis于2004年加入Maxim Integrated公司。目前,Jeff主要负责部门的团队领导、战略规划,以及研发面向过程的解决方案,以应对工业应用领域的设备管理与运营问题。Jeff负责五项核心业务的协调管理,所研发和生产的IC为工业和医疗健康市场供货。加入Maxim Integrated之前,Jeff曾担任Pericom Semiconductor公司市场总监。更早之前,Jeff担任Phillips Semiconductor公司总经理。在职业生涯的早期阶段,Jeff曾供职于Lockheed Missiles and Space公司,先后担任资深项目经理和资深设计工程师。Jeff持有美国哈特福德大学电子工程学士学位。