电子元器件
未雨绸缪 方能有备无患
工业自动化
工业自动化,触手可及
近年来,极端天气和地质灾害频发,究其根本原因是全球气候变暖。在此严峻的状况下,迫使我们要减少碳排放,加快向可持续发展转型。而能效提升是当下实现碳减排的最重要、最经济和最直接的路径。据国际能源署分析,预计到2050年之前,能效提升对于碳减排的贡献占到了约37%。
那么如何实现能效提升,又该从何处入手?本文将会给出答案。
从2022全球碳排放数据来分析,电力和工业的碳排放占比高达68.2%;来自中国碳核算数据库(CEADs)的数据显示,我国去年电力和工业的碳排放占总排放量的84.5%。电力和工业占碳排放的大头,而电力生产环节也可以看作是工业应用的一大分类,因此要实现节能减排,首先要从工业类应用入手。
尤其是传统工业中大批的存量工业设备,例如电机、变频器、热交换机和锅炉等,由于设备生命周期很长,设备内部技术老旧,能效有着很大的提升空间。通过对于工业设备的升级,实现设备的效率提升,进而就能够提高整个工业生产环节的能效。
图1:1970~2022全球碳排放数据(图源:Nature.com)
我国针对工业领域的能效提升,出台了密集的政策支持和规划建议,包括:十四五《工业绿色发展规划》、《工业能效提升行动计划》、《工业领域碳高峰实施计划》和《国家工业节能技术应用指南与案例(2022年版)》等。
图2:工业能效提升行动计划(图源:CCTV)
其中在去年6月工信部和国家发改委等六部门联合印发的《工业能效提升行动计划》中指出,要鼓励企业围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备,持续开展能效提升专项行动,引导行业企业赶超能效“领跑者”,探索打造超级能效工厂。在此行动计划中,确立了高效用能设备的渗透目标:2025年新增高效节能电机占比达到70%以上;新增高效节能变压器占比达到80%以上;探索创建10家超级能效工厂。
而在《国家工业节能技术应用指南与案例(2022年版)》中,针对我国的十大工业应用领域,罗列出了几十个具体的工业设备能效提升案例,供企业学习效仿。
不谋而合,在去年11月,ABB和国际能源署等联合发起的“节能增效行动”,也分享了《工业节能增效手册》,列举出了10项企业降本减排的重要举措。其中第四条“安装高效电机”、第五条“使用变频器”、第七条“使用高效的热交换器”和第八条“用热泵代替锅炉”,皆与工业设备的升级换代相关。
图3:工业领域10大增效举措(图源:ABB)
高效传动系统
在工业领域,传动系统将电能转化为动能,被广泛运用于各类应用。工业电力传动系统的主要组成包括电机、变频器和泵、风机或压缩机等。
国际电工委员会为电机制定了一系列国际能效(IE)标准,范围从IE1(标准能效)到IE5(超高能效)不等。据估计,将目前运行的3亿多个工业电机驱动系统升级为优化的高效设备后,全球用电量可以减少10%。
变频器可用于控制电机转速和转矩,对管理电机驱动系统所消耗的能量具有关键作用。通过变频器的精准控制,电机的能耗可以与所需工作量实现更密切匹配。据调研数据显示,安装变频器可以将电机驱动系统的节能效率提高30%。
高效热交换机
热传递对工业过程的节能增效至关重要,全球范围内几乎所有行业都使用热交换器进行供暖和制冷。全球高达2.5%的二氧化碳排放来自没有维护的热交换器,20%~50%的工业能源输入被以废热的形式损失;因此提高热交换器的性能并增加废热的回收利用环节,将会提高工业热传递过程中的能效。例如,采用新式紧凑型板式热交换器替换传统管壳式换热器,能源效率可提高25%。
热泵
作为燃料锅炉的替代,热泵被视为全球脱碳的关键。在工业领域中,该项技术不仅可以应用于空间供暖,还可以用于高达180摄氏度的工艺加热。相比燃煤锅炉,热泵可降低60%-80%的碳排放;即使将热泵使用的电力上游碳排放考虑在内,也比锅炉的二氧化碳排放量更低。
而除了上述提到的几个典型工业设备外,在厂房、仓储和其他工业设施中,还有大量的可以进行能效优化的设备。包括电力、照明和通风等系统的升级,也都能够有效降低能源的使用。
工业设备的能效提升,离不开其内部芯片技术的创新。尤其是在功率控制电路上的能效提升,才是推动整个工业应用迈向低碳化的基础。
采用宽禁带器件替代传统硅器件
对于功率电路的方案设计而言,最直接的能效提升方式,是采用宽禁带器件(GaN和SiC)取代传统的硅器件。其中SiC器件的耐压能力更强,而GaN器件的开关频率更高。采用宽禁带器件不仅可以显著减少损耗,而且对于系统功率密度、耐压等级、开关速度、耐高温性等也都大有裨益。
图4:宽禁带器件的优势(图源:ROHM Semiconductor)
在低压场景中,以低功率DC/DC转换器为例,超过90%的转换效率是很常见的;然而在工业场景中,高电压、大电流的AC/DC转换器的效率还存在改善空间。而利用SiC功率模块替代传统IGBT模块,开关损耗就可以降低85%。
图5:SiC模块提高能效(图源:ROHM Semiconductor)
在此为大家推荐来自ROHM Semiconductor的SiC功率模块系列产品。据悉,该系列产品通过ROHM独有的模块内部结构及散热设计优化,实现了高达600A额定电流,全系列额定电压达到了1,200V。因此,该系列产品非常适用于工业设备、大容量电源等大功率应用。
与普通的同等额定电流的IGBT模块相比,该系列产品的开关损耗降低了64%(芯片温度150℃时),这有助于应用的进一步节能。此外,高频驱动的特性使其系统电路的外围元器件进一步减少,并且有助于冷却系统的小型化。根据冷却机构中的损耗仿真计算,与同等额定电流的IGBT模块相比,使用SiC模块可使水冷散热器的体积减少88%。
关于此SiC模块系列,我们推荐的具体型号在贸泽电子官网的料号为“BSM180D12P2E002”,该模块在一个封装中集成了SiC SBD和SiC MOSFET。
隔离和能效兼得的DC/DC转换器
在工业设备中,输出侧的电压较高会危及人身安全,出于安全的目的,设备的输入侧和输出侧之间通常需要电气隔离。因此对于变压器这种常见设备而言,不能采用单一的稳压器电路,而必须要选择隔离式DC/DC转换器。
但隔离式DC/DC转换器的能效通常不及非隔离式DC/DC转换器的高,这是因为:首先变压环节会造成能效损失;第二,隔离栅导致其无法实现紧密控制,无法更好地调节瞬态性能;第三,隔离式DC/DC体积通常较大,相比非隔离式的离负载也就更远,连接电路的损耗也就更高。
那么有没有一种隔离式DC/DC,能够实现接近乃至媲美非隔离式DC/DC的能效呢?Bel Power Solutions的RDT-6Y系列DC/DC转换器就可以达到。该系列产品的输出功率为6W,具有14VDC至160VDC宽输入电压范围,I/O隔离测试电压高达3kVAC,工作温度范围-40°C至+105°C,采用行业标准DIP-24封装,效率高达83%。
在此系列产品中,我们推荐的具体型号在贸泽电子官网的料号为“RDT-6Y12”。
图6:RDT-6Y的效率表现(图源:Bel Power Solutions)
更高转换效率的DC/AC电源
要用的直流电是第一步。将电网供电转换为工业设备使用的直流电,交流-直流电源是必不可少的。所以对于工业应用的能效提升,要将电网的交流电以最低损耗转换为可供设备使用。在此为大家推荐一款同样是来自Bel Power Solutions的电源成品——ABE1200工业交流-直流电源。
该系列产品的额定功率为1,200W,具有85VAC至305VAC宽输入电压范围和24VDC或48VDC单输出,其转换效率达到了94%。
除了高能效外,ABE1200系列还支持通过电源管理总线通信协议进行数字电源管理,多个电源可以并联以实现冗余和更高功率,通过内部ORing启用,还提供了电流共享功能。关于该系列产品,我们推荐的具体型号在贸泽电子官网的料号为“ABE1200-1T48”。
图7:ABE1200系列交流-直流电源(图源:Bel Power Solutions)
目前碳排放还未达到峰顶,而碳中和之路更是漫长。可再生能源对传统能源的完全替代尚需时日,但提高工业设备的能效,即刻就可以做起来,这将会对减少碳排放卓有成效。对于高能效的追求,将会一直贯穿在可持续发展过程之中,随着芯片技术发展而呈现出更高的价值。