贸泽电子中国 - 电子元器件代理商
 
中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。
大多数订单满¥300 (RMB)即可免运费。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


人工智能的发展 Avinash N Bhat

图片来源: Metamorworks /Shutterstock.com

 

得益于人工智能的发展,它在机器人、物联网和智能个人助理(如Siri和Alexa)等方面创造了惊人的发展。那什么是人工智能呢?

人工智能最简单的定义是:收集有关世界的数据,并利用这些数据进行短期和长期的预测。1996年,当IBM的国际象棋程序——超级计算机“深蓝”击败世界冠军加里·卡斯帕罗夫时,人工智能开始崭露头角。人们称之为奇迹,但有没有想过这个奇迹是怎么发生的?

是的,你猜对了,深蓝的芯片由大约150万个晶体管组成,这些晶体管被布置成专门的模块,可以预测每秒2亿个象棋的位置。在20年内,人工智能已经成为人类生活的一部分。

在即将到来的2020年奥运会上,日本将部署机器人助手。这些机器人将在2020年东京奥运会期间协助解决移动化问题。其中一个T-HR3类人机器人要通过5G网络远程控制6.2英里,很迷人,对吧?T-HR3是第三代仿人机器人,可以通过操作者的动作进行控制和同步。

人工智能将在未来机动化的无人驾驶汽车中得到了广泛的应用。根据联合市场研究所发布的报告,到2026年,全球自主汽车市场预计将达到5566.7亿美元。自动车辆的主要挑战是处理传感器生成的原始数据量。必须实时处理原始数据,即使是很小的延迟也可能导致灾难性的情况。

工程师们努力将原始数据处理成有意义的对策方案。为了战胜这种挑战,工程师可以利用强大的计算架构和嵌入式人工智能平台。对于一个复杂的自主车辆系统,采用传统的RTL设计来实现这样一个复杂的系统是非常困难的,这也是一个耗时的过程。

嵌入式AI开发平台,如Xilinx Zynq Ultra Scale+ 是基于20纳米ARM的SoC,为深度学习和高速通信系统提供了卓越的性能、可扩展性和灵活性的解决方案。

Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC ZCU106用于视频会议、监控、高级辅助驾驶系统 (ADAS) 以及流/编码应用。MPSoC ZCU106评估套件具有Zynq UltraScale+ MPSoC,支持全部主要外设和接口,可开发各种应用。

ZCU106评估板提供灵活的原型设计平台,具有高速DDR4存储器接口、FMC扩展端口、每秒数千兆位串行收发器、视频编解码器单元 (VCU)、多个外设接口以及用于定制设计的FPGA结构。包含ZU7EV器件,配有四核ARM® Cortex™-A53应用处理器、双核Cortex-R5实时处理器、Mali™-400 MP2图形处理单元、支持4KP60的H.264/H.265视频编解码器和16nm FinFET+可编程逻辑。

 

图1:Xilinx Zynq® UltraScale+™ MPSoC ZCU106评估套件  (来源:贸泽电子)

 

Zynq UltraScale+具有广泛的应用市场。例如:无线、汽车、音频视频广播、航空航天和国防等领域。随着研究和开发的不断深入以及相关基础设施的出现,我们期望在不久的将来看到突破性的技术发展,并希望人工智能将帮助我们的社会进步。

 




« 返回


Avinash N Bhat 2017年加入贸泽电子,职务:供应商市场专员。拥有超过7年的半导体和元器件行业经验。Avinash N Bhat拥有电子工程学士学位以及工商管理硕士学位。

 


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客