通过一系列文章、视频和信息图,探索小型化这一工程主题以及Molex的精选产品,这一系列资料深入介绍了塑造互联未来的前沿趋势。在《更小连接器实现更大技术进步》一文中,揭示了小型化背后的意义,追溯了小型化的发展历史,并介绍了推动元器件小型化的各种应用。但究竟多小才算小,小型化连接器解决方案的未来又将如何?通过介绍小型化趋势的视频,你可以快速、深入地了解最近的发展态势。

另外,在《小型化和电源管理》一文中,深入介绍了增强现实和虚拟现实领域,重点关注AR和VR硬件的未来。然后在有关医疗和消费类可穿戴设备的文章中,探讨了技术与医疗保健的交汇点 - 从推动远程病人监护的医疗保健趋势到下一代可穿戴设备,如贴片、戒指和服装。信息图详细介绍了小型连接器的制造方法以及组装小型元器件所面临的挑战,揭示了小型化技术的秘密。

接下来,一篇由两部分组成的文章将带你领略毫米波应用的高频世界。这篇文章介绍了5G部署现状及其对下一代移动设备的影响,并重点探讨了毫米波传感器在各种应用(包括ADAS系统)中的复杂环境。最后,我们将以一篇极具洞察力的物联网文章结束我们的技术之旅。这篇文章介绍了物联网现状,深入讲解了传感器节点小型化,并重点推介了Zero-Hachi 0.80mm间距连接器系统和模块化OneBlade 1.00mm间距线对板连接器等助力物联网应用开发的产品。

更小连接器实现更大技术进步

作者:Jon Gabay,贸泽专稿

千百年来人们一直在追求小型化的道路上。古人学会了发明和优化工具,主要表现在为了生存而迁移。在很早以前,减小尺寸和重量而又不用牺牲功能或可靠性就已经变得非常重要。这个过程今天仍在延续。

现代电子设备在一个生命周期内就经历了一次惊人的小型化过程。从笨重的管子和变压器到固态电路和开关电源,在保持或提高性能的同时缩小设备的尺寸已经成为几乎所有商业、消费类产品、航空航天和军事产品的关键营销手段。

集成电路的功能密度就是一个很典型的例子,可以看到半导体几何形状如何使电路密度增加了百万倍。例如,传统静态RAM使用DIP封装来容纳256位x4位内存。现代RAM可在更小的微表面贴装封装中容纳千兆内存。这为更小的设备和更多数量的功能和连接打开了大门。

连接技术也必须要迎头赶上。更老旧、更庞大、更笨重的设备有足够的空间使用又大又笨拙的连接器,这样的日子一去不复返。现代设备在更小的微尺寸连接器中使用多点连接,在越来越小的封装中处理相对较高的功率和信号速度。这一趋势预计不会止步。

关注趋势

在电子表取代机械表之际,第一次主要的电子连接小型化发生了。不仅微型按钮要缩小,电池及其微型支架也要缩小。过去的金属接触平面变成了藏在精密外壳之中的导线,利用材料的弹性来实现弹簧和电触点动作。

老式的微型连接和开关可靠性较差,用户有时不得不摇晃和敲击才能连接上。材料科学还没有像今天这样发达,所以氧化和污染物也是一个问题。小型军事装备这样的高可靠性应用可以不计成本地使用不生锈的金触点。而大多数消费品仍然要使用铜、铝和铁基触点材料,这些材料都会随着湿度变化和时间推移而生锈和氧化。

随着台式电脑向笔记本电脑、平板电脑和智能手机转移,开关和连接器的尺寸明显减小。更好的金属和更高的精度使这些连接器更加可靠。USB的尺寸减小到mini-USB和micro-USB就是一个典范。随着USB 3(特别是USB 3.1C)的采用,原来尺寸相当大,是有极性的四针连接器,现在变成了无极性的20针连接器,功率可达125瓦。这些连接器的吞吐量从12Mbit/秒提升到了10Gbits/秒。取得这一成就绝非易事,Molex等连接器制造商引领了许多连接相关技术的发展。

一个重要的例子就是医疗设备技术。曾经是一块手表,现在变身成为健身追踪器、健康监视器和可穿戴医疗设备。例如,处理模块和医疗传感器之间的连接可以使用单点连接(如连接到植入或皮下葡萄糖水平传感器的电线),也可以使用多点连接(如心电图心率监测器,用来在致命情况发生前检测到)。

并不是每个可穿戴或可植入的医疗设备元件都可以连接到PCB或基板。例如,分发药物的医疗设备可能需要与一个智能自动注射器和一个声音装置进行超小连接,以提醒患者。设备、连接器和它们的相关部件需要足够小,以免妨碍患者佩戴。

另一个重要的例子是助听器。微型电路需要连接电池或充电端口,以及连接刺激鼓膜的传感器。患者通常不希望别人知道他们佩戴了助听器,所以超小尺寸和舒适性必须在这里发挥作用。即使是连接器和电线的材料也需要具有生物安全性和非过敏性。

无线技术影响设计

无线技术的爆炸性使用极大地影响了许多电子系统的设计。有了无线连接,一些领域对外部电线和连接器的需求减少了,而另一些领域则出现了新的挑战。

以天线为例。过去,天线需要使用粗同轴电缆实现大型BNC式连接。射频信号波长已经缩小到毫米级别,因此出现了许多可安装在PCB上的天线。然而,若要获得最佳性能,在PCB上安装的天线可能就力不从心了。因此,Molex SMP-MAX和SMP-MAX EVO 50Ω RF连接器这样的微型射频连接器采用了小型PCB SMT安装50欧姆插塞,该插塞被连接到外部天线,再通过天线的安置来获得最佳性能 (图1)。

Molex SMP-MAX and SMP-MAX EVO 50Ω RF Connectors
图1:这款安装在PCB上的50欧姆射频微型RF连接器可以优化外部天线的放置,用于手机、GPS、Wi-Fi®、蓝牙无线技术和其他高达10GHz的射频协议。(图源:贸泽)

此外,这些连接器通常用于一次有多个射频链路活动的应用中。当多个载波聚合可能产生来自不良信号源的干扰时,就会发生无源互调。这通常被称为生锈螺栓效应,更微型的连接器为设计人员提供了更大的灵活性来放置各种射频源,以免干扰。

MIM成为关键

制造技术必须进行调整,以提供更小的连接器件,达到预期的效果。采用松散插针的传统铸造和成形连接外壳不再有什么作用了。Molex等公司是金属射出成型 (MIM) 技术的先驱,提供更好的表面处理和耐腐蚀性能。全新的单模具工艺支持复杂的轮廓与精密的孔和几何形状,甚至允许使用高温导体。这对航空航天甚至汽车应用十分重要。

现代汽车应用从小型化连接受益匪浅。电子产品无处不在,电传网络技术已经从CAN式网络发展到100Mbit/s以太网 (IEEE 802 TSN)。使用传统RJ-45连接器的有线以太网已经无法满足需求。这些连接器太大,对振动敏感,而且不具备环境密封性。因此,双线式双绞线汽车以太网已成为新车的主导和新兴标准。

汽车子系统将需要精确的PCB安装双线以太网连接,电缆必须坚固、耐用并且有很强的环境耐受性。例如,Molex HSAutoLink I薄型连接器系统优化了设备端空间节省,同时在信号周围提供完全保护的屏蔽壳 (图2)。这些紧凑的连接器有多个极性和颜色编码选项,以确保正确连接,任何从事汽车工作的人都会喜欢这个功能。

Molex HSAutoLink I Interconnect System
图2:Molex HSAutoGig汽车以太网连接器为面临环境挑战的汽车提供具有环境密封性的高速连接。(图源:Molex)

下一代汽车信号系统将面临许多设计挑战,包括狭小空间的电流承载能力。想象一下:过去控制气流的机械水平器现在已被联网的处理器、传感器和与汽车超级计算机相连的执行器所取代。Molex已经将承载大电流的线束端子尺寸从标准的1.5mm²减小到仅0.13mm²。低电流端子已从0.64mm²减小到0.5mm²。

一切的中心

连接小型化能发挥关键作用的一个重要领域就是数据中心。数据中心可容纳数千个服务器机架,配备数百条光纤和铜缆。数据中心设施的需求可能令人望而生畏,包括能源使用、维护、流量、冷却等等。电缆密度必须非常高,而光纤模块在运行时还必须保持冷却并且可靠。

维修技术人员需要快速找到并识别单双工、全双工、单模和多模连接器,并且在需要更换设备时能够轻松地拔下并重新插入。

Molex在新一代多位置高密度光纤接口盒式连接器领域遥遥领先。Molex机架式LGX光纤机框和光纤盒是单模24位光纤连接器,可将LC风格转换为紧凑的MTP/APC风格 (图3)。

Molex LGX Fiber Rack-Mount Enclosures & Cassettes
图3:高密度光纤连接器,如24端口LC型转MTP/APC型的单模接口,允许设备制造商在相同的空间内提供更高的密度和更多的通道。(图源:Molex)

将紧凑进行到底,123.4×105×28.8mm的外形尺寸可容纳24个输入连接,后端有两个MPO适配器。2X LCTO 12 MPO扇出组件也包含在内。这使得设备制造商能够实现高密度的光纤连接,在相同的空间内提供更多的端口。

除了光纤连接器和适配器外,Molex还提供电缆组件、光纤导轨、光放大器、波长选择模块和光收发器。

结语

设备的功能越来越多,尺寸却越来越小。这就向设备设计人员和连接设计人员提出了诸多挑战。机器变得越来越复杂,虽然无线连接有助于减少一些互连问题,但汽车、工厂自动化 (使用众多嵌入式传感器和执行器)、医疗和电信等应用使得公司面临提供更好解决方案的挑战。Molex等公司正在迎接挑战,并提供令人兴奋的新产品来解决这些问题。 

照片/图像来源(按显示顺序)
Gorodenkoff - stock.adobe.com,Myst - stock.adobe.com

Molex微型化解决方案

Molex微型化解决方案

Molex微型化解决方案适合广泛的应用,例如汽车、智能设备、移动设备和医疗技术等等。

了解更多

在追求高性能的同时实现小型化的前5大应用

小型化和电源管理:构建新一代VR硬件

作者:Cassiano Ferro Moraes,贸泽专稿

虚拟现实 (VR) 通过在虚拟环境中提供身临其境的迷人体验,改变了我们与数字内容的互动方式。然而,在这些令人惊叹的体验背后,是一套复杂的工程技术,其中包括高分辨率显示器、精确跟踪、强大的渲染技术、图形处理器 (GPU)、高效数据、传热技术、小型化等。

本文将带您进入魅力十足但又充满挑战的VR硬件工程世界,探索用于创造高效、轻量化和小型化头显设备的技术。

光学与显示系统

VR头显采用高分辨率显示器和光学元件来创造身临其境的视觉体验。这些设备可以呈现出模拟现实生活深度感知的立体图像,将用户带入虚拟世界。

在VR硬件小型化的背景下,优化光学和显示系统变得至关重要。在保持高分辨率显示的同时,让头显尺寸更小、重量更轻、功耗更低,是一项复杂的工程。这需要显示技术的进步,例如具有高像素密度的小型化OLED或LCD面板。纳米技术在推进VR应用的显示技术方面发挥着至关重要的作用,在实现更高分辨率方面尤为如此。这项技术可以制造出更小的像素,从而实现更高的像素密度,提升的图像清晰度。此外,VR所需的高要求数据传输协议(如5G)也在很大程度上依赖于纳米技术的进步。

为解决尺寸限制带来的问题,工程师们不遗余力地在保持宽视场的同时压缩光学系统的占用空间。诸如非球面透镜等先进的透镜设计技术可以帮助实现更宽的视场 (FOV),同时尽可能减小光学器件的物理尺寸。此外,畸变校正算法也在补偿几何畸变和确保整个显示区域的图像质量方面发挥着重要作用。

减少运动模糊是VR硬件面临的另一项挑战。提高显示器的刷新率和优化显示技术的响应时间有助于减少头部运动时产生的运动模糊。先进的运动平滑技术,如运动矢量预测和帧插值,可进一步增强视觉体验。

借助像素密度更高、子像素排列更合理的显示技术,小型化VR头显可以解决纱门效应 (SDE),也就是像素化网格状外观的问题。此外,结合扩散器或抗反射涂层等光学过滤手段,可帮助降低像素间隙的可见性,提高整体视觉质量。

跟踪和定位精度

VR硬件的另一个重要部分是跟踪系统。然而,如何在准确捕捉用户动作的同时,尽可能减小跟踪元件的尺寸和功耗要求,一直是一项巨大的挑战。

传统的跟踪系统采用主动红外 (IR) 和基于激光的跟踪系统。主动红外跟踪包括从光源发射红外光,并使用传感器检测用户头部或外设上放置的标记的反射情况;而基于激光的跟踪系统则使用激光和传感器来测量光线击中标记后返回的时间,从而实现精确的运动跟踪。然而,要使这些系统适应小型化硬件,还需要传感器小型化和节能设计方面取得进一步的发展。

此外,对于提高精度和减少延迟来说,集成传感器和组合来自多个传感器的数据也至关重要。通过将传感器功能集成到紧凑的外形中,可以尽可能减小跟踪系统的整体占位面积。此外,利用预测和过滤算法,有助于让动作更平滑,并确保实时响应。

遮挡是跟踪系统面临的另一个挑战:当有物体阻挡传感器和标记之间的视线时,会导致跟踪不准确或丢失。为了尽量减少这些问题,可以采用传感器集成、逆运动学和传感器融合等技术。

由于传感器限制、校准要求、环境因素和系统延迟,在VR中实现精确的定位精度并不容易。校准技术可以校准传感器和标记,从而实现准确性,而传感器分辨率和精度则可以提供详细而精确的跟踪。此外,传感器融合还可以通过组合多个传感器的数据来优化位置跟踪。

图形处理器和渲染技术

由于GPU技术的进步,VR系统已提升到更高的水平。其中一些改进是为了提高帧速率和降低延迟,这可以通过将复杂任务划分为更小的子任务,并在多个并行处理器上同时执行来实现。GPU的性能可以通过优化技术进一步提高,如微调算法和系统配置,以尽可能提高效率和减少处理开销。

异步时间扭曲 (ATW) 和异步空间扭曲 (ASW) 等技术用于确保流畅、身临其境的VR体验。ATW可预测头部运动,并相应地扭曲先前渲染的帧,减少视觉延迟。ASW根据头部和手部运动推断中间帧,减少延迟并提高系统响应速度。

实时渲染算法也增强了VR的功能,可以创造出身临其境的视觉效果。这些算法利用多层次细节 (LOD) 管理等技术,根据对象与观察者的距离来调整物体的细节层次,从而有效地利用计算资源。借助剔除和遮挡技术,便无需渲染不可见的物体,从而减少不必要的计算。此外,动态照明和阴影技术模拟出逼真的照明条件,营造视觉上更自然的虚拟环境。

连接和数据传输

在没有物理连接的情况下传输数据时,VR系统依赖于蓝牙、Wi-Fi®等无线通信协议。要实现无缝体验,低延迟和高带宽至关重要。此外,干扰缓解和服务质量 (QoS) 技术可通过优先处理重要数据、尽可能减少外部信号影响,帮助保持稳健的无线通信链路。

良好的信号覆盖范围和稳定的连接,对于防止在使用过程中出现中断或掉线而言必不可少。因此,信号覆盖范围决定了发射器和接收器之间的最大距离,而稳定性则是指连接的可靠性。

纳米技术发挥的一大关键作用,就是通过弥合处理器和输入环境之间的差距,在各种虚拟现实元素之间建立起响应迅速的无缝通信。此外,数据压缩技术可用于减少通过无线信道传输的数据量。无损压缩可保留所有原始数据,有损压缩通过牺牲一些细节来获得更高的压缩比。而自适应压缩则会根据可用带宽和质量要求调整压缩级别。

尽可能减小数据压缩和解压缩过程中的延迟以保持VR中的实时交互,也是一项复杂的工作。为了缓解这个问题,时间戳等同步方法可以在设备之间实现精确的时间协调,而缓冲和插值技术则可以让数据传输速率的变化更加平滑。

电源管理和散热

VR头显能否实现更长的电池续航时间、减少用户的电量焦虑,取决于电源效率技术,而通过纳米技术就可以提高电源效率。为此,就需要精心选择节能元件,并实现各种电源优化方法,如电压缩放、时钟门控和动态电源管理。纳米材料和结构可以通过更好地控制功耗、尽可能减少能量损失等方式,来提高能效。

此外,热管理在VR头显的运行过程中至关重要,因为它们会产生大量的热量。纳米技术可通过提供先进的材料和设计,促进有效的热量分布和耗散,从而在热管理中发挥作用。散热技术、通风系统和气流机制都可通过纳米级特性得到增强,从而实现更好的散热,保持出色性能。

纳米技术还有助于开发热界面材料,增强不同元件之间的热传递,从而优化整体冷却过程。此外,纳米传感器还可以集成到VR头显中,实现精确的温度监测和控制,确保冷却机制在安全的温度范围内运行。

硬件小型化和便携性

制造高性能便携式VR设备是一项复杂的任务,涉及到将元件缩小到纳米级,以及改进人体工程学。这一领域的重大进步,使更多用户能够享受到更舒适的VR体验。

小型化

元件的小型化,特别是微机电系统 (MEMS) 技术的进步,在VR硬件工程中起着至关重要的作用。更小、更节能的传感器,如加速度计、陀螺仪和磁力计,可以在紧凑的VR设备中实现精确的跟踪。此外,电池小型化对于确保VR硬件的便携性和更长的使用时间也至关重要。光学和镜头系统也得到了改进,产生了更小、更轻、质量更高的镜头。

Molex四排板对板连接器

要缩小VR设备的尺寸,就要使用能够让电子电路更加紧凑的连接器。Molex四排板对板连接器通过在各种空间受限的应用中提供节省空间的解决方案来满足这一要求 (图1)。与传统连接器相比,它们可节省30%的空间。这些连接器高0.60mm,宽2.0mm,采用嵌件成型的屏蔽杆设计,可在内盖上提供坚固性和保护。

Molex Quad-Row Board-to-Board Connectors
图1:节省空间的Molex四排板对板连接器。(图源:Molex)

在电气性能方面,Molex四排板对板连接器采用高度紧凑的封装,同时支持3.0A电流,确保了强大的功率。它们可以处理高达50V的电压,承受250V的介电电压,绝缘电阻为100MΩ。此外,这些四排连接器由LCP UL 94V-0材料制成,具有出色的强度和热弹性。这些连接器的工作温度范围为-40°C至+85°C。

总体而言,Molex四排板对板连接器为VR硬件提供了适应性强且灵活的解决方案。在借助纳米技术优势进行VR工程设计时,这种选择既能节省空间,又可保持所需的可靠性和性能。

集成片上系统

集成片上系统 (SoC) 电路也用于将处理器、GPU、存储器和传感器集成到单个芯片中。因此,使用SoC可以优化功耗和性能。

轻质材料

VR头显要想尽可能减轻重量并提高舒适度,离不开使用轻质的材料,包括先进的聚合物、织物和纺织品。只要设备够轻,工程师就能够专注于人体工程学和舒适性。因此,设计良好的重量分布、可调节绑带和接口、通风、散热和用户界面,可确保用户获得身临其境的舒适体验。

总而言之,小型化、轻量化材料和人体工程学设计方面取得的进步,显著改善了VR硬件工程。Apple的Vision Pro很好地展示了VR技术如何变得更小巧、更便携。它可以让用户将数字内容与周围环境融合在一起,只需用眼睛、手和声音就可以轻松浏览。此外,采用3D玻璃和铝框架的坚固设计可舒适地贴合在脸上。

结语

VR硬件工程包括许多复杂的挑战,从光学和显示系统到跟踪精度、GPU性能、连接性、电源管理和散热。纳米技术在解决这些挑战方面发挥着关键作用,特别是在推进显示技术、数据传输协议的发展和尽可能降低功耗等方面。借助纳米级材料和结构,VR头显可以实现更高的分辨率,提高功率效率,并增强热管理。随着VR技术的不断演进,纳米技术和工程实践的进一步发展将继续拓展虚拟现实领域的边界。 

照片/图像来源(按显示顺序)
Finn - stock.adobe.com、Olly - stock.adobe.com、Gorodenkoff - stock.adobe.com

利用大数据改革医疗保健

作者:Alex Pluemer,贸泽专稿

医疗可穿戴技术并不算新鲜——几十年来,医生们一直使用远程心脏监测器作为诊断工具来监测不规则的心脏活动和心律失常。与患者在医生诊室里呆一小时的时间里获取的数据相比,从患者的长时间日常生活中收集的数据更有诊断价值。因此,开方使用具备无线传输功能的远程心脏监测器已成为标准做法。

这项技术从一开始就不断改进;数据现在被传输到移动应用程序中,这些应用程序将数据发送到云端,通过算法进行监测和分析,从而帮助预测未来的心脏病发作。可穿戴医疗技术的真正革命是在商业市场,比如Apple Watch、Fitbit和Oura Rings——这些拥有时尚配饰外表的监测仪可以测量心率、体温、血压、血糖水平和其他重要健康统计数据。商业医疗可穿戴设备的其他流行功能包括运动跟踪和睡眠监测,实现这些需要具备运动和位置跟踪功能。下一波可穿戴技术将变得更轻盈、更灵活,而且能被编织到特别设计的衣服——甚至可能是自己最喜欢的旧运动衫中。

数据采集

商用医疗可穿戴设备以类似外形尺寸(甚至更小尺寸)提供越来越多的增强功能。除了监测心率、血压和体温外,它们还可以检测和量化运动 (如计步器),确定睡眠周期的长度和深度,甚至可以检测血糖峰值 (图1)。测量这些不断变化的多元健康因素需要一系列传感器。例如,测量体温和心率相对简单,但要实现更复杂的功能则需要更先进的技术。

Person using a smartwatch to get biometrics about themselves
图1:消费者可穿戴设备可以跟踪各种健康测量数据。(图源:woravut/stock.adobe.com)

健身追踪器可以测量一个人在散步或日常生活中走了多少步,但计算步数比追踪位置要复杂得多。计步器必须要区分自行运动和由其他力量(比如汽车或飞机)推动的运动。

健身追踪器通常使用加速度计来测量一个人走路时自然发生的速度变化,而忽略跺脚或挥舞手臂时产生的微小、偶然性加速度。还有一些计步器,有选择地使用或附加使用运动传感器来检测人们迈步时臀部的运动。

监测睡眠模式也是一种测量运动的功能,但这些运动更为微妙。智能设备采用体动记录仪——像加速度计一样测量运动的变化——与心率监测器和皮肤温度传导相结合,以确定用户处于睡眠的哪个阶段,以及睡眠的持续时间和深度。传统的睡眠研究在类似实验室的受控环境中进行,只能收集患者在观察期间的睡眠数据,可用数据的数量具有一定的局限性。通过远程监测,医生和研究人员现在查看智能手表应用程序就可以了解患者的睡眠情况。

数据分析

如果研究人员负责从这些不同的数据点中组织和得出结论,那么睡眠监测就会困难得多;幸运的是,现代医疗可穿戴设备采用算法来处理原始数据,并在可能发生(或即将发生)健康问题时提醒用户或医疗专业人员。医疗可穿戴设备通常没有内置处理器,这意味着数据必须传输到中央处理器才能进行整理和分析。现代医疗可穿戴设备一般通过移动应用程序连接云端,移动应用程序直接从设备接收数据,然后将其转发到云端进行处理。

例如,在睡眠监测中,算法将整合来自各种传感器的原始数据,以创建用户睡眠模式的整体图像。当人们处于快速眼动睡眠时,他们的微小身体运动、心率和体温往往会比晚上过短休息时段明显增加。如果不是数据分析来完成大部分工作,人们不可能如此大规模地将所有这些数据点合并成一个单一的、清晰的图像。这种数据分析不仅能告知用户目前的健康状况;它还可以帮助预测未来的事件。监测动态心律可帮助预测心脏病发作和中风,而测量体温的变化则有助于预防潜在的脱水和中暑。针对个人用户和用户群的数据算法越多,就越能更好地预测未来潜在的健康问题。

医疗可穿戴设备市场

T市售医疗可穿戴设备市场在过去5年呈爆炸式增长,其中智能手表和健身追踪器占据了美国销量的一大部分。尽管估算有所不同,但大约有8000万到1亿美国人在锻炼或日常使用时佩戴内置健身追踪器的智能手表。随着婴儿潮一代人口的持续老龄化,诸如心率监测器、血压袖带和心电图等家庭医疗保健设备也越来越受欢迎,老年患者的远程医疗选择更多地成为标准惯例 (图2)。

Man looking at his hand while measuring his blood pressure
图2:家庭医疗保健连接越来越普遍。(图源:Viacheslav Yakobchuk/stock.adobe.com)

医疗可穿戴设备市场的未来可能在智能纺织品领域,如服装和配饰。据报道,耐克 (Nike) 和阿迪达斯 (Adidas) 等运动服装公司正在开发可以监测心率、血氧、卡路里消耗和其他健康指标的T恤和套衫。就像手机和MP3播放器一样,随着技术的发展,医疗可穿戴设备将越来越小巧,对身体的侵扰也越来越小。未来的医疗可穿戴设备可能与普通服装或配饰(如珠宝、腰带或眼镜)没什么区别。

据Future Market Insights 统计,美国医疗可穿戴设备市场在2023年增长了约590亿美元,预计未来十年将增长近6倍,达到近3700亿美元。增长的大部分可能来自较为年轻的用户,他们将智能设备和健身追踪器作为预防性保健工具。随着越来越多地远程监测日常活动,实际去看医生的次数将越来越少,间隔时间也越来越长。人们在家里或工作场所能做的预防性保健措施越多,他们就越健康。不难想象我们将进入一个新的世界,在这里医疗可穿戴设备将取代通常在临床环境中进行的大部分诊断工作。

结语

医疗可穿戴技术的潜在应用听起来几乎像是存在于科幻小说里的东西:你可以穿戴的设备能在疾病和医疗问题发生之前检测到它们。2019年,密歇根大学 的研究人员发明了一种腕戴设备,通过采集少量血液样本并筛选循环肿瘤细胞,能检测血液中的癌细胞。研究人员可利用从健康监测器收集的数百万个数据点,开发检测患者的步行速度、步态和运动变化的算法,从而预测阿尔茨海默氏症、帕金森病和其他退行性神经系统疾病的发病。发现和识别可能导致严重健康后果的潜在疾病,这种能力对卫生保健专业人员来说也是一个潜在的福音。

医学研究人员已经开发出非侵入性诊断机器学习工具,该工具植入可穿戴生物传感器,以检测可能导致心脏病发作、中风甚至死亡的潜在严重疾病。某些潜在的心脏疾病很难在临床环境中被发现,因为症状可能极具偶发性,并且通常直到患者出现更严重的问题时才能被诊断出来。医疗可穿戴设备中使用的早期检测方法可以提供持续监测,甚至能检测出患者用其他方法根本发现不了的病情。 

1Future Market Insights,“智能可穿戴市场”,Future Market Insights,摘于2023年10月4日,https://www.futuremarketinsights.com/reports/smart-wearables-market。
2Tae Hyun Kim等人,“A Temporary Indwelling Intravascular Aphaeretic System for in Vivo Enrichment of Circulating Tumor Cells”,Nature Communications 10 (《自然子刊》),no. 1478 (2019年4月1日), https://doi.org/10.1038/s41467-019-09439-9.

照片/图片来源
ipopba - stock.adobe.com

Molex 5G25射频连接器

Molex 5G25射频连接器

Molex 5G25射频连接器是软排线至电路板连接器,采用屏蔽设计,支持高频信号(高达25GHz)并能够降低EMI。

了解更多

打造超小型连接器:从数字孪生到精密装配

超小型连接器是如何制造出来的?

设计

数字孪生可以简化连接器的设计工作,有助于在做出原型之前就迅速开展测试和排障,从而缩短设计周期

物理连接器被转换成计算机屏幕上的数字孪生体
Molex公司精密制造微型连接器

制造

Molex自行设计用于制造连接器的机器,实现微型连接器的精密制造

发货

细小的连接器引脚在制造和运输过程中需要妥善保护


打造越来越小的连接器,会面临哪些技术和制造挑战?

间距更窄

典型间距从2.54mm缩小到0.35mm,精度要求更高,容差更小

来自天线的射频信号

射频信号l

电源图标,周围环绕着圆形闪烁的灯光。

电力

功能更多

连接器需要执行更多功能,例如同时传输射频信号和电力

尺寸更小

缩小连接器尺寸,就必须要面对信号损耗、高电阻和高发热量等挑战,因此在设计时必须仔细考量

连接器信号变为平坦

信号损耗

箭头显示电流流过高电阻电路。

高电阻

温度计显示温度从低温升高到高温。

高发热量


制造商如何组装小型化元器件?

定制化的装配线

制造商需要采用定制化的装配线,以便在难以触及的地方处理小型连接器

如一粒米般细小

小如米粒的连接器非常脆弱,需要有专门的装配线来微调插拔力

采用特殊的外形

小型器件可能会具有特殊的外形,这给设备内部难以触及的连接器配接带来了挑战

智能手表

无线耳机


推动需求的主要市场因素有哪些?

汽车布线

将大电流接线端子的尺寸从1.5mm²缩小到0.13mm²,让线束的占用空间大幅减小,并且减轻超过68kg的重量

箭头彼此靠近收缩
62%

5G接入

5G手机在所有手机中的占比在2023年达到了62%。为防止毫米波信号损耗,需要采用间距为0.5mm或更小的连接器

工业单对以太网 (SPE)

只需一对铜线即可实现千兆位数据传输速率,取代了需要四对铜线的传统解决方案,从而改变工业联网方式

显示数据流的箭头
30%

可穿戴医疗设备

近30%的美国成年人使用可穿戴医疗设备;小型化连接器是此类设备不可或缺的组件

数据来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7600024

毫米波雷达:不止于汽车ADAS

作者:JJ DeLisle,贸泽专稿

引言

毫米波 (mmWave) 雷达技术在开发高级辅助驾驶系统 (ADAS) 功能方面发挥了重要作用,目前正被整合到越来越多的汽车新技术中。得益于毫米波雷达在ADAS系统中取得的成功,毫米波雷达技术变得更易获得,这种可获得性助推了毫米波雷达技术在各种其他应用中的发展和使用。工业自动化是毫米波雷达最主要的新兴应用之一,因为毫米波雷达的高分辨率和精度经实践证明对人和物体检测极其有用。毫米波雷达技术的高灵敏度,甚至可以探测到人体血压的变化以及表明疲劳和其他疾病迹象的其他生物特征。

随着毫米波雷达应用的增长,以及得益于高频雷达给天线小型化带来的优势,人们迫切需要开发更加紧凑和便携的毫米波雷达系统。这些系统面向广泛的应用,从医疗、楼宇自动化、工业自动化和机器人到未来的汽车用例。要达到这些更高的性能和小型化要求,就需要大力投入开发工作,推进毫米波雷达模块本身的小型化,并增强将传感器模块输出连接到先进电子控制单元 (ECU) 和人工智能/机器学习 (AI/ML) 内核的互连功能。当然,互连器件的小型化以及吞吐量需求的增加,在确保信号完整性方面也带来了自己的挑战。

本文旨在向读者介绍汽车和其他应用中所使用毫米波雷达技术的细微差别和现状。本文内容将涵盖毫米波雷达频率,与小型化毫米波天线和模块相关的注意事项,以及在接近如此显著的小型化水平时出现的信号完整性挑战。

毫米波雷达的频率

汽车雷达使用多个频段,其中,目前正在使用的主要有四个毫米波频段。不过,汽车雷达技术的主要开发商和汽车制造商已经在某种程度上默认了77GHz频段 (76GHz–81GHz)。24GHz频段 (21GHz–26GHz) 仍然用于超宽带 (UWB) 雷达和通信应用,但如今已不再是ADAS汽车雷达应用的首选。此外,ISM频段中也有24GHz窄带 (NB) 应用,该频段起初由于在各地都可以使用,而成为汽车雷达的首选频段;然而,77GHz雷达具有更大的小型化潜力和更宽的带宽,这就使得使用毫米波频段更具吸引力。例如,ISM的24GHz频段只能提供250MHz带宽,而77GHz频段则可提供5GHz带宽。

此外,天线的相对尺寸也与频率成正比,因而77GHz天线大约只有24GHz天线的三分之一大。这样一来,77GHz毫米波雷达模块的整合难度,就要比更大的24GHz汽车天线低得多。

77GHz毫米波雷达的频段主要有两个范围:76GHz–77GHz和77GHz–81GHz。76GHz至77GHz范围内的1GHz频段主要用于汽车长距雷达 (LRR),77GHz至81GHz范围内的4GHz频段主要用于汽车短距雷达 (SRR)。不过,对于非汽车应用的毫米波雷达,24GHz频段、60GHz/v频段 (57GHz–71GHz) 和E频段(71GHz–76GHz、81GHz–86GHz和92GHz–95GHz)都有正在开发(并可能实现部署)的方案。

Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器

Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器

Molex 5G毫米波射频软排线至电路板连接器为高速 (15GHz) 射频应用提供出色的信号完整性。

了解更多

毫米波雷达天线小型化需要关注的事项

天线的相对尺寸是频率/波长的函数。波长越短,天线有效地将电磁场转换为传导电能所需的尺寸就越小。然而,这种再自然不过的小型化也是有代价的。高频天线元件的增益往往低于优化用于低频的天线结构, 毕竟天线越小,电气长度就越短。

大气和大多数物质带来的衰减也是频率的函数。这也是毫米波频段的大气衰减比微波频段更大的原因。此外,传导损耗和辐射损耗也随着频率的增加而增加。这意味着在相同距离上,单个毫米波天线的收发效率比低频天线要低得多。然而,毫米波频率越高,可用带宽就越大,从而实现更高精度的雷达功能和更高吞吐量的通信。

为了克服这一限制,雷达应用的毫米波天线通常采用先进/有源天线系统 (AAS),通常是相控阵天线。使用AAS阵列天线技术可以提高增益,并且能更好地控制天线方向图,但代价是复杂度更高、硬件组件更多。传统上,毫米波技术一直应用于军事、航空航天和卫星通信领域。毫米波频率的射频器件产品可用性仍然没有达到相同的水平,尤其是77GHz频段等较高毫米波频率的产品。

毫米波元件的单个元件成本通常也要高得多,因为与大多数低频元件相比,毫米波元件的体积仍然很小。制造毫米波电路的总体成本也较高,因为在平面传输线和波导中有效传输毫米波信号所需的电路衬底层成本较高,而且加工成本也较高,需要更高的精度和更小的几何特征。在毫米波层压板上工作并达到必要的精度水平的PCB制造设备也较少。

这就是为什么有能力处理毫米波项目的工程服务公司通常更少,而具有帮助开发毫米波雷达电路的背景和专业知识的工程师也更少的原因。开发这种类型的技术需要小心谨慎,而且很少有人开发毫米波雷达的交钥匙解决方案,因此大部分工作需要在内部完成。

在密集的毫米波雷达互连中保持良好的信号完整性

在毫米波雷达模块内,以及雷达模块和平台的控制系统电子设备之间,毫米波雷达天线系统所需的额外天线结构和硬件组件需要更复杂、更高密度的毫米波和数字信号布线。

在许多情况下,用于毫米波雷达模块的电子器件高度集成在专用的高频层压板上,并使用专门的毫米波板对板互连。考虑到确保毫米波电子信号完整性和良好性能所需的精度,这些系统需要环境密封和加固,以避免任何形式的碎片或湿气侵入和损坏。因此,与毫米波雷达模块的互连也必须密封完好,坚固可靠。

毫米波雷达小型化的主要优势是能够将该技术集成到移动甚至便携式系统中。移动和便携式系统往往要承受恶劣环境、冲击和振动的影响,在汽车、工业和航空航天等应用中尤其如此。在这些应用中使用的连接器和电缆需要在所有这些极端情况下依然能够提供高信号完整性。这是一项艰巨的设计挑战,因为毫米波雷达的连接器也需要非常紧凑的设计,需要具有薄型和大间距的特点。对于汽车、工业和航空航天等应用,必须对在特定应用和环境中使用的连接器实施标准和质量控制系统。目前市场上很少有连接器可以满足所有这些要求。

结语

毫米波天线系统和电路设计充满了多层复杂的考虑,其中设计的每个方面都需要广泛的优化和精确的制造。要实现可靠的雷达系统,就必须确保毫米波雷达模块电路内部以及毫米波雷达模块和控制电子之间的高水平信号完整性。这需要坚固耐用的连接器,即使在严苛条件下也能处理高数字吞吐量。此外,毫米波雷达模块正日益小型化,以便能够在汽车以外的其他应用中使用。这种小型化在坚固耐用和高速互连的要求之上,增加了更高的密度和薄型的互连设计要求。 

照片/图片来源(按显示顺序)
Robert - stock.adobe.com,Blue Planet Studio - stock.adobe.com

Molex NearStack PCIe连接器和电缆组件

Molex NearStack PCIe连接器和电缆组件

NearStack PCIe组件针对高度、PCB密度和鲁棒性进行了优化,可实现PCIe Gen 5 32Gbps的数据速率。

了解更多

进一步缩小IoT传感器节点尺寸

作者:Steve Taranovich,贸泽专稿

自动化工厂将生产力和效率提升到了前所未有的水平,但缺乏灵活性和智能性。工业4.0和工业5.0旨在利用无线和计算技术的进步为工厂设备带来实时洞察,使工厂变得更加智能。这种数据驱动的方法将工厂从被动的自动化机器转变为分布式智能设备网络,可以做出实时和预测性决策。

无线传感器节点的不断增加为互联工业世界提供了源源不断的动力。无线传感器节点的一个关键优势是能够连续监测多个参数。例如,这些类型的传感器可以部署在管道中,以监测流体的流量和其他关键参数。无线传感器节点可能大小不等,大到鞋盒大小,小到几乎察觉不到,但它们通常都通过无线射频模块进行通信。

无线传感器节点广泛应用于环境监测、工业控制、基础设施安全等领域,通常由微控制器 (MCU)、收发器、存储单元、电源和一个或多个感知周围环境的传感器组成 (图1)。

电源、微控制器、收发器和外部存储器之间的互动
图1:自供电无线传感器节点结构示例(图源:贸泽)

在工业环境中,由于制造环境的复杂性和动态性质,为传感器节点部署有线网络可能具有挑战性。无线传感器网络消除了对广泛布线的需求,提供了更大的移动性,并实现了监控系统的快速部署和重新配置,从而解决了这些挑战。无线传感器网络可能包含数千个通过网状网络(如Zigbee或WirelessHART)连接的传感器。

无线传感器网络用于各种目的,包括状态监测、预测性维护、资产跟踪和环境监测。这些网络由分布在整个设施中的小型电池供电传感器组成,它们相互通信,在某些情况下还与中央控制系统通信。根据应用的具体要求,传感器可以测量温度、湿度、压力、振动等参数。

尺寸更小、精度更高的传感器

新型传感器必须适合现有的工厂空间,同时不能干扰工作流程。小型化有助于传感器无缝地适应工业环境,而无需担心空间或电源问题。例如,机器人手臂上的传感器必须足够小、足够轻,才不致于干扰手臂的运动。在预测性维护场景中,可将小型无线传感器巧妙地放置在机械部件上,以监测条件并检测异常,同时又不会干扰正常操作。这些传感器可直接嵌入机械或生产线,甚至由工人佩戴,能在不干扰操作流程的情况下提供较大的空间覆盖范围。

尽管外形尺寸越来越小,但传感器必须执行越来越精确且复杂的操作,才能为智能工厂的实时数据驱动决策提供支持。为确保收集的数据能够反映工业环境的真实状态,这些传感器需要具备极高的准确性。不准确的传感器读数可导致错误的决策,还可能导致操作效率低下、停机时间增加和产品质量受损。例如,当传感器用于预测性维护时,准确的传感器数据确保了仅在必要时停机以进行维护。

要实现高精度无线传感器,就必须进行仔细校准、定期维护并遵守严格的质量标准。校准可确保传感器长期提供精确一致的测量结果,并考虑到环境变化和传感器漂移等因素。传感器还可以通过校准来自我检测异常情况。如果某个传感器读数超出校准范围,就会判断读数有误,并提示需要维修。

智能工业环境必须实时自动执行预测或纠正操作。智能工厂需要基于可信数据才能做出正确的决策。经过校准的传感器能提供准确的读数,而其冗余性可确保结果的可靠性。测量各种参数可以更详细地了解工厂车间发生的情况,使智能机器能够做出更明智的决策。

Molex Zero-Hachi 0.80mm间距连接器系统

Molex Zero-Hachi 0.80mm间距连接器系统

Molex Zero-Hachi 0.80mm间距连接器系统具有小脚距、低高度和各种电路尺寸范围,可解决各行业电子器件空间缩小的问题。

了解更多

为无线传感器供电

电源是无线传感器节点设计所面临的主要挑战之一, 关键在于如何在长使用寿命与传感器节点的小尺寸限制和有限储能容量之间取得平衡。传感器还经常部署在无法铺设电力线的偏远地区。在最小化能耗方面,优化通信协议和使用节能组件等低功耗设计原则发挥着至关重要的作用。

由于方便可靠,电池成为了无线传感器节点的常用电源。然而,电池的容量有限,因此必须采取谨慎的能量管理策略,以延长网络的使用寿命。此外,对于部署在偏远或难以到达区域的节点而言,充电或更换电池可能不切实际或不可行。

采用可充电电池和超级电容器等先进的储能技术可增强无线传感器节点的可持续性。另一方面,超级电容器是一种通过电荷分离来存储电能的储能装置。与电池不同,超级电容器可以提供瞬时的能量爆发,并具有更长的循环寿命, 特别适合需要快速放电的应用,例如需要传感器突然爆发活动的情况。然而,与电池相比,超级电容器通常具有较低的能量密度,这意味着如果没有充电或能量收集支持,它们可能无法长时间为传感器节点供电。

此外,我们还可通过增加能量收集功能的方式为无线传感器节点供电。能量收集器可以从环境中收集可用的能量,如机械能、热能或光伏能量,并将其转化为电能。

太阳能收集是最常见的能量收集方法之一,它利用光伏电池将阳光转化为电能。在室外和光照良好的环境中,太阳能可以提供持续可靠的能源,无需更换电池即可确保无线传感器节点长期运行。然而,太阳能收集的有效性取决于地理位置、天气条件和传感器节点的能量需求等因素。

其他形式的能量收集包括利用机械振动产生电能的压电材料,以及将温差转化为电能的热电发电机。这些方法在振动或温差普遍存在的工业环境中特别有用。尽管能量收集拥有不需要更换电池的无限期运行潜力,但却高度依赖于环境条件。环境能源的间歇性和可变性要求高效的能源储存和管理系统,以确保持续可靠的运行。

恶劣的传感器环境

无线传感器通常用于从工业环境到偏远的户外地点等恶劣的环境。这些环境带来了独特的挑战,需要对传感器节点进行稳健的设计考虑,以确保可靠运行。在工业环境中,传感器可能会暴露在极端温度、高湿度、腐蚀性物质和机械振动条件下。例如,在制造工厂中,传感器在某些过程中可能会受到快速温度波动或化学品暴露的影响。在这些情况下,传感器需要加固并配备保护外壳,以承受恶劣条件,确保其功能不受影响。

环境监测或农业等户外应用会使传感器节点暴露在不同的天气条件下,包括雨雪和极端气温。在这些情况下,传感器必须采用防水、防尘和耐极端温度设计,以保持精确的数据收集。除环境因素外,恶劣环境中的无线传感器节点还经常面临电磁干扰 (EMI),这些干扰可能来自于重型机械、电力设备或附近运行的其他无线设备。为减少干扰,采用强健的通信协议和信号处理技术可确保数据完整性和网络可靠性。

材料科学、传感器技术和通信协议的进步不断推动创新,以创建适合各种恶劣环境和应用的弹性无线传感器节点和网络。例如,Molex Contrinex (图2) 系列电感式传感器具有小外形尺寸,非常适合空间有限的应用,并且具有IP67或IP69K级的密封结构,可保护传感器免受恶劣环境的影响。

Molex Contrinex Inductive & Photoelectric Sensors
图2:Molex/Contrinex电感式传感器 (图源:Molex)

结语

借助无线传感器节点,智能工业自动化系统能够实施预测性维护策略,优化能耗并提高整体运营效率。小尺寸加上通常采用的节能设计,使其非常适合集成到机械、设备甚至危险或难以触及的位置,为现代化工业过程提供可扩展和灵活的解决方案。 

照片/图像来源(按显示顺序)
Damian Sobczyk - stock.adobe.com、EwaStudio - stock.adobe.com

Molex OneBlade 1.00mm间距连接器系统

Molex OneBlade 1.00mm间距连接器系统

Molex OneBlade 1.00mm间距线对板连接器系统具有摩擦锁和宽敞的取放区域,将设计简洁性与组装速度和便利性结合在一起。

了解更多
Molex天线解决方案

Molex天线解决方案

Molex天线解决方案包括NFC、ISM、LTE蜂窝、GNSS/GPS、多协议和Wi-Fi®、蓝牙和Zigbee天线。

了解更多