Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Robert Huntley是一位具有HND资格认证的工程师和技术作家。他拥有电信、导航系统和嵌入式应用工程等专业背景,代表贸泽电子撰写了各种技术和实践文章。

 

 


碳化硅器件:三级纯电动车充电桩的优选 Robert Huntley
一辆纯电动车 (EV) 充满电需要多久?如果借助家用交流电源的话,恐怕怎么也得花上一整个晚上。为解决充电时间问题,三级「快速」直流充电技术应运而生,有望将充电时间从数小时减少至数分钟。本文中,我们将探讨转换效率与高速电源转换之间的关系,并揭示新型宽禁带技术非常适合此类工作的理由。

下一代车辆需要安全的人机界面 Robert Huntley
在当今现代汽车的中控屏上,几乎看不到机械表盘、仪表和开关的样子。但不久以前,还靠模拟仪表和表盘显示必要的信息,例如速度、发动机转速和冷却液温度等。今天,您可能会在汽车前排的显眼位置看到时尚的玻璃面板,有些看起来更像是平板电脑而不是车辆仪表盘。具有人机界面(HMI)的中控屏显得新潮时尚,触摸屏现在已成为标配。可以用它们导航到新的目的地、设置车辆的高级驾驶辅助系统(ADAS)功能或选择车内氛围灯的颜色。智能手机通过Android Auto和Apple CarPlay等应用,借助USB或蓝牙®紧密集成到人机界面中。对于汽车制造商而言,触摸屏人机界面开创了替换机械表盘、按钮和开关并提升车辆内饰美感的新时代。

电动车持续发展,搞好充电基础设施是关键! Robert Huntley
目前世界各地在争相将燃油汽车替换为电动汽车,预计电动汽车的普及率将迅速攀升。与目前部署的充电桩数量相比,预计电动车 (EV) 的迅速采用将会对可用的充电桩数量带来重大改变。在本文中,我们将研究电动车采用率的增加将对配电基础设施提出怎样的要求,以及在规划电动车充电基础设施时必须考虑的一些因素。

蓝牙网格技术和家居自动化 Robert Huntley
2016年蓝牙5.0规范发布,相比之前的标准它具备更高的数据传输速率,并且为引入蓝牙低功耗(BLE)网络功能提供了方便,尤其是那些物联网(IoT)领域应用新需求的功能。就在一年后,即2017年7月31日,采用蓝牙网格技术的设备1.0推出了,实现了基于蓝牙的多对多通信。网格规范支持多达32,767(2的15次方)个节点,这使得其非常适合部署在需要连接大量单个设备的物联网和智能家居应用领域。

功率密度与效率:如何权衡 Robert Huntley
能量转换效率是一个重要的指标,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基础上再有所提升。为了实现这一提升,开始逐渐采用越来越复杂的转换拓扑,如移相全桥(PSFB)和LLC变换器。而且二极管将逐渐被功耗更低的MOSFET所取代,宽带隙(WBG)器件更是以其惊人的开关速度被誉为未来的半导体业明珠。

如何精确预测电池电量?看完这篇你就懂了! Robert Huntley
电池是便携式电子设备的唯一电力来源。无论是使用智能手机、健身追踪器、运动相机、室外导航设备、相机还是手持式收发器,都会遇到意想不到的低电量警告。大多数情况下,这类警告信息只会带来不便,但对于安全和应急设备来说,可能会造成严重的后果。

避免毫米波应用中的连接器反射 Robert Huntley
随着新一代蜂窝通信5G的发展势头日渐增强,部署5G通信基础设施的竞争也开始如火如荼地进行。移动运营商们正忙于部署基础设施,并启动营销计划,以吸引大家升级自己的智能手机服务合同与手机配置,从而充分利用5G显著提高的数据速率。与上一代3G向4G的转变不同,5G的通信架构不是一次迭代升级。5G首次使用了24至40GHz毫米波(mmWave)频谱中的频率,另外还与已许可和未许可sub-6GHz频段中的多射频通信网络共存。

USB-C强势崛起为通用充电标准 Robert Huntley
随着越来越多的消费类电子设备改用电池供电,如何给这些设备充电就成了一个重要问题。记得以前的手机使用的充电器五花八门,其中有一些可能还在你的抽屉里。除了手机充电器,其他设备如剃须刀、相机和手持游戏机也各自需要不同的充电器。出差或度假经常需要随身携带一袋子充电器,因为极少有充电器能通用于多个设备。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客