据CDC统计,全美每天就有9个人死于分心驾驶。欧洲已经将驾驶员监测系统(DMS,Driver Monitoring System)列入了新车安全评估标准(Euro NCAP)的项目中,未来几年欧盟将在所有新车型中强制配置DMS。
在我国,已对“两客一危”等商用车车型安装DMS系统作出强制要求,乘用车搭载要求也在推进制定中。随着人机共驾时代到来,驾驶员监测系统(DMS)和乘客监测系统(OMS,Occupant Monitoring System)将成为新一代智能汽车的安全标配。
图1:全球DMS市场预测 (来源:FMI)
据Future Market Insights(FMI)预估,2022年全球驾驶员监测系统市场估值为 42.466亿美元,该市场将以7.5%的复合年增长率增长,到2032年达到87.709亿美元。
而来自亿欧智库的预测显示,2022年中国乘用车DMS市场规模达到了11.7亿元人民币,预计2025年的市场规模达到43.2亿元人民币,渗透率将达到30%。
图2:中国DMS市场增长前景 (来源:亿欧智库)
最早的DMS来自丰田在2006年发布的GS450h车型,系统的工作原理较为简单,通过一个CCD摄像头对于驾驶员的面部进行红外追踪,从而判断其是否注意力集中。
而后随着视觉和雷达等传感技术的进一步成熟,DMS的监测方式更加多元化,加入了对于人体特征的生物检测技术,从而提高了驾驶员信息获取的准确性。与此同时,OMS相关的应用也随之逐渐兴起。
图3:ECAP发布2025路线图 (图源:ECAP)
当前DMS的主要功能包括疲劳检测、醉酒检测、分心检测和危险行为检测等,主要通过对于驾驶员的面部五官、人体体征和身体行为三个方面来进行检测。
面部五官的检测包括眨眼的频率、眼睛的开合度、打呵欠的频率、面部朝向等;体征的检测包括心率、脉搏和体温等;身体行为的检测则包括对于驾驶人的手、胳膊等行为进行判断。
图4:驾驶员监测系统 (来源:贸泽电子)
OMS的技术原理与之类似,但被检测的主体变成了车内乘客,因此更为看重对乘客的隐私保护。OMS的方案中通常会采用3D ToF的方案来取代视觉传感器,同时配合毫米波雷达的体征检测功能,实现乘客的体征识别,从而进行个性化的座舱内场景设置。譬如检测儿童是否安坐在安全座椅上,儿童或宠物是否单独留在车内,乘客的情绪状态等等。
从系统角度来分析,不论是DMS还是OMS方案,主要的硬件组成包括摄像头模组、毫米波雷达、ToF传感器、DMS控制器、红外补光灯、座舱域控制器以及提示仪表等。在算法层面,则需要大算力芯片厂商提供算法参考和工具链。最终具有上下游整合能力的AI算法企业和硬件供应商一起合作,将软硬一体化的方案提供给主机厂。
图5:部分DMS方案供应商 (来源:ResearchInChina)
据亿欧智库统计,中国2021年新发布乘用车中,15~75万价位区间的智能座舱渗透率达到了50%左右。智能化座舱已经成为智能汽车发展的核心,主机厂也期望通过汽车座舱技术来寻求差异化和个性化的发展。当前在国产新势力电动车中,AR-HUD、多屏联动、拟人化人机交互和多模态交互等特色功能均在智能座舱中有所体现,其中DMS和OMS也是多模态交互的重要组成部分,起到了舱内感知和监测的关键作用。
图6:2021年中国乘用车智能座舱渗透率 (来源:亿欧智库)
国产造车新势力的代表“蔚小理”,在2022年全年交付量相继突破10万大关,三家代表厂商针对DMS也都有各自差异化的布局。
蔚来DMS通过车内摄像头采集图像信息,从而实现乘员状态信息识别;将DMS与辅助驾驶功能融合,当驾驶员连续驾驶超过300公里,自动关闭NIO Pilot功能。
小鹏的DMS特色在于驾驶员安全健康监测系统,能够进行心跳、呼吸、血氧饱和度等生物体征识别,对驾驶员的健康状态进行实时监测和提醒。
理想在最新的L9车型中,则提供了“主被动结合式”的监测。车内的3D ToF传感器,可以实时感知座舱内乘客的环境;方向盘后的信号摄像头可以分析驾驶员的头部轨迹、眼球轨迹和面部表情等,实现全方位的监测。除了三家代表厂商外,国内其它的电动车厂商也在DMS上纷纷发力,形成了差异化的竞争格局。
图7:中国部分车型DMS系统功能对比 (来源:亿欧智库)
如上图7所示,高功能化和全面化是主机厂对于DMS的一致追求,但在此要求的基础上,各家的监测方案有着不同的技术路径选择。
有的具备生命体征监测功能,有的则更强调图像算法的功力,在表情、动作和手势识别上进行AI赋能。不论是哪种技术实现方案,都是传感器提供了数据基础,在足够的数据基础上,则需要更高效的算法和强大的算力来实现准确的乘员状态判断。
中国智能汽车对于DMS方案高功能化的需求,促进了硬件厂商之间的紧密合作。各家高算力芯片厂商纷纷与传感器厂商展开合作,实现软件、硬件和算法整合,提供了完整的DMS方案,从而转变为了Tier X的全新供应商角色。
早期DMS主要是为了纠正驾驶员的不良驾驶习惯,随着辅助驾驶系统的普及,未来进入到L3的时代后,DMS将成为实现安全驾驶的关键。但座舱内监测的价值并不仅仅局限在驾驶层面,随着未来出行的场景升级,座舱监测系统将成为整个驾乘体验构成的关键。
据业内人士分享,DMS的技术发展有两大趋势:
未来DMS和OMS将会融合为一个完整的座舱监测系统(IMS),为座舱未来功能多样化提供技术基础;
车内外视觉与其他传感器数据融合,实现车内外的安全一体化。
图8:主机厂的DMS搭载进度 (来源:ResearchInChina)
传统车厂在进行DMS部署的时候,大多仍倾向于直接向DMS方案供应商购买高性价比的方案,直接装车,并未全盘考虑车辆整体的智能化体验和未来升级路线。
新势力车厂在进行DMS和OMS的开发时,则已经考虑到了未来的发展趋势,因此在整车的域控架构的设计层面,就已经将DMS和其它域控实现了功能上的联动;同时在硬件预埋上,也预留了足够的空间用于后续应用升级。
随着AI算法的升级,譬如情绪识别等复杂功能的识别准确度也会逐渐提高,智能化体验便有了可靠的技术基础。未来,IMS将会结合驾乘人员的体征信息和车外的道路环境信息,预判用户的意图,提供主动式的服务,打造更舒适的个性化驾乘空间。
图9:座舱监测系统 (来源:贸泽电子)
整个座舱监测系统的功能构建,都基于前端传感器所捕获的数据,因此传感器器件的选择是关键。
虽然3D ToF、毫米波雷达等新技术也一同纳入到了座舱监测系统中,但图像传感器仍是整个系统的监测中心,起到了最为关键的信息采集作用。
在此我们为大家推荐两款适合车载应用的CMOS图像传感器,分别是来自ams OSRAM的Mira030和来自安森美(onsmei)的AR0140AT。
Mira系列成像传感器是ams OSRAM推出的0.3MP全局快门CMOS图像传感器,该系列产品拥有高量子效率,可搭配使用低功率发射器,即使在昏暗照明条件下也可以实现图像捕捉。Mira系列产品的尺寸极小,可在低功耗状态下运行;全局快门可同时曝光阵列的所有像素,从而捕捉快速运动的目标且不会失真。Mira030是该系列推出的新款产品,它的输出有效像素阵列为1080H × 1280V,并支持复杂的片上操作,例如高动态范围(HDR)模式、外部触发、水平或垂直镜像等。在全图像分辨率下,其最大帧速率为180fps。该器件在贸泽电子的料号为Mira030-1RM2WP。
图10:Mira030产品框图 (来源:ams OSRAM)
为了方便开发者实现快速评估,ams OSRAM还和英伟达合作提供了基于Mira030的JetCiS评估套件。该套件通过Mira030进行原始图像捕获,然后基于Linux的开放式开发平台,在 nVidia Jetson Nano 嵌入式系统上运行图像信息处理。通过一个图形用户界面,用户可以进行传感器配置和分析,譬如曝光控制、HDR、直方图和线轮廓等等。
图11:JetCis评估套件 (来源:ams OSRAM)
另一款推荐的图像传感器AR0140AT,这是一款1/4英寸,1.0Mp CMOS数字图像传感器,提供1280H x 800V有效像素阵列。该器件的特点是采用了安森美(onsemi)创新全局快门像素设计,适用于准确快速的移动场景捕捉。在低光度和亮度场景下也能产生清晰的无噪点图像,并且能够同时捕捉连续视频和单帧图像。AR040AT同样也包含了多种复杂的摄像功能,如自动曝光控制、行跳过模式、列跳过模式、像素装仓以及视频和单帧模式等。该器件在贸泽电子的推荐产品料号为AR0140AT3C00XUEA0-DPBR2。
图12:AR0140AT产品图 (来源:安森美)
要实现座舱监测,需要较好的光照条件,大功率的LED必不可少。而大功率LED的驱动,则可以选择同样来自安森美的NCV30161迟滞降压恒流驱动器,它是驾驶员监测系统等应用的理想选择。迟滞控制在负载瞬变和PWM调光期间提供良好的电源抑制和快速响应,专用PWM输入可实现宽范围的脉冲调光,高开关频率允许使用更小的外部组件,最大限度地减少空间和成本。该器件推荐的具体产品型号在贸泽电子的料号为NCV30161MNWTXG。
图13:NCV30161评估板 (来源:安森美)
DMS不能仅仅通过图像传感器采集到的数据来做出决策,更要结合多种不同的检测信息。例如通过方向盘的转动角度,结合当前路况,综合判断驾驶员的状态,所以位置传感器在DMS中也同样非常关键。
ams OSRAM推出的AS5116就是一款符合AEC-Q100车规标准的轴上磁性位置传感器,工作环境温度范围为-40°C至+150°C。该器件采用非接触式的方式,可在360°完整机械转动范围内进行精确角度测量。在旋转速度高达30,000rpm的情况下,整个360°转动中具有仅1°(最大值)的固有非线性度。在5V的工作电压下,输出噪声低至 2.47mVrms。这些特性使AS5116能够产生准确的测量输出。此外,采用8引脚SOIC封装的占板面积仅为4.9mm x 6.0mm,与早期的ams OSRAM位置传感器相比,更容易集成到汽车系统板布局中。该器件推荐的具体产品型号在贸泽电子的料号为AS5116-HSOM。
图14:AS5116产品框图 (来源:ams OSRAM)
座舱监测系统已经迈过了技术成熟期,即将迎来应用搭载的高峰期,DMS将成为新的安全标准配置。
随着AI在座舱内的赋能,未来座舱监测系统也可以提供更多主动的预测服务,为驾乘者提供更舒适的乘坐体验。贸泽电子代理了诸多行业领先的汽车元器件厂商,提供与座舱监测应用相关的关键车规级器件,助力工程师实现更安全的座舱监测设计,带来更安全的未来驾乘体验
ams OSRAM Mira030 0.3MP全局快门CMOS图像传感器,了解详情»
onsemi 图像传感器解决方案,了解详情»
ams OSRAM AS5116 AEC-Q100轴上磁性位置传感器,了解详情»
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
M博士's Blog