中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


自动化终于走进千家万户 Patrick Mannion

在以往,由于缺乏互操作性、接口设计不合理以及成本高昂,智能家居自动化设备的发展一直遭受重重阻碍,而如今,这些设备将真正走进千家万户。

智能蓝牙等低功耗连接技术持续进步,低成本芯片、易用型设计套件、即时可用的软件不断涌现,当然,还有Apple、Google、Intel、Cisco等企业打造的快速发展的生态系统,这一切都激发了设计师的头脑风暴与设计灵感,让家庭自动化的实现指日可待。

从Nest公司的恒温器到联网牙刷,从健康监测和监控到照明控制,这些人们预言已久的智能连接设备已然出现在我们身边。不过这些设备的智能化程度千差万别,而用户对技术的理解水平也参差不齐。

这一天的到来并不出乎意料,事实上我们早已做好准备,这要归功于Isaac Asimov、The Jetson’s、Star Trek、Arthur C. Clarke、William Gibson以及Steve Jobs为我们打开了广阔的想象空间。现在真正的问题在于前景有多大,用途怎样。

家庭自动化市场的数据和物联网 (IoT) 息息相关且变化较大,如果你认为这个市场很“庞大”,并说出一个数字,那么很有可能你是对的。与其他各大调研公司一样,Transparency Market Research也会尽量提供忠实可靠的量化数据。

通过将家庭自动化分为安全控制、门禁控制、照明控制、暖通空调控制、室外控制、娱乐控制以及标准、数据分发和其他通信协议等类别,TMR设法对其进行了数字估计。根据这份报告,2012年的市值为36亿美元,预计到2019年达到164亿美元,2013至2019年的复合年增长率为24.6%。

图1:根据TMR的报告,到2019年,家庭自动化市场的市值将达到164亿美元,产品涉及安全、健康、能源监控和娱乐领域。不过他们也发现了一些主要障碍,但随着新平台的出现和各方面的创新,其中的很多障碍都将很快得到解决(图片由TMR提供)。

 

尽管数字可能会有变化,但Transparency Market Research(TMR) 已触及一些难以忽视的真相和事实。具体来说就是:业主希望实现“方便、舒适、安全且具有娱乐价值的家庭自动化,但这个市场的特点却是:行业内和行业间竞争激烈、解决方案复杂、标准多而且不统一、网络技术种类繁多并最终导致产品价格高昂。”显然,要实现完美的自动化,我们依然任重而道远。

Microsoft也在一份与威斯康星大学 (University of Wisconsin) 合作完成的报告中指出了一些相关问题,这份报告名为“Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities”。同时Microsoft也开展了HomeOS的研究。该报告对一组用户进行了调研,这些用户中的许多人仍依赖于“老旧” 的网络技术。这些用户发现了一些类似的问题,但他们的总体反馈是一旦系统开始运行,他们要做的就是享受悠闲生活。例如,只需一个开关就可以打开一楼所有的灯光。“这简直是太棒了!”一位用户说,很显然,他对坐在沙发上就能进行这一操作很满意。

他们满意的另一个理由是自动化所带来的“安心”和“安全”。可家庭自动化现在已经和物联网紧密相连,而后者充满了安全问题。就这点来说,还颇有点讽刺意味。业主可能还有其他的担心,如虚拟攻击和物理攻击。

Intel安全部消费类产品安全主管Gary Davis表示,如果采取正确的预防措施,这一切都是可控的。如果各种有线和无线网络通过适当的防火墙家庭网关与外界连接,而不是直接与外界相连,那么他确信家庭网络是安全的。

在听到Silicon Labs软件副总裁Augustus ‘Skip’ Ashton的想法之后,你可能就不这样认为了。Skip开玩笑说,如果在芯片、系统或家庭层面进行了防范,就没问题,但黑客会从其他地方获取你的数据。“有太多其他更简单的方法来获取你的个人信息。”他表示,从互联网的“边缘”到服务器,黑客的入口无处不在。无论如何,家庭网络是我们最不需要担心的。

安全问题或多或少都能解决,这取决于你能承受的不安全程度。接下来,让我们快速了解一下Microsoft研究人员所说的机会是指什么。对于设计师来说,数据之中蕴含着灵感。

图2:用户最愿意购买的一些家庭自动化设备包括家庭能源监控、到场提示、窗户和窗帘调整以及门锁安全设备(图片由Microsoft提供1

 

受访用户表示愿意购买家庭能源监控、远程警报、家用摄像头远程控制、远程打开前门、智能恒温器以及窗户和窗帘自动调整设备,这几种产品均颇有商机。

Nest早前在智能恒温器上取得了跳跃式的发展,去年一月份,Google以32亿美元的价格收购了这家公司。然而,在我们这个年代,令人兴奋的在于几乎任何人都可以尝试成为下一个Nest。由于芯片和电子元器件的成本下降,开源硬件和软件开发工具包的高可用性(如Arduino和Raspberry Pi)、免费的应用软件、看似无限的网络资源、以及 Kickstarter 和Indiegogo的众筹融资,使得专业设计师和DIY玩家都可以尝试将自己的想法付诸行动。

以我们前面提到的能源监控应用为例。一家名为Neurio的小公司开发了一个能源监控项目,通过Kickstarter,他们计划筹资95000美元,结果筹到了超过267000美元的资金。

这样的例子成千上万,不胜枚举。当然,这并不像看上去那么容易,他们需要遵循一套流程,但是将想法付诸行动在这个民主的年代却比以往任何时候都要容易,而且也容易得多。

 

开发平台通用扩展语言:iOSAndroid和Redux

到目前为止,许多家庭自动化网络都各自独立发展,欠缺合作的网络或标准。例如,Belkin有自己基于WiFi的WeMo开关和WeMo运动套件,Lowes有自己的Iris Home智能家庭生态系统(从IP视频到智能插头等等),Sonos有高质量音频设备,Phillips有Hue照明,而Lutron有自己的照明开关,等等。一位评论者则对Quirky的Wink评价不高,因为在向朋友展示时,它没能正常工作。(我们没有在这里放评论链接,因为有些语言可能会冒犯到某些人。)

关于连接居家设备的构想非常多,我们需要这么多的专有生态系统和无线接口协议吗?目前使用的Wi-Fi、蓝牙、ZigBee和Z-Wave,它们都有自己独特的API和开发环境吗?不一定。

和智能手机一样,家庭自动化开发平台也迫切需要标准化,这为Intel、Apple和Google提供了大显身手的机会。

去年十二月,Intel发布了自己的物联网平台,提供全套工具和支持,确保物联网的五大核心内容:安全性、易用性、无缝数据采集和处理、明确的客户价值观以及服务。该平台基于Intel针对物联网和家庭自动化所开发的生态系统,其中包含Edison芯片和Galileo开发板。Intel的目标是:让家庭自动化和所有物联网应用的设计、实现和使用都更加简单。不过在家庭自动化的易操作性方面,Apple和Google的智能手机平台iOS 8.1及以上版本和名为Brillo的底层Android系统,也一同加入了智能家庭竞争行列。

Apple的HomeKit将纳入AppleTV 3代及其后代产品,到目前为止,已公布的合作伙伴包括Lutron(照明)、EcoBee(恒温器)、Insteon(LED到门锁)、Elgato(无线传感器)以及iHome(智能插座)。

图3:Elgato是Apple HomeKit生态系统的五家官方合作伙伴之一,因此其Eve无线传感器更容易集成和使用,“让家庭更加智能。”

 

成为官方合作伙伴意味着该公司的应用可通过Siri进行控制,设置和搜索也可自动完成,同时可通过Web对设备进行远程控制。

虽然HomeKit本身是在2014年6月宣布的,但Google正式进军家庭自动化领域的时间更近:2015年5月28日,Google宣布推出了Project Brillo,这是一款专为物联网打造的“精简版”Android。与Weave(物联网设备间通信协议)一样,Google也在尽可能简化智能家居的开发。

根据Google的说法,Brillo将在今年第三季度上市,Weave将在未来几个月推出,开发者堆栈将在第四季度推出。为了克服语言障碍,Google当然会对Weave设备进行互操作性测试和认证。

Brillo和Weave补充了Google和Nest开发的“Works with Nest”开发程序,该程序提供了一个基于web的API,让开发人员可以连接到Nest并运用自己的专业知识和经验,目前正在积极寻找开发人员进行注册。了解Google和Nest,值得一看。真正的智能设备与我们希望的智能设备的时代正在迅速到来。

 

参考资料:

  1. Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities
    华盛顿大学Microsoft研究所的A.J. Bernheim Brush等人

 




« 返回


Patrick Mannion是ClariTek、LLC、工程与编辑服务公司的创始人兼常务董事。从敦多克理工学院 (Dundalk Institute of Technology) 拿到电子工程国家高等教育文凭毕业后,他在这个行业工作了三年,然后开始了B-to-B媒体和活动职业生涯。25年来,他一直从事工程、技术、设计和电子行业的分析与写作


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客