图片来源:Andrey Suslov/ShutterStock.com
想象一下您开车的情形,前面不远处就是人行横道。您会观察交通标志,也许还会留意路口是否有交警指挥。如果您的前面还有一辆车,您会想它可能会刹车。开到路口后,您会快速扫一眼是否有行人要过马路。您会看看人行横道上是否有行人,做好礼让正在过马路或准备要过马路行人的准备。您要在保证安全的前提下开过路口。
这种场景展示的就是情境意识,这是人类智慧的特征之一,指意识到周围环境并对其做出反应的能力。在自动驾驶汽车 (AV) 领域,视觉系统、高端处理和神经网络使汽车能够感知周围环境、规划行动,并对不断变化的刺激进行响应,但是这些系统能达到人类级别的情境意识吗? 看一下神经网络的发展,就可以发现达到这个目标的潜力和局限。
图1:交通场景下的情境意识 (图片来源:MONOPOLY919/ShutterStock.com)
继续上面驾驶汽车的场景。人类司机首先要感知情境,这需要了解所涉及的对象和人员,以及他们的情景和潜在的运动。我们会感知人行横道标志和信号、前方和后方的汽车、行人以及场景中的其他变量。此外,我们还会注意到一些更微妙的线索,例如行人的类型和风格(例如年龄是大是小、是否好勇斗狠、是否醉酒、走得是否很急),他们的活动情况(例如单独或结伴还有其他活动)以及他们过马路的意图。在整个过程中,人类司机会忽略与情境无关的输入,例如落在停车标志上的小鸟或路边的垃圾。
在人类的情境意识中,感知和行动之间的延迟使得人们借助更广泛经验而做出选择:这是预期结果与实际结果之间的差异。以经验为基础,我们可以想象出多种场景,帮助我们评估潜在风险并确定当前情况下的行动。换句话说,人类不仅能记住先前行动的结果与期望,而且还可以想象出多种可能的场景。在驾驶场景中,人们可能会想象出在这种情况下可能出问题的地方,并将行人的视角考虑在内,作为决策过程的一部分。
想象潜在结果和观点的能力证明了研究人员正在探索的东西——即,需要一套由感觉、知觉和大脑不同部分组成的完整集成系统,它们共同发挥作用以适应各种情况,才能称之为智能。人类智能的血肉基础作为认知的媒介,为感知、决策和行动提供了背景并指明了方向。
有多项技术可以实现人工智能 (AI) 系统中情境感知的某些方面。例如,在自动驾驶领域,传感器、传感器融合和高端处理使车辆能够感知场景,并产生交通情景的语义描述。它们构造出车辆周围环境的表示形式,然后将这种表示形式分为多个单元,由此来实现这一点。随后,通过混合传感器方法、基于知识的推理、启发式算法、贝叶斯推理、模糊逻辑和神经网络等手段,总体模拟人类司机的感知。
为了复现出情境意识中的决策,可以通过局部优化、近似推理和基于先前训练的模拟预期的神经网络来增强AI系统。就复现人类智能而言,神经网络体现了大脑的结构连接,并实现了输入特征及其随时间变化的连续性。
在模仿人脑的功能连接方面,我们取得的进步能够实现大脑不同部分进行的动态协作,包括“高级”复杂结构与相连接神经结构之间的动态协作。实现了高等级神经结构之间的这种协作,就形成了一个意义创造和推理的开放系统,与情境意识中的人类决策类似。但是,不同大脑结构之间的协作需要上层结构的连接,也就是所谓的效应连接,以捕获一个神经系统随时间推移对另一个神经系统施加的影响。没有效应连接,AI系统将无法根据各种输入的重要性来确定它们的优先次序,而这正是决策和采取正确行动所需的先决条件。
图2:交通场景下AI的语义分割 (图片来源:MONOPOLY919/ShutterStock.com)
人类情境意识是指我们对周围环境的意识以及对其作出的反应,这一切基于我们对整体场景的感知,以及对一系列相互联系的经验(包括确实经历过和没有经历过)进行决策的能力。即使神经网络发展到能捕捉到情境意识中更复杂的方面,它们也永远无法真正媲美人类的智能。通过与人工智能之间的适当协同,即利用人工智能的优势,人类可以增强自身的情境意识并对情境控制加以影响,使机器(以它们的方式)变得更加智能的同时,让人类将注意力和精力集中在更具创造性的任务上。
Constantin Thiopoulos是一位技术商业化专家,专注于人工智能领域,并且是多家源自知名研发机构的AI组织的联合创始人,曾担任德国人工智能研究中心的创新管理顾问和多家欧洲公司的IT顾问。他拥有人工智能博士学位、计算机科学硕士学位、哲学/语言学硕士学位,并曾担任讲师和客座教授。