受新冠肺炎疫情的影响,有50多年历史的CES也不得不做出重大改变,所有活动全部采用数字形式,大家只能在云上“参观”展会。尽管今年CES的参展企业数量不到去年的一半,但活动期间展示的众多创新产品和技术,依然让我们从中发现了很多值得关注的行业亮点。
智能家居一直是CES上最吸引眼球的展示内容之一,今天就让我们透过CES 2021看看智能家居行业将有哪些发展新动向。
以往我们谈论智能家居设备,谈的最多的常常是智能音箱、智能电视、智能冰箱、智能空调等产品。受疫情影响,CES 2021上展示的许多新型智能家居设备变成了以健康为中心的家居产品,并且这些产品也不再局限于监测人体健康的可穿戴设备,像ToTo健康厕所这样的设备引起了很多行业人士的关注。
ToTo是厕所领域的知名厂商,在CES 2021上,该公司推出的健康厕所这一概念颇为引人关注。根据ToTo的说法,除了智能马桶现有的功能,ToTo的健康厕所还能感知和分析用户的“身体和关键输出”,为改善健康提供建议。在联网的应用程序中,用户还能查看自己的统计数据以及相关建议,比如建议在你的饮食中添加更多的鲑鱼等。这种颇具前瞻性的智能家居理念,还是值得我们密切关注的。
图1:CES 2021期间,ToTo公司推出全新的“健康厕所”概念(图源:ToTo)
此外,智能家居中应用最广泛的智能门铃在CES 2021上也被设计人员赋予了更多的新功能。现在的智能视频门铃可以测量访客的体温,并提醒主人这位访客是否发烧。在新冠疫情大流行的当下,智能视频门铃起到了真正的“门神”作用。
其实,早在这场疫情之前,在家里接受全面、高质量的锻炼而不去健身房的想法就已经出现萌芽,无奈当时的市场需求不旺,因此进入该行业的企业很少。眼下这场全球性的疫情改变了我们的生活轨迹,人们比以往任何时候都更加关注个人的健康。
出于防控疫情的考虑,人员聚集的公共健身房大多停止营业。对那些需要经常健身的人士来说,家庭健身房解决了这个难题。或许这也是为什么很多企业在今年的CES上重提家庭健身房这个概念的重要原因吧。
图2:三星公司可与智能电视及摄像头配合使用的家庭智能训练器(图源:Samsung)
在CES 2021上,企业展示的能够定制燃烧卡路里的家庭健身器材和设备明显增多。比如,三星推出的智能训练器就是一款与三星智能电视和网络摄像头配合使用的设备,它可以追踪整个训练过程。
无论是防止病毒传染,还是尽量解放我们的双手,从任一角度考虑,非接触智能家居产品接下来应该会有不错的市场前景,这一点在今年的CES上也得到了体现。从对手势做出反应的水龙头到更大的家用电器,比如炉灶和冰箱,人们都可以通过非接触方式对它们进行操作控制。
图3:非接触视频门铃从家居入口处着手尽可能避免病毒的传播(图源:Arlo)
现在,非接触的视频门铃已有产品面世,由于客人无需触摸门铃,大大减少了病毒在客人之间传播的可能性。事实上,在智能家居中,已经有很多无接触技术的产品正在大规模使用,这个趋势将得以延续,应用范围也将扩大到更多产品领域。
目前,智能家居中采用的无线连接方案主要有ZigBee、WiFi、蓝牙等。ZigBee的优点是低速率、低成本、低功耗,能够自组网,在智能家居应用广泛。不过,大部分使用ZigBee协议的智能家居产品需要再搭配一个网关才能实现对产品的控制。蓝牙在智能家居中的应用目前看来不多,但随着蓝牙Mesh和蓝牙5.0的推出,其应用前景非常值得期待。
WiFi在智能家居领域则是永远无法绕开的话题,早期的智能家居设备通常都需要一个连接到WiFi的二级网桥,这个做法到现在貌似也没什么改变。在CES 2021上,出现了许多不需要任何网桥的智能家居产品,这是一个非常值得关注的变化。
图4:August第三代智能门锁Smart Lock Pro + Connect内置了WiFi功能(图源:August)
CES 2021展示的一款August最新智能锁,把WiFi网桥功能内置到了智能锁内部。内置了WiFi的智能家居设备,无需WiFi网桥也能实现可靠且无缝的网络连接。另外,WiFi 6自带的多项技术优势,有望推动WiFi技术在智能家居领域发挥更大的作用。
智能家居让我们的生活更加便捷,但随之而来的安全隐私问题也引起人们的极大关注。视听设备、安全摄像头和智能音箱,这些设备的安全性对用户来说非常重要。假如黑客劫持了家庭摄像头,用户的隐私和安全就会被泄露,对家庭财产和人身安全带来不利影响。
随着智能家居设备智能化的提高,隐私及安全性的需求不断提升,需要行业内的企业在这些方面要不断加大投入。从CES 2021上展示的一些新的网络安全解决方案中看出,企业对智能家居安全方面的投入一直没有放松。
在刚刚过去的一年,我们被困在家里的次数和时间比平时要多得多,由此也带动了家居智能化的需求。根据Mordor Intelligence最新预测,智能家居市场在2020年的估值为791.3亿美元,预计到2026年将达到3139.5亿美元,并在2021-2026这个预测期内以25.3%的复合年增长率增长。
尽管疫情对全球经济带来了极其不利的影响,CES 2021的参展企业数量虽然较往届有明显缩水,但企业展示的智能家居产品仍创新力十足。我们在上面提到了五个话题,或许这些话题不能代表未来智能家居发展的所有必然趋势,不过把他们列为行业发展的几个热点应该是可以的。未来“宅”在家中,如何增加几分科技感,从中我们应该可以找到一些答案。
M博士's Blog