中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


交互的艺术:协作机器人如何定义新一代的人机关系? Mouser Electronics

 

1996年,美国西北大学的两位教授J.Edward Colgate和Michael Peshkin率先提出了“协作机器人”的概念。他们希望探索一种能够在确保工人安全的前提下,还能与之和谐共事的机器人。虽然他们的构想因当时的技术局限性未能实现,但这种人机协作的理念将人机交互推向了机器人技术发展的前沿。

经过多年的技术革新,终于在2004年,KUKA发布了全球首个协作机器人——LBR,随后2008年,优傲机器人(Universal Robots)的UR5首次实现了协作机器人的商业成功。自此,协作机器人也在全球范围内的崭露头角。

而今,协作机器人已经成为了制造业中不可或缺的关键帮手,它不仅大幅提高了生产效率和灵活性,还彻底重塑了工业生产的面貌。而且随着成本和技术的持续优化,开始走向更为丰富的商业场景。

图1:协作机器人历史(图源:AUGMENTUS)

 

 

从robot到cobot人机交互的的跨越

 

协作式机器人(collaborative robot)简称cobot,是可以和人类在同一工作空间中协同作战,并实现近距离互动的机器人。从机器人(robot)到协作机器人(cobot),人机交互实现了巨大的跨越式发展。

传统机器人是按照预先编程进行自动作业,或者是在有限的导引下进行作业,缺乏主动避让人类的安全功能。若需与人共享同一工作空间,传统机器人就必须配备安全防护装置,通过人机隔离以保证工人的安全,这自然也就隔断了人机之间的互动可能。

相较之下,协作式机器在互动性和安全性方面表现出色,能与人类更密切的合作。机器人发挥其效率和准确性优势,而人类则发挥智慧和创造专长。两者人机协同,可让生产制造环节在创新和生产力之间取得更好的平衡。

图2:人机协作(图源:Mechanical Engineering)

工业4.0时代,制造业需要更快速、主动地响应不断变化的消费者需求。对于某些定制产品而言,其制造流程和工艺可能都是根据客户的个性化需求量身定制的。这种大规模定制化的制造趋势,给工厂的装配工作提出了更高的要求。

据相关数据显示,在新时代工业制造中,装配工作约占总工作量45%,占总生产成本的20%-30%。而协作机器人的出现,可以大幅提升装配线效率、精度等,更适合定制化的产线作业,是当前及未来工业制造中不可替代的“生产工具”。

Brimind是一家汽车类传感器制造商,其传感器产品尺寸非常小,重量也很轻,非常考验机器人的识别精准度和夹持力度。为了提高装配效率,减少人为失误造成的损失,Brimind在装配线的三个站点引入了ABB的GoFa协作机器人。实际结果表明:开始时人工纯手动方法实现了接近90%的OEE(Overall Equipment Effectiveness,设备综合效率),而引入协作机器人后,装配站目前的OEE达到了97%。

另一个案例来自宝马汽车:汽车差速器的装配对于精度要求极高,需要将各个部件实现分毫不差的组装。然而差速器的壳体重达约5.5kg,因此对于装配人员而言操作困难、耗时较长,且装配精度难以保证。在引入了KUKA公司的LBR iiwa轻型协作机器人后,就可以人机协作实现锥齿轮的灵敏接合,现在差速器和壳体的接合整个过程耗时不到半分钟。

图3:BMW使用协作机器人进行变速器组装(图源:KUKA)

据Yano Resarch的预测,2032年全球协作机器人的出货量将从2021年的44,204台增加至约432,514台;市场规模从9.94亿美元增长至70亿美元。

中国是制造业大国,对于协作机器人的市场需求也是逐年增加。据高工机器人产业研究所(GGII)数据,2022年我国协作机器人销量约为3.5万台,整体市场规模达到了36.05亿元。如此大的市场和未来增长前景,吸引了全球协作机器人企业的争先涌入。

图4:全球协作机器人出货量变化与预测(图源:Yano Research)

更好的前景也吸引了资本的纷纷入局,2022年中国协作机器人市场共发生13起,总规模超过50亿元人民币的融资案例。其中节卡机器人于2022年7月宣布完成约10亿元人民币D轮融资,创下了协作机器人领域融资金额新高。

 

交互能力的实现:感知、计算和HMI缺一不可

 

协作机器人要与人类在实时动态环境中无缝合作,需要具备强大的交互能力。通过这种交互能力,协作机器人得以准确快速地理解人类意图、有效沟通并适应动态环境。

而这种交互能力的实现,需要感知、计算和人机界面(HMI)等多个功能模块的协同工作。

图5:协作机器人框图(图源:英飞凌)

感知能力是协作机器人顺利执行任务的基石。具体而言,感知部分分为环境感知和机器人自身感知两大类。环境感知主要依靠传感器来收集周围环境的信息,从而判断是否满足工作的条件。而机器人自身感知则通过一系列传感器,如位置传感器、力矩传感器、视觉传感器、压力传感器以及3轴陀螺仪或IMU等,来确保机器人的动作精准无误,同时实时监测人体位置,有效避免任何潜在的相互干扰。

在计算部分,协作机器人的每个运动轴通常都配备了独立的微控制单元(MCU)来负责电机的精准控制。而对于机械臂整体智能的协调,比如传感信号的采集、视觉信息的处理、工业互联及人机界面(HMI)等复杂任务,则需依赖功能更强大的微处理器(MPU)、系统芯片(SoC)或中央处理器(CPU)来实现。这些核心的计算与控制功能,有时直接集成于协作机器人中,但更多情况下是通过外部的独立控制器来完成。

至于人机界面(HMI),常见的形式包括触控屏、交互式按钮、语音识别系统等。这些界面同样依赖传感器与MCU的配合,以实现直观且高效的人机交互。

图6:协作机器人应用框图(图源:英飞凌)

那什么样的器件才能够满足协作机器人的感知、计算和HMI应用需求?接下来我们一同探究。

为电容/电感传感而生的MCU

电容传感技术适用于那些需要触摸按钮、滑条、旋钮、触控板以及触摸屏等交互界面的应用场景。相较之下,电感传感技术则是一种既可靠又经济的方案,它不仅能与现有的用户界面无缝集成,还能用于检测金属或其他导电物体的存在。

英飞凌(Infineon Technologies)提供了先进的CapSense电容传感和MagSense电感传感产品,而且还提供了更易与这两类传感器结合的PSoC4系列MCU产品

图7:PSoC4电感应用框图(图源:英飞凌)

PSoC4系列微控制器基于Arm Cortex-M0架构,这不仅保证了较低的能耗,而且其主要特色在于其内置的混合信号架构。该架构配备了丰富的模拟和数字资源,特别是为CapSense和MagSense量身打造的专用模块,大大简化了与电容和电感传感器的接口设计,提高了信号处理的效率。

关于PSoC4系列我们推荐的具体型号为CY8C4024LQS-S411,详情可在贸泽电子官网上查询。

图8:PSoC4参数表(图源:英飞凌)

赋予机器人聆听的能力

在人机交互领域,语音互动无疑是实现自然沟通的关键手段之一。机器人能够通过内置麦克风捕捉人类的语音指令,并通过扬声器进行即时反馈,从而实现双向的语音交流。

对于构建高效的语音用户界面(VUI),英飞凌的XENSIV™ MEMS麦克风系列是不错的选择。这一系列的麦克风拥有高达105dB的动态范围,即便在嘈杂的环境或高声压级下,也能以极低的自噪声和微小的失真保持音质纯净,确保对音频信号的精准捕捉。

推荐产品型号为IM67D130AXTSA2,详细信息可在贸泽电子官网上查询。

图9:XENSIV™ MEMS麦克风(图源:贸泽电子)

 

探索未来:自然人机交互的新纪元

 

协作机器人的人机交互正逐渐迈向其终极目标:打造一种如同人与人交流般自然流畅的互动模式。在这种理想的互动中,哪怕是微妙的眼神和肢体语言都能成为信息传递的载体。技术的不断进步,尤其是在自然交互与情感表达方面的突破,为我们揭示了这一愿景的实现之路。

随着大语言模型(LLM)技术的兴起,将其与协作机器人进行结合正变得越发可行。展望未来,人类将能够借助自然语言与协作机器人进行沟通,而非局限于预设的固定语音指令。得益于语义分析能力的加持,协作机器人在自然学习方面的潜力将得到极大拓展;相比之下,传统的轨迹学习能力不过是冰山一角。曾经高大上的手势识别与追踪等功能,也将成为协作机器人的标准配置。

此外,如何强化人们对机器人的信任感也是人机交互研究的重要议题。机器人意图的可视化表达是增强信任的有效手段之一,这可以通过变换LED灯光颜色或利用显示屏演绎面部表情等多种方式实现。

而要实现更深层次的无缝协作,我们可以考虑将虚拟现实(VR)技术与协作机器人相结合,甚至通过脑机接口等尖端技术实现人与机器共融,从而达到真正的无缝协作。

图10:有表情的Sawyer协作机器人(图源:Rethink Robotics)

随着技术的不断进步与创新,我们正向着实现更加自然、无缝的人机协作关系的愿景稳步前行。协作机器人的交互不仅仅是技术进步的体现,更是人类生产方式、工作环境乃至生活方式的一次深刻变革。这一切的努力,都旨在打造一个人与机器人能够和谐共处、互助互补的未来世界。

 

相关技术资源

 

 

 



« 返回


Mouser Electronics's Blog

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客