中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


大火的Matter能给全屋智能带来怎样的改变 Mouser Electronics

 

2022年11月4日,智能家居连接标准Matter1.0正式发布,被认为是一个“含着金钥匙”出生的协议。这个由CSA联盟发起的协议,得到了苹果、谷歌、亚马逊、华为等科技巨头的广泛支持。

那么,历经数次跳票的Matter协议,只是智能家居市场泛起的涟漪?还是一道活水?它将给割裂许久的智能家居市场带来怎样的改变?

 

Matter释放全屋智能真正潜能

 

当前,智能家居领域的热门概念无疑是全屋智能。全屋智能将户用储能、智能门锁、智能照明、智能家电等融为一体,使居家生活更智能、环保和舒适。相较于传统套式家电,全屋智能有更好的包容性。

不过,在Matter协议发布之前,想要跨品牌打造全屋智能,挑战和限制都非常大。在这之前,智能家居相关设备并没有统一的通信协议,以太网、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee和Z-wave等众多协议混战,且长期共存。为了方便使用,消费者在购买某一协议的产品之后,后续会更加倾向于购买相同协议的产品,否则互通的复杂度会很高。这样的全屋智能,很多地方不能让消费者满意,但又无可奈何。

基于这个大背景,我们再看Matter协议,其价值和意义是非凡的。如下图所示,从物联网应用框架来看,Wi-Fi、Thread、Zigbee、Bluetooth Low Energy等协议处于物理层或媒介层,往上是IP协议所在的网络层,再向上是TCP和UDP协议所在的传输层,最上面就是Matter所在的应用层。

图1:物联网应用和网络框架(图源:CSA官网)

Matter使用Wi-Fi、Thread作为网络层,重新创造了一个通用协议。目前Matter尚处于早期阶段,已经完成Matter认证的设备包括智能灯、插座、HVAC控制装置、百叶窗和其他窗帘、安全和安保传感器、门锁等。不过,这并不意味着非Matter设备就不能和Matter设备互联。通过下图我们能够看到,Matter大致的组网方式是,已经完成Matter认证的设备可以直接连接Matter网络。而非Matter设备,比如使用ZigBee网络的设备,则可以通过桥接设备接入Matter网络。实际上,Sub-G和蓝牙设备也可以通过桥接设备接入Matter网络。

图2:基于Matter的智能照明系统(图源:Matter规范说明书)

因此,Matter降低了全屋智能的开发成本、使用难度和使用成本,让全屋智能有望突破品牌和连接技术的壁垒。这也是为什么厂商如此迫切地呼吁Matter协议的发布。

截至2022年10月,全球已经有550多家科技公司加入Matter联盟。从具体分布来看,目前Matter联盟会员的“推进者成员”有29家,包括亚马逊、苹果、谷歌、三星和华为等;“参与者成员”有262家,包括A4x、Arm、戴森和ASR等;“采纳者成员”有247家,包括70mai、Acer、Cisco等。

根据IDC的统计数据,2022年中国全屋智能市场规模已经突破百亿元,同比增速超过50%,后续五年的年复合增长也接近50%。在如此巨大的市场红利面前,工程师朋友肯定已经迫不及待要开发自己的Matter协议设备,下面我们就为大家推荐几款贸泽电子在售的元器件,帮助大家提升开发效率。

 

加速Matter应用开发的多协议平台

 

自2022年Q4开始,支持Matter协议的智能家居方案已经开始规模上市,智能家居品牌、设备厂商、芯片厂商以及解决方案商都已经积极投入到这场技术热潮中。2023年是Matter发展的关键一年,根据IDC发布的《2023年中国智能家居市场十大洞察》,2023年将有约44%的智能家居设备支持接入2个及以上平台,加快实现全屋智能。

那么,如何才能在高速发展的市场里占得先机呢?相信答案大家都心里有数,那就是提升开发效率。今天,我们就为大家推荐几款能够提升多协议开发效率的工具。

首先是一款来自制造商Nordic的nRF52833开发套件,大家可以在贸泽电子搜索料号nRF52833-DK找到这款方案。

图3:nRF52833开发套件(图源:贸泽电子)

多协议

nRF52833开发套件可用于开发低功耗蓝牙、蓝牙网状网络、NFC、Thread和Zigbee应用,支持蓝牙测向功能。

图4:蓝牙测向功能(图源:Nordic)

高集成

nRF52833开发套件集成丰富的资源,包括2.4GHz PCB天线、四个用户可编程LED、4个用户可编程按钮等。

可扩展

nRF52833开发套件与Arduino Uno Rev3标准硬件兼容,因此可用于各种与该标准兼容的第三方扩展板,包括专有的Power Profiler套件。

大家可以基于nRF52833开发套件快速完成多协议设计、网状网络和专业照明等多种可用于全屋智能的方案开发,并借助桥接设备就可以并入到Matter协议网络中。此外,该套件也可用于HID/游戏/VR和高级可穿戴设备等其他应用。

更高端的多协议工具

当然,肯定有部分工程师朋友想要更高端的多协议开发平台,并且能够符合Matter规范,那么nRF52840开发套件就再合适不过了,该套件在贸泽电子上的料号为nRF52840-DK

图5:nRF52840开发套件(图源:贸泽电子)

nRF52840之所以称为高端多协议开发套件,是因为其搭载的nRF52840 SoC是nRF52系列中先进的一员。和nRF52833 SoC相比,nRF52840 SoC在同样支持多协议、多接口的情况下,有着更高的闪存、RAM和电源电压,能够迸发出更出色的性能。并且,nRF52840 SoC内置NFC-A标签,用于简化的配对和支付解决方案;内置ARM TrustZone CryptoCell密码算法单元,增强了方案的安全性。

更为重要的一点是,nRF52840 SoC符合Matter协议规范,让方案开发一步就位。

 

让音色更出色的音频开发套件

 

在全屋智能方案里,音频有着自己独特的地位,全屋智能音频系统是很多品牌重点布局的方向。比如,在华为发布的首个鸿蒙全屋音乐系统中,能够对不同房间的音箱终端进行分区管理、分组播控、高速传输、稳定播放,带来高感官的体验。那么,大家是不是也想在自己的方案中加入这样的系统呢?

在这里,我们为大家推荐来自制造商Nordic的nRF5340音频开发套件,贸泽电子该套件的料号为NRF5340-DK,这套开发套件同样拥有出色的性能。

图6:nRF5340音频开发套件(图源:贸泽电子)

低功耗

nRF5340音频开发套件是一个低功耗音频平台,支持低功耗蓝牙、蓝牙Mesh、NFC、Thread和Zigbee。

多集成

nRF5340音频开发套件上集成一个nRF5340 SoC、一个nPM1100 PMIC和Cirrus Logic的CS47L63音频DSP,并提供适用于所有数字接口的EasyDMA。

高性能

nRF5340音频开发套件提供更好的音频性能。与SBC相比,与SBC相比,即使是在大约一半的无线数据速率下,LC3编解码器仍具有优秀的音频质量。

更安全

nRF5340 SoC集成Arm TrustZone和Arm CryptoCell-312,支持可信执行、信任根、安全密钥存储等安全特性。

因此,借助nRF52840开发套件,大家可以轻松打造出色的全屋智能音频方案。

 

超全的Wi-Fi 6方案

 

我们上述介绍中已经提到,Matter是一个工作在应用层的协议,因此在全屋智能方案里,基础网络的搭建依然是不可缺少的环节。同时,由于智能手机是人们和全屋智能交互的主要设备,Wi-Fi的重要性凸显。接下来,我们为大家推荐一套超全的Wi-Fi 6解决方案,来自制造商Qorvo,大家可以在贸泽电子搜索料号QPF7219TR13,在该器件的产品详情中找到这套方案的入口。

图7:Qorvo Wi-Fi 6方案优势(图源:Qorvo)

Qorvo Wi-Fi 6(802.11ax)解决方案是IEEE 802.11 Wi-Fi标准的下一代进化方案,旨在简化设备和系统解决方案,用于物联网、客户场所设备、网关和基础设施。这套方案包括Wi-Fi前端、滤波器,并提供丰富的设计资源,帮助大家快速打造适合全屋智能的Wi-Fi方案。

 

 

Matter的下一步

 

Matter问世是智能家居的里程碑事件,有望打破品牌商之间的壁垒,彻底释放全屋智能的发展潜力。不过,回顾中国智能家居的发展史,自2007年开始新一轮市场热潮到现在,厂商之间一直在构建封闭生态,这就导致市面上存在大量、孤立的智能家居设备。它们的存在成为消费者进一步体验全屋智能的阻碍,虽然硬件上能够通过桥联设备来解决,但应用程序的分裂也是一个需要解决的问题,毕竟这是部分厂商增值收入的主要来源。

好消息是全屋智能的巨大商业价值有望让参与厂商集体让步,从各自为战走向生态互联。当前,实现Matter协议认证的消息纷至沓来,主流设备厂商基本都已经支持Matter协议。因此,接下来,有两件事是Matter需要做好的:首先是在现有基础上重新构建更稳更好的智能家居系统,尤其是全屋智能系统,打通硬件通路;其次是尽快规划新一版标准,并将统一的OS作为一项重点,尝试打通软硬件的闭环。而在打通Matter软硬件各环节的过程中,贸泽电子上丰富的元器件品类为大家提供强劲的创新源动力。

 

相关技术资源

 

 

 

 

 



« 返回


Mouser Electronics's Blog

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客