Argentina - Marcar Argentina

Términos internacionales de comercio (Incoterms):FCA (punto de envío)
Los costos de aranceles, aduana e impuestos se cobrarán en el momento de la entrega.

Confirme su elección de moneda:

Peso argentino
Solo se aceptan pagos con tarjetas de crédito, excepto American Express

Dólares estadounidenses
Se encuentran disponibles todas las opciones de pago

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


家居安全系统有了新定义,速来围观 Nihar Kulkarni

图片来源:Andrey Suslov/ Shutterstock.com

几年前,我对物联网 (IoT)家庭自动化还一无所知。我对传统的家庭管理方法很满意。但是,我也一直想拥有一些智能家居设备,让我可以在外出时放心。我相信,这些智能家居产品会和电影里看到的差不多,由数字设备和机器人来料理所有的家务。但对于任何家居设备,在我心里始终是安全第一。

几年过去了,随着技术的进步,无线解决方案成为了一种标准。随着先进的数据分析、物联网和人工智能(AI)的出现,目前的许多创新都在让家居更加智能、安全和方便,无论是不用钥匙锁门,还是自动开/关灯,概不如是。家庭自动化真是太神奇了!

智能家居产品是一个广泛的概念,涉及许多不同的产品类别,可以使用智能手机或其他网络设备(如智能门锁)在世界任何地方自动控制。

随着时间的推移,传统的门锁和钥匙系统已经有了明显改进,变得更加智能,这为我们的家庭提供了额外的安全保障。大多数人都需要使用数字门锁系统进入酒店房间,通过指纹扫描打开笔记本电脑,或用键盘输入密码进入办公楼。采用先进技术的智能锁用同样的机制为我们的家庭提供更好的安全保护。

智能锁市场的几家主要制造商包括Molex®、Yale Smart Lock、August Home、Haven Lock、Honeywell、Samsung®、Vivint Smart Home等,这些公司通过优秀的品控能力和创新技术奠定了自己的市场地位。智能锁通过与Amazon® Echo和Google Nest 等智能设备集成,让语音助手来管理其他操作,已经变得更加智能。下面我们就以Google Nest Secure 和Yale Smart Lock 为例来谈谈。

检测家里的动静和门的移动

Google Nest Secure (下图) 是一种简单而先进的报警系统,主要用于感知联网家庭中门的移动。它对入侵者很严厉,对访客则很友好。

图片来源:CC Photo Labs/ Shutterstock.com

Nest Secure系统包括中央集线器Nest Guard、可装在家里任意位置的Nest Detect(传感器)和用于Nest Guard 布防/撤防的Nest Tag (钥匙扣)。Nest Guard顶部有一个小键盘、一个运动传感器和一个内置的谷歌助手来处理我们的语音命令。Nest Guard通过Wi-Fi® 连接家庭网络,并与Nest的手机应用通信。

智能安全系统 - 工作原理

当访客打开/关闭正门时,Nest Guard感应到人的移动便触发警报。Nest Guard通常安装在大厅里,这样就不需要用Nest Detect来感应正门的动静,因为它有一个内置的运动传感器。Nest Detect可以贴在窗户上,用来知道它什么时候打开,可以贴在墙上,感应房间里的动静,也可以贴在门上,用来感应运动和开/关。Nest Detect使用电池供电,并使用Nest 的无线网状网络技术Weave 与Guard直接通信。Weave是Google Nest产品的支柱,其安全功能让产品、应用和云服务之间可以安全可靠地交互。即使互联网瘫痪,或者停电,Weave产品也可以继续一起工作。

布防/撤防

有多种方法可以布防/撤防Nest Secure警报系统。我们可以简单地在Nest Guard上保存一个Nest Tag,使用我们手机上的Nest应用,或者在Nest Guard上输入传统密码。Nest应用中的Quiet Open功能允许我们轻触Detect上的按钮,仅对一扇门撤防。这些Tag非常适合儿童、年迈的父母等。我们可以在Tag上设置临时访问权限,只允许访客在预定时间内进入。Nest Guard配有一块备用电池,在拔下插头或家用电源出现故障的情况下,它至少还能工作12小时,因此是非常可靠的家居安全系统。

家庭网络系统与智能锁系统集成是增强家庭安全系统的最佳途径。Yale智能门锁系统最适合联网家庭。

使用安全锁的联网家庭

Google Nest与锁具制造公司Yale合作开发了一款电池供电、防篡改、无钥匙的Nest x Yale智能门锁,用于智能家居。

我们需要事先安装Nest Guard并将其连接到Nest应用,这样Nest x Yale锁才能和该应用一起工作,因为Nest x Yale锁使用Weave通信协议连接到Nest Guard,而不是直接连到Wi-Fi。 这个门锁系统执行的操作包括接受手机命令锁门,当有人试图撬锁或电池电量不足时,发出警报等。我们可以告诉Nest Guard助手锁上门,甚至设定一个例程,例如,当我们说“晚安”时,门应该自动锁上。但是,我们无法使用语音命令来解锁系统,这是为了防止未经授权的人用他们的声音打开门。Nest x Yale系统还提供了许多其他功能,如安全控制,通过单个Nest应用在家周围增加其他设备,因此可以轻松高效地为其他工作安排优先顺序。

作为一项额外的安全措施,Google Nest Secure还通过Brinks(安全系统服务公司)提供专业的监控服务,密切关注我们的家居环境,并在发生紧急情况时首先与我们联系。

家庭自动化趋势的下一个补充

Google Nest 的副总裁、产品经理兼总经理Rishi Chandra认为,“智能家居”这个词似乎不太准确,因为他认为家居方面的技术进步实际上是帮助人们打理家庭,因此应该称之为“家居帮手”。未来5到10年,Google Nest的重点将放在如何帮助提供家居帮手上。我们正处在一个伟大的时代,从移动电脑发展到了环境计算。语音匹配或面部匹配等功能将是关键技术,它将引导我们建立一个系统,可以识别我是谁,并根据我的需要以及我的家人或家里其他人的需要进行调整。Google Nest团队的目标是通过集成Siri®、Alexa®等语音助手,让他们的产品能跨功能运行,从而使设备制造商的产品方便接入不同的系统。

结论

在一些地区,虽然犯罪率很低,但家里始终有风险。我们可以通过提升家里智能锁系统等联网产品的安全性,借助在线监控和访问来降低这种风险。智能锁市场已经在亚太、北美、欧洲地区以及中国、日本和韩国等国家实现了惊人的增长。随着中国率先用监控来追踪罪犯,类似入室盗窃这种犯罪可能很快就将成为历史。

 




« 返回


Nihar Kulkarni是一位经验丰富、注重成果的专业人员,在增强现实游戏、企业机构和技术营销领域拥有大约6年的工作经验。Nihar目前与贸泽电子合作,担任技术内容专家。他非常擅长团队合作,解决问题时始终专心致志,直至成功完成。骑自行车是一件让Nihar乐在其中的事情。


所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客