中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


通过能量收集技术延长无线传感器节点的电池续航 Rafik Mitry
无线传感器节点正越来越多地应用于我们的日常生活中,因为它们适合在多种多样以及难以到达的环境中使用。它们不需要接通电源,因为它们通常都连接到电池。然而,电池的续航能力是有限的,电量用完的电池必须进行更换或充电,但更换电池需要花费时间和精力,并可能产生非常高的成本。如果能延长电池续航时间,就可以避免这样的问题,同时还意味着长寿命应用也可以使用独立的传感器节点。这可以借助能量收集来实现。能量收集器可以从环境中收集可用的能量,如机械能、热能或光伏能量,并将其转化为电能。本文将展示不同的能量收集技术和有效存储所收集的能量所需的电路。

光伏电池新技术如何惠及能量收集? Steven Keeping
如今,大约85%的光伏 (PV) 电池是由硅制造的,因为硅非常适合用来将光转化为电,储量也很丰富,而且采用硅制造的光伏电池可以借助集成电路 (IC) 行业开创的晶圆制造技术实现批量生产。然而,硅也有它的缺点:最高效率只能达到33%左右,加工过程需要采用高耗能的高温工艺,并且成品易碎。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客