中国 - 标记 中国

请确认您选择的货币:

人民币
国际贸易术语:DDP
所有价格均包括关税和海关费用。

Bench Talk for Design Engineers

贸泽电子 - 博客

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


嵌入式安全威胁就在眼前,对策你想好了吗? Doctor M
据Data Bridge market Research预测,到2027年,嵌入式系统的市场规模将达到1,275亿美元,复合年增长率为5.70%。嵌入式系统正在为广泛的应用带来创新,比如物联网应用、自动驾驶、视觉技术、移动支付、人工智能等。我们看到,随着技术的进步,与之相关的威胁也在不断增加。最近,针对嵌入式设备的攻击事件层出不穷,从被黑客攻击的车辆防盗和控制系统,到安全支付、安全认证以及内容和数据保护等,都有涉及。

62368-1安全标准过渡 — 至关重要的更新 Tommy Cummings
随着信息技术设备与音频/视频产品之间的区别变得模糊,并且在某些情况下开始合并,我们需要更新标准以便对这两个行业进行规范。

太难了!确保物联网边缘设备安全,谁能让它简单些? Doctor M
Strategy Analytics的研究报告显示,到2025年全球联网的物联网设备将达到386亿台,而到2030年这个数字会快速增长至500亿台。TIRIAS Research也预测,到2025年98%的物联网边缘设备将使用某种形式的机器学习/人工智能……

智能门锁成为未来家居标配,还需跨过的三道坎​ Doctor M
近几年,智能门锁逐渐进入越来越多的家庭。有了它,用户无需钥匙就能打开和关闭大门。此外,智能门锁还可以为人们提供高水平的安全性,这是传统门锁或警报器所不能提供的。

电源逆变器 - 电动汽车的关键安全系统 Tom Zemites
在实现零排放之前,汽车电气化将是汽车工业的一个重要增长领域。为实现这一目标,汽车系统将需要更多的半导体以及满足更高要求的计算和软件。

汽车照明的未来,将由谁来主导? Paul Golata
这篇文章写于秋季,处于典型热带气候的德克萨斯州天气开始变冷,白天也开始变短,日落时间大概会在晚上7点。某天晚上,我应朋友邀约去夜骑,我们下午6:30出发,骑行了大概两个小时。我在车把上安装了CatEye OptiCUBE手电筒,在黄昏时用来照明。它有三个直径5mm的白色发光二极管,可以投射出大约150坎德拉的光,虽然亮度不够,但非常有必要,可以让我在夜间骑行时,看到前方道路的标线和边缘。手电筒能为我照亮前方10-20米的道路,方便我了解路况。而且由于手电筒安装在车把上,当我转动车把和重新对中时,手电筒的光照也会随之移动,始终根据我的转弯和操纵方式来投射光线。 在骑车回家的路上,我突然意识到,转动车把来查看每个角落,这个操作与许多汽车制造商正在采用的自适应前照灯系统 (AFS) 的概念非常契合。

自动化终于走进千家万户 Patrick Mannion
在以往,由于缺乏互操作性、接口设计不合理以及成本高昂,智能家居自动化设备的发展一直遭受重重阻碍,而如今,这些设备将真正走进千家万户。

低成本安全处理器为自动化设计构筑安全防线 Majeed Ahmad
家居和楼宇自动化是指能够通过智能电话、平板电脑和在线门户,远程管理家用电器、照明、安防系统、暖通空调系统 (HVAC) 来改变人们管理日常生活的方式。但现在的家居和楼宇自动化系统尚不完善,缺少了安全性方面的设计。 虽然智能的网络连接为世界各地的房屋和楼宇赋予了自动化功能,但这种连接方式的激增也引发了严重的问题:在设备直接连接到互联网后,一些关键的漏洞无疑会造成很高的风险。也就是说,缺乏适当的安全机制和边界管控就像是“在一个瓷器商店内放着一只公牛”,肯定会对智能家居造成严重的破坏。

所有作者

显示更多 显示更多
按日期查看博客